Arrow Electronic Components Online

ACをDCに変換する公式:ACをDCに変換する方法

ACからDC08 8月 2024
電圧と電流の読み取り値を表示する明確なLEDディスプレイを備えたコンパクトなデジタル電源ユニット。
すべての記事を表示

ACからDCへの電力変換の数学的仕組みと、AC電源でDCデバイスに電力を供給する方法を学びましょう。

交流を直流に変換する

交流(AC)電力を直流(DC)電力に物理的に変換するには、いくつかのステップと整流器と呼ばれる装置が必要です。幸いにも、数学的な変換を計算するのは非常に簡単です。

一般的に、DC電圧はACのRMS電圧として表されます。RMSは「二乗平均平方根」を意味し、セット内のすべての値の二乗の平均値(算術平均)の平方根を指します。典型的な正弦波状のAC波形の場合、全時間におけるRMSは波形の1周期におけるRMSと等しくなります。これは、波形が周期ごとに同一であると仮定するため可能です。

標準的な交流波形のRMS値は、ピーク電圧を√2で割った値に等しく、以下のRMSからDCへの式で示されます:

ACからDCへの変換のためのRMS方程式:

The image displays the RMS formula, showcasing the relationship between peak voltage (Vp) and the square root of 2.

交流電のピーク電圧がわかれば、必要な直流電圧をすぐに求めることができます。ピーク電圧を平方根2で割れば、RMS電圧が得られます。この値は、必要な直流電圧と等しいものです。ただし、これはピーク交流電圧に基づいて理論的な直流電圧を導き出すものであり、実際の変換で生じる直流電圧と完全に一致するわけではありません。残念ながら、仮想的な変換だけが100%の効率を維持することができます。

理論を実践に移す

上記のRMS方程式を使用することで、ACをDCデバイス用の電力へ変換する際の判断が可能です。理論的な例として、白熱電球は141V AC(ピーク電圧)と100V DCで同じ明るさで光ります。これは、141VピークのRMSを以下のように表すためです:

Mathematical equation with square root

この方程式は、デバイスの直流(DC)電力要件を知ることで、必要な入力交流(AC)を逆算する際にも役立ちます。この情報を基に、電力網の交流供給をデバイスを駆動するために適切な電圧に変換することができます。ただし、実際の用途では、変換の非効率による損失を考慮する必要があることを忘れないでください。この方程式は、実用的な応用に向けた良い出発点を提供します。

交流電圧を直流電圧に変換することは数学的には非常に簡単であり、電力供給網からの標準的な交流電源で直流機器を正常に動作させるために必要な変換の理解の基礎を提供します。

記事タグ

グローバル
AC to DC Power Supplies
電源装置
記事

関連コンテンツ