Arrow Electronic Components Online
画像には、斜めの青いラインが画面全体にわたって明るい白いハイライトとともに近接して描かれています。

APIソリューション

ArrowのAPIに接続することで、調達プロセスの時間を節約できます。当社のAPIを利用すると、価格、在庫状況、注文状況などに直接アクセスでき、在庫検索や購買プロセスを自動化することが可能です。APIに接続することで、注文入力、データ入力、または列のマッピングに費やす時間を削減できます。 

現代的なサーバールームでノートパソコンを開いて持っている女性が立っています。

ArrowのAPIの概要

API (Application Programming Interfaces) は、貴社の調達システムとMyArrowコンポーネントデータベースの間の橋渡しをします。この橋渡しにより、当社のデータベースからリアルタイムデータを使用して、情報に基づいた購買判断を行うことが可能になります。これらのAPIを活用して、調達パイプラインの管理に費やす時間を短縮し、次世代デバイスの開発に集中することができます。

Arrow API 提供内容

価格と在庫状況 API

リアルタイムで価格、在庫、パイプライン、リードタイムにアクセスでき、サプライチェーンを簡単に管理できます。このAPIは、プロジェクトに必要なすべての部品調達を効率化し、情報に基づいた意思決定を行うために必要な重要なデータを提供します。

注文API

Arrow.comまたはVericalから直接注文を行い、追跡することができ、複数のウェブサイトを移動する必要がありません。プレミアムユーザー向けに、このAPIは特別価格での地域在庫へのアクセスも可能にし、部品購入に必要な時間と労力をさらに削減します。

注: Orders API を使用する前に、Pricing & Availability API を統合する必要があります。

基本API

  • 標準価格と在庫状況

  • リードタイムおよびパイプラインデータ

  • Arrow.com/Vericalを通じて注文を行い、追跡します

  • 標準通話制限

  • 一般的な技術サポート

  • 基本的な調達業務を自動化します

プレミアムAPI

  • 特別価格と地域在庫へのアクセス

  • より豊富なコンポーネントデータ

  • 交渉済み価格で効率化された注文管理

  • より高い通話制限と高速なパフォーマンス

  • 優先APIサポート

  • 複雑または大量の調達に最適化されています

私たちのAPIパートナー

A collection of twelve distinct tech company logos displayed on a white background.

よくある質問

APIs (Application Programming Interfaces) are software intermediaries that allow companies to transfer data from one system to another system seamlessly.

Yes. All of our APIs are free to use.

They reduce manual work, streamline your purchasing process, optimize your supply chain, and expand the amount of data available to you for procurement decisions.

Some of our customers connect our APIs to their WMS (Warehouse Management System) or ERP (Enterprise Resource Planning) software. You can also integrate Arrow’s APIs with 3rd party services providers like Calcuquote, Orbweaver, BuyManager, SupplyFrame, Octopart and Smart Search for a plug-and-play solution. If you don’t see your preferred 3rd party provider listed in our partners section, please reach out api@arrow.com, we can get a connection to that provider created.

APIs allow for real-time data exchange while EDI works off a set of pre-determined messaging standards. Think of APIs as a seamless connection to Arrow’s electronic component databases and EDI as a faster online-only of faxing important documents. APIs do not replace EDI, they both complement each other.

Connecting to APIs may be easier and less costly than EDI for your company because EDI requires ongoing maintenance. APIs deliver data in real-time while EDI follows set messaging standards so it could cause a slight delay. Despite the slight delay, EDI follows a set of long-established standards and is still the most popular data exchange used by companies. If your company already uses EDI, we recommend using a mix of APIs and EDI to achieve the perfect solution. If not, we would recommend using APIs as they are the future of data connections.

Arrow offers Pricing & Availability APIs as well as Order APIs for Arrow.com, Verical, and for APIs for premium users. If you would like to see pricing, please utilize the Pricing & Availability APIs. If you would like to order through our APIs, first connect to the Pricing & Availability API and then to the Orders API.

Click here for Arrow.com & Verical APIs

Click here  for Arrow premium APIs

Yes. If you have specific pricing set up through premium access, you can utilize CPNs (Customer Part Numbers) to receive your specific Pricing & Availability from the premium Pricing & Availability API.

Yes. The premium APIs are limited to 3 requests per second. Arrow.com and Verical APIs are limited to 50 requests per second.

APIs require a login and an API Key. Arrow.com and Verical utilize the same login and API key. However, premium APIs requires a separate login and API key.

For premium API questions, please reach out to your respective sales representative. For Arrow.com or Verical questions, please reach out to api@arrow.com.

If you already have premium (MyArrow) access, contact your Arrow Sales Representative today and let them know you are interested in APIs.

Request an API key today by clicking here.