Arrow Electronic Components Online

Arrow Electronics, Inc. Cookieポリシー

クッキーポリシー

発効日:2026年3月3日。

Arrow Electronics, Inc.(「Arrow」、「当社」または「弊社」)のウェブサイトは、他のユーザーと区別するためにクッキーを使用します。これは、高品質のウェブサイト体験を提供し、サイトを改善するのに役立ちます。サイトの閲覧を続けるか、このクッキーポリシーに同意することで、クッキーの使用に同意したことになります。 クッキーとは、同意した場合にブラウザまたはコンピュータのハードドライブに保存される小さな文字と数字のファイルです。クッキーには、コンピュータのハードドライブに転送される情報が含まれています。

Arrow.comで使用されるクッキーおよびトラッキングデバイス、機能による分類:

  • 必須クッキー。これらは、当社のウェブサイトの運営に必要なクッキーであり、あなたの設定に一致してサイトを信頼性と安全性を持って提供するためのものです。例えば、当社のウェブサイトの安全な領域にログインすることを可能にするクッキー、ショッピングカートを使用する、または電子請求書サービスを利用するクッキーが含まれます。これらのクッキーはまた、異常で潜在的に不正な活動(例:広告、ボットによる広告クリックに関連)を監視および防止すること、システムとプロセスが正しく安全に機能していることを保証すること(不正検出とセキュリティ)、および選択に従ってあなたの同意状況を追跡することを可能にします。

  • 分析用クッキー。 当社が訪問者数を認識してカウントし、訪問者が当社のウェブサイトでどのように動くかを確認できるようにするためのものです。これにより、ユーザーが必要なものを簡単に見つけられるよう、ブラウザー情報、クリックパス、訪問日時、地理的な位置、IPアドレス、使用状況データ、訪問したウェブサイトなどのデータを使用して、当社のウェブサイトの機能を改善します。分析は、高品質なサイトを提供するために重要です。

  • パーソナライズ用クッキー。 これらは、当社のウェブサイトに再訪した際にあなたを認識するために使用されます。これにより、当社はあなたのためにコンテンツをパーソナライズし、名前で挨拶し、ブラウザ情報、クリックパス、訪問日時、地理的位置、IPアドレス、使用データ、訪問サイトなどのデータを使用して特定の設定を記憶することができます。パーソナライズは、あなたの興味に合わせたコンテンツを提供するサイトにとって重要です。

  • 広告用クッキー。 これらのクッキーは、私たちのウェブサイトへの訪問、訪問したページ、フォローしたリンクを記録します。私たちとベンダーは、ブラウザ情報、クリックパス、訪問日時、地理的位置、IPアドレス、使用データ、訪問したウェブサイトの情報を使用します。この情報を利用して、私たちのサイトや第三者のサイトであなたに合わせたコンテンツを提供することにより、ウェブサイトと広告をあなたの興味により関連するものにします(プロファイリングを含む個人の嗜好に基づく場合があります)。また、この目的のために、第三者とこの情報を共有することがあります。

クッキーは、デバイスに保存される期間によっても分類できます。期間のカテゴリーは2つの大きなカテゴリがあります:

  • 永続クッキー。永続クッキーは、手動または自動で削除されるまでデバイスに残ります。

  • セッションクッキー。 セッションクッキーは、ブラウザを閉じるまでデバイスに残り、その際に自動的に削除されます。

当社は、永続的なクッキーとセッションクッキーの両方を使用しています。永続的なクッキーの有効期限は1年以内です。

当社のクッキーによって収集される情報:

上記のように、当社のウェブサイトのクッキーは、ウェブサイトの利用情報を含むいくつかの種類の情報を収集し、ログファイルとしてIPアドレスを収集することがあります。IPアドレスとは、例えばラップトップや携帯電話などのデバイスがインターネットに接続する際に、そのデバイスに割り当てられる番号です。

適用されるデータ保護法の下で、IPアドレスが個人データとされる範囲では、これを個人データとして取り扱います。  例えば、フォームの送信を通じてウェブサイトで提供された個人データと、クッキーを通じて収集した情報をリンクする場合も、その情報を個人データとして取り扱います。  サイトを通じて収集された個人データの取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。

当社のウェブサイトでのクッキー管理方法:

当社のウェブサイトを訪問する際の場所によっては、サイトでのクッキーの使用を個別に調整できる場合があります。「必須」クッキーは調整できません。これらのクッキーはあなたのリクエストに一致した安全で安心なサイトを提供するために厳密に必要です。[デバイス上のクッキーを調整するには、当社のウェブページのいずれかに表示されるクッキーアイコンをクリックしてください。

ブラウザでクッキーを管理する方法:

当社のウェブサイト上でクッキーを調整することに加えて、ほとんどの最新のブラウザーでは、次のことが可能です:

  • 自分が持っているクッキーを確認し、個別に削除します;

  • サードパーティのクッキーをブロック;

  • サイトからのクッキーをブロックする;

  • すべてのクッキーの設定をブロックする;

  • ブラウザを閉じるときにすべてのクッキーを削除します。

クッキーを削除すると、すべての設定が失われることに注意してください。これは、クッキーを拒否する設定も含まれます。拒否するには拒否クッキーを設定する必要があるためです。また、クッキーを完全にブロックすると、多くのウェブサイトが適切に動作しなくなり、これらのウェブサイトの一部の機能が全く動作しなくなります。このため、私たちのウェブサイトおよびサービスを使用する際にクッキーをオフにすることは推奨しません。

広告主によって生成されるサードパーティのクッキーを主に気にする場合は、これらを個別にオフにすることができます。

サードパーティのクッキーとトラッキングデバイス:

Arrow.comまたはその他のArrowプロパティウェブサイトにアクセスしているときに、他のウェブサイトからのコンテンツが含まれていることに気付くことがあります—例えば、YouTubeの動画や、Googleマップを使用した地図へのリンクなどです。また、Facebook、Instagram、Twitterといったソーシャルネットワークを使用して、他の人と情報を共有する機会を提供することもあります。このコンテンツを時折追加することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させています。このクッキーポリシーを掲示していない他のウェブサイト上のクッキーを私たちが管理することはできませんので、それら第三者のウェブサイトで使用されているクッキーとそれらの管理方法については、それらのウェブサイトをご確認いただくことをお勧めします。

広告クッキーの管理:

広告用クッキーが設定されていない場合、弊社のサービスを利用した際に広告が減るわけではありません。ただし、表示される広告は、あなたにとって関連性やカスタマイズ性の低いものになる可能性があります。

弊社のウェブページ上の浮かんでいるクッキーアイコンをクリックしてお使いのデバイス上のクッキーを管理することに加え、www.youronlinechoices.com または https://www.youronlinechoices.eu を訪れることができます。ここでは、お使いのデバイスに現在設定されている全ての広告配信クッキーを一覧表示し、各クッキーからのオプトアウト方法を確認できます。なお、このウェブサイトでは、Arrow.comで使用されているよりも多くのネットワークがリストされていますのでご注意ください。

特定の会社からのターゲット広告や www.youronlinechoices.com または https://www.youronlinechoices.eu を通じてオプトアウトすることを選択した場合、それは使用しているデバイスのウェブブラウザにのみ適用されることを覚えておいてください。そのため、同じ選択を行うには、使用するすべてのデバイスや異なるウェブブラウザで同じ手順を実行する必要があります。

クッキーに関する詳しい情報:

クッキー全般およびその管理方法について詳しく知りたい場合は、www.allaboutcookies.org または https://www.youronlinechoices.eu をご覧ください。 

クッキーポリシーの更新:

このクッキーポリシーを変更する場合には、このページにその変更を掲載し、上記のクッキーポリシーの変更日を更新します。このクッキーポリシーを実質的に変更した場合には、その変更を行う前にその旨の通知を目立つ形で掲載し、変更の発効日を明記してお知らせします。