Arrow Electronic Components Online

DC-DCコンバータの種類

DC-DCコンバータ12 7月 2021
クローズアップビューでは、金属製のピンセットを使ってリチウム電池がコンピュータのマザーボードに配置される様子が示されています。
すべての記事を表示

さまざまな種類のDC-DCコンバータを比較し、リニア対スイッチモード、降圧、昇圧、降昇圧、トランスベースのアイソレーテッドなどを含み、お客様が最適なものを選べるようにします。

DCコンバータとは何ですか? リニアコンバータとスイッチモードコンバータ

DC/DCコンバータは、ある電圧レベルから別の電圧レベルに直流電流(DC)の供給源を変換する電源の一種です。DC/DCコンバータには線形とスイッチングの2種類があります。線形DC/DCコンバータは抵抗電圧降下を使用して所定の出力電圧を生成および調整し、スイッチモードDC/DCは入力エネルギーを定期的に蓄えてから異なる電圧でそのエネルギーを出力します。蓄えはインダクタやトランスフォーマーのような磁場コンポーネント、またはコンデンサのような電場コンポーネントに行われます。トランスフォーマーを基にしたコンバータは入力と出力の間に絶縁を提供します。   スイッチモードのDC/DCコンバータは3つの主な利点を提供します:

  • 電力変換効率が非常に高いです。
  • スイッチング周波数が高いため、受動部品が小さく、損失が低いため、熱管理が簡素化されています。
  • スイッチングレギュレータ内でインダクタに蓄えられたエネルギーは、入力より小さい出力電圧(降圧またはバック)、入力より大きい出力電圧(昇圧)、または逆極性のバックブースト(インバータ)に変換できます。

スイッチングコンバータとは異なり、リニアコンバータは入力電圧よりも低い電圧しか生成できません。多くの利点がある一方で、スイッチングDC/DCコンバータにはいくつかの欠点もあります。リニア回路と比べてノイズが多く、制御ループという形でのエネルギーマネジメントが必要です。幸いなことに、現代のスイッチングモードコントローラーチップにより制御作業が容易になっています。

非絶縁型DC/DCコンバータ

本質的に、スイッチングDC/DCコンバーターまたはレギュレーターは、入力から出力へエネルギーを転送するためにパワースイッチ、インダクタ、ダイオード、およびコンデンサを使用する回路です。これらは、前述の降圧、昇圧、または降圧-昇圧(インバーター)タイプを実現するために様々な方法で構成することができます。

降圧/バックコンバータ

通常の非絶縁ステップダウンまたは降圧コンバータでは、出力電圧 VOUT は、入力電圧 VIN と電力スイッチのスイッチングデューティサイクル D に依存します。

すべてのコンポーネントページ用のロボティクス画像

図1: 基本的なステップダウンまたは降圧DC/DCコンバータのトポロジー。

昇圧/ブーストコンバータ

基本的な昇圧DC/DCコンバーターは、同じ数のパッシブ部品を使用しますが、入力電圧を昇圧するように配置されており、出力が入力よりも高くなります。

全コンポーネントページ用ロボティクス画像

図2: 基本的なブーストDC/DCコンバータトポロジ。

昇降圧コンバータ

通常のバックブーストDC/DC回路は、デューティサイクルに応じて入力DC電圧を昇圧または降圧できます。出力電圧は以下のように与えられます。   VOUT = -VIN *D/(1-D)   上の式からわかるように、出力電圧は常に入力に対して極性が反転しています。したがって、バックブーストコンバータは電圧インバータとも呼ばれます。

すべてのコンポーネントページ用ロボット画像

図3: 一般的な昇降圧DC/DCコンバータのトポロジー。

絶縁型DC/DCコンバータ

トランスベースの絶縁型DC/DCコンバーターには主に2つのタイプがあります:フライバックとフォワードです。どちらのタイプでも、トランスが入力と出力の間の絶縁を提供します。   フライバックタイプは、バック・ブーストのように動作しますが、エネルギーを蓄えるためにトランスを使用します:

すべてのコンポーネントページのためのロボット工学の画像

図4: 基本的なトランスを使用したフライバックDC/DCコンバータトポロジー。

フォワードトポロジでは、トランスはスイッチが閉じているときに一次から二次へエネルギーを転送するために伝統的な方法で使用されます。
 
これらの例では、スイッチングMOSFETは理想的なスイッチで表されており、制御回路は省略されています。これらは非同期型コンバーターです。しかし、従来のダイオード整流器がMOSFETによる整流に置き換えられると、同期整流と呼ばれ、コンバーターは同期DC/DCコンバーターと呼ばれます。
 
さらに電源に関する知識をお求めですか?スイッチング電源がどのように設計を最適化できるか学ぶには、スイッチモード電源の動作方法についての詳細をご覧ください。また、プロジェクトに無停電電源装置が必要かどうかも確認できます。AC/DCソリューションが必要ですか?この記事が適切な選択を支援します。

記事タグ

グローバル
電源装置
記事
DC to DCコンバータおよびスイッチングレギュレータチップ

関連コンテンツ