Arrow Electronic Components Online

Raspberry Pi 3で独自のメディアソリューションを構築する

メディアソリューション13 3月 2021
ラズベリーパイのロゴと詳細な電子部品が特徴的なラズベリーパイ基板のクローズアップビュー
すべての記事を表示

安価でありながら高性能な Raspberry Pi 3 の最も人気のある用途のひとつは、専用のメディアサーバーです。Piは Wi-Fi接続 、1080p表示の対応、そしてOMXplayerというLinuxのメディアツールを提供します。あなたはディスプレイ、オーディオ出力、そしてポップコーンを用意するだけです。

オーディオ出力とVGAアダプター

古いディスプレイやプロジェクターと接続する場合、Raspberry PiのHDMI出力を別途オーディオ出力を伴うVGAへ変換する必要があるかもしれません。そのような状況では、Adafruit Industriesが便利なパックで対応しています。HDMI to VGAアダプターと3.5mmオーディオケーブルが1つのセットにまとまっています。このオーディオケーブルを使えば、Arduino Music Shield Kitに付属しているような市販のスピーカーに接続したり、一端をカットしてRaspberry Piを個別のスピーカーに接続することもできます。

8オームスピーカー

これらのスピーカーをほぼどこにでも埋め込めば、予算を圧迫することなくスタイリッシュなメディアルームの雰囲気を得ることができます。Raspberry Piは、8Ωスピーカーを別途アンプなしで駆動でき、この高さがわずか6mmのスピーカーにしては驚くほど良い音質を提供します。心臓が鼓動するような低音を体感するにはより大きなスピーカーが必要になるでしょうが、このスピーカーは完全なDIYセットアップには問題なく使用できます。

8GB フラッシュドライブ

PiのオンボードWiFiチップを使用してお気に入りのオンライン番組をストリーミングすることができますが、フラッシュドライブや他の外部メモリをPiのUSBポートの1つに接続することで、お気に入りのゲームや映画を持ち運ぶことも可能です。OMXplayerは.mp4ファイルをうまく処理することができ、SteamのようなエンジンをPiで利用するためのコミュニティ主導のプロジェクトもいくつか存在します。お気に入りのゲームをスムーズに動作させるには別途グラフィックスカードが必要かもしれませんが、RetroPieをロードしてオンボードドライバーだけでアーケードゲームをプレイできることは確認済みです。

電源

世界中どこでもRaspberry Piを使用できる、Raspberry Pi Foundationのこのユニバーサルプラグインアダプターをご利用ください。microUSBコネクターを介して最大2.5Aで5Vを供給します。

5V冷却ファン

Raspberry Piは特に動画をストリーミングする際、最大2Aの電流を消費することがあるため、熱管理が非常に重要です。ヒートシンクは効果的ですが、空気を循環させる方がさらに良いです。このORION Fans製の小型60x60mmファンは、Piと同じ5Vで動作し、20立方フィート毎分 (CFM) の空気を循環させてシステムを冷却し、映画ルームで使っても騒音が気になりません。

完全なケース

どのようなプロジェクトをRaspberry Piで行う場合でも、適切なケースで保護することが重要です。この洗練されたマットな黒/灰色のケースはRaspberry Pi財団自らが製造したもので、Pi3にぴったりフィットし、すべての重要なポートへのアクセスを可能にします。

ESDクリーニングソリューション

電子機器はほこりや汚れが溜まりやすいものです。電子機器の表面に汚染物質が付着したり、空気の流れを妨げる異物があると、正常に動作しなくなる場合があります。羽毛ダスターでは効果が足りないとき、このDesco Industries製の特別なESD(静電気放電)対応クリーナーが、電子部品周辺の表面を掃除するための最適な選択です。ただし、Raspberry Piにスプレーを吹きかけることは推奨できません。このクリーナーには電子機器に悪影響を与えるシリコーンが含まれていないため、安心して使用でき、ESDマットを傷つけることなく掃除するために設計されています。

記事タグ

グローバル
記事
Adafruit Industries

関連コンテンツ