Il settore energetico si sta evolvendo rapidamente con l'integrazione di reti intelligenti, risorse energetiche distribuite (DER) e sistemi di monitoraggio intelligenti, rimodellando il modo in cui l'energia viene prodotta, distribuita e consumata. Molex supporta questa trasformazione con soluzioni innovative di connettori e barre di distribuzione ad alta potenza come PowerWize, SW1 e PowerPlane, garantendo un movimento di corrente sicuro ed efficiente per promuovere un futuro energetico sostenibile.
Tendenze emergenti nell'accumulo, la distribuzione e il consumo energetico
Di recente, importanti investimenti sono stati fatti nelle infrastrutture di elettrificazione, nella modernizzazione della rete e nella connettività rurale. Qual è il motivo? Il rapido emergere di una rivoluzione energetica diffusa, compresa l'introduzione delle reti intelligenti, l'unificazione delle risorse energetiche distribuite (DER) e l'importanza del monitoraggio intelligente.
Progressi nella tecnologia delle reti intelligenti
Il primo grande cambiamento associato a questa tendenza è l'aumento dei requisiti di efficienza nella produzione di energia attraverso l'uso delle reti intelligenti. Man mano che i produttori trasformano le infrastrutture obsolete in moderne reti elettrificate, essi possono sfruttare senza problemi i vantaggi delle fonti energetiche convenzionali, rinnovabili e immagazzinate. Le reti intelligenti sono costituite da una varietà di sensori che monitorano da vicino l'utilizzo e identificano i guasti del sistema prima che diventino problemi più grandi, consentendo l'accumulo di energia dove e quando è più necessaria, nonché dalla fonte appropriata. Inoltre, le crescenti capacità dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico (ML) consentono alle reti intelligenti di reagire più rapidamente alle tendenze di utilizzo, alle interruzioni o ad altri guasti. Questa reattività offre numerosi vantaggi. Ad esempio, con le energie rinnovabili come quella solare ed eolica che hanno tempi di inattività ciclici, i sistemi di accumulo dell'energia delle batterie (BESS) vengono immessi nella rete più ampia e utilizzati per catturare l'energia in eccesso per un uso successivo.
Isolamento e distribuzione dell'energia
Il futuro della modernizzazione della rete prevede un approccio distribuito tramite le DER. Questi generatori di energia su piccola scala, spesso situati vicino al punto di consumo, possono utilizzare fonti tradizionali di combustibile come generatori diesel, energie rinnovabili come pannelli solari o sistemi di accumulo a batteria. Solitamente segmentate in numerose microreti di isole autoalimentate, le DER separate vengono combinate per compensare, o addirittura superare, il volume di produzione delle fonti tradizionali. Inoltre, con la miniaturizzazione delle microreti in nanoreti che alimentano un'unica struttura, come un data center, la connettività diventa fondamentale per il funzionamento sicuro e corretto di una microrete. L'isolamento e la successiva reintegrazione di parti della rete possono causare danni alle apparecchiature e lesioni personali, come quelli subiti da un lavoratore quando non si rende conto se l'apparecchiatura è scollegata.
I sistemi di gestione dell'energia domestica, le microreti che coprono piccole comunità, ospedali e siti industriali sono tutti esempi di DER. La ricarica dei veicoli elettrici (EV) incorpora le DER sfruttando i pannelli solari nelle stazioni di ricarica per ridurre la necessità di attingere alla rete stessa. In caso di interruzione di corrente, le DER all'interno della microrete subentreranno nella produzione, mantenendo il flusso di corrente per tutto ciò che è connesso alla microrete. Nel complesso, le DER contribuiscono a ridurre la tensione sulla rete ed evitare gli elevati costi delle infrastrutture di distribuzione su lunghe distanze.
Monitoraggio del punto di consumo
Come le fonti di generazione, anche l'utilizzo dell'energia sta subendo una trasformazione significativa grazie ai contatori intelligenti. I contatori intelligenti, che sono un'estensione della rete intelligente, consentono la comunicazione bidirezionale tra il consumatore e il fornitore. I contatori mostrano alle case, alle aziende e ai governi una visione ad alta risoluzione dei loro consumi minuto per minuto, supportando la consapevolezza energetica. La misurazione intelligente utilizzata nei data center può offrire vantaggi significativi contrastando anche le più brevi interruzioni di corrente che causano perdite o interruzioni dei dati. Attraverso un attento monitoraggio della produzione elettrica, le attività dispendiose possono essere eliminate e sostituite con operazioni più efficienti.
Connettori ad alta potenza per spazi ristretti
In risposta ai sistemi energetici in continua evoluzione, Molex offre una gamma completa di soluzioni di connettori e barre di distribuzioni ad alta potenza che garantiscono a correnti elevate di muoversi in sicurezza attraverso gli assiemi, senza sacrificare prestazioni o affidabilità.
Connettori PowerWize
Poiché l'efficienza energetica è fondamentale per la gestione dei costi nelle operazioni ad alto consumo energetico come i data center, i connettori filo-scheda/filo-barra di distribuzione PowerWize ad alta tensione e alta corrente di Molex sono progettati con la tecnologia a spina COEUR nei contatti a crimpare. Questa tecnologia innovativa consente ai connettori PowerWize di offrire una bassa resistenza a contatto e una bassa caduta di tensione sull'interfaccia di contatto, grazie ai suoi molteplici raggi di contatto. Inoltre, con l'evoluzione dei sistemi di alimentazione, è fondamentale che le apparecchiature sotto tensione siano gestite in modo sicuro sia che venga installato un nuovo dispositivo o che un dispositivo guasto venga rimosso e sostituito. Le basette e le prese PowerWize sono progettate per soddisfare i requisiti di sicurezza tattile standard del settore, fornendo un'ampia protezione in numerosi settori. I connettori PowerWize offrono una versatilità ancora maggiore con due diverse dimensioni, 6,00 e 8,00 mm, adatti per applicazioni che richiedono fino a 1.000 V e 190,0 A. Inoltre, le prese a crimpare PowerWize possono accettare cavi AWG da 1/0, 2, 4, 6, 8 o 10.
Connettori SW1
I pacchetti elettronici densi richiedono un'altezza di accoppiamento ridotta tra un gruppo di cavi e la relativa scheda a circuiti stampati o la barra di distribuzione. Con un design compatto, le interconnessioni filo-scheda/filo-barra di distribuzione Molex SW1 forniscono numerose soluzioni ai limiti di spazio. La presa COEUR, con i suoi molteplici raggi di contatto, crea un'ampia superficie di contatto sull'interfaccia di accoppiamento e consente interconnessioni accoppiate di altezza inferiore. I connettori SW1 sono inoltre realizzati con una lunghezza e una larghezza più ridotte rispetto a soluzioni comparabili che utilizzano prese iperboliche, misurando circa 1/3 in meno in altezza e 1/3 più corti rispetto a prodotti simili sul mercato. La flessibilità del design è un altro aspetto importante della famiglia SW1. La sua configurazione di accoppiamento sull'asse Z elimina le complicazioni relative al raggio di curvatura del cavo, rendendolo una soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Per ingegneri e progettisti che aspirano a migliorare l'efficienza energetica nonostante i limiti di spazio in sistemi come DER e microreti, SW1 è un'opzione efficace.
Connettori per barre di distribuzione PowerPlane:
Oltre ai vincoli di spazio, i progettisti si trovano spesso ad affrontare sfide legate all'allineamento del sistema. Per superare gli ostacoli nell'allineamento preciso durante l'accoppiamento dei connettori, i connettori di alimentazione per barre di distribuzione PowerPlane offrono un allineamento di +/- 1,00 mm per garantire un corretto accoppiamento e aiutare a prevenire potenziali danni. Questi connettori consentono inoltre agli ingegneri di soddisfare le esigenze di progettazione in più settori con prestazioni a corrente elevata, insieme a varie configurazioni e opzioni di funzionalità. I connettori PowerPlane offrono elevata affidabilità per prestazioni migliorate e sono eccellenti per un'ampia gamma di applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, come DER, nanoreti e reti intelligenti. I produttori spesso esplorano la continuità della fornitura e fornitori aggiuntivi per le loro opzioni di progettazione: i connettori di alimentazione per barre di distribuzione PowerPlane soddisfano le esigenze di una seconda fonte fornendo sostituzioni dirette di schede e spazi per i prodotti della concorrenza.
Una luce guida in un futuro entusiasmante
Il futuro è maturo per il rapido sviluppo delle reti intelligenti, delle DER e del monitoraggio intelligente. Man mano che le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici si espandono, sempre più meccanismi di sicurezza vengono integrati nei sistemi critici e le case diventano sempre più indipendenti dal punto di vista energetico, le applicazioni di elettrificazione e gestione dell'energia continueranno ad addentrarsi in terreni dinamici e potenzialmente inesplorati. Con un'eredità di 80 anni di innovazione nelle soluzioni di interconnessione, capacità produttive globali e una presenza distributiva che comprende partner preziosi come Arrow, Molex è ben posizionata per contribuire a inaugurare le soluzioni energetiche di domani.
1. Connettori SW1
2. Blocchi terminali
3. Connettori Mini-Fit
4. Assemblaggi di cavi di segnale e alimentazione discreti pronti all'uso
5. Connettori Nano-Fit
6. Barre di distribuzione
7. Connettori per barre di distribuzione PowerPlane
8. Connettori Mega-Fit