Il tumore alla pelle si verifica quando le cellule della pelle sono danneggiate, per esempio da una sovraesposizione alle radiazioni ultraviolette (UV) derivanti dal sole. L'Australia, a causa della posizione geografica del paese e allo stile di vita è in prima linea nella lotta a questo problema.
Ogni anno in Australia :
• I tumori alla pelle rappresentano circa l'80% di tutti i tumori di nuova diagnosi
• Il 95-99% dei tumori alla pelle sono provocati dall'esposizione al sole
• Sono stati dati più di 1 milione di consulti ai pazienti all'anno per il tumore alla pelle
• Due su tre australiani si vedranno diagnosticati un tumore alla pelle entro i 70 anni di età.
Questo non è un problema limitato all'Australia. Per esempio, il Regno Unito assiste ad un aumento del tumore alla pelle che si può spiegare con l'aumento di persone inglesi che trascorrono le vacanze nell'Europa del Sud e stanno troppo tempo al sole.
L'unico modo per diminuire il tasso di incidenza del tumore alla pelle è quello di stare meno tempo al sole. Sempre più indumenti sono provvisti di un sensore UV , che indica l'indice UV index per avvisare le persone che stanno da troppo tempo al sole.
Cos´è l´indice UV?
L´indice UV è un numero linearmente correlato all'intensità delle radiazioni UV, che provocano ustioni solari in un dato punto della superficie’ della Terra. Non può essere semplicemente correlato all'irraggiamento solare (misurato in W/m2). La regione UV copre lunghezze d'onda comprese tra 100 e 400nm ed è suddivisa in tre bande
• UVA (315-400 nm)
• UVB (280-315 nm)
• UVC (100-280nm)
Poichè la luce del sole passa attraverso l'atmosfera, tutte le radiazioni UVC e circa il 90% delle radiazioni UVB viene assorbita dall'ozono, dal vapore acqueo, dall'ossigeno e dall'anidride carbonica. UVA é meno influenzata dall'atmosfera. Pertanto, le radiazioni UV che raggiungono della superficie’della Terra sono composte in prevalenza dai raggi UVA con una piccola componente di radiazioni ultraviolette.
La densità di potenza incidente della luce del sole estivo a mezzogiorno è tipicamente 0,6mW/(nm m2) a 295nm, 74mW(nm m2) a 305 nm e 478 mW/(nm m2) a 325 nm. Più corta è la lunghezza d'onda e più dannosa è per la pelle. Per lo stesso irraggiamento solare 305nm è per il 22% tanto dannoso quanto 295nm e 325nm è per il 0,3% tanto dannoso quanto 295nm. Quindi i fattori di ponderazione eritemica sono rispettivamente 1,0, 0,2 e 0,003 . Il peso di ogni lunghezza d'onda viene determinato da queste due equazioni:


L'integrazione di questi valori, che usano tutte le ponderazioni intermedie su tutta la gamma spettrale da 290nm a 400nm, genera una figura di 264mW/m2, che viene poi divisa per 25 mW/m2 dando un indice UV di 10,6. Per cui UV è, nella maggior parte dei casi, un valore compreso tra 0 e 11 e un semplice indice UV può determinare il rischio di danno da esposizione al sole senza protezione per l'adulto medio. 0-3 è basso, a differenza di 8-10 (che è un rischio molto alto).


Pertanto, invece di tirare fuori la calcolatrice e fare dei complicati calcoli matematici per capire se si è’a rischio di ustione, i produttori di abbigliamento intelligente hanno iniziato ad integrare i sensori UV nei prodotti. Questi sensori UV possono allertare quando il sole è più forte e fare sapere quando’se si sono assorbiti forti raggi solari.
Visualizza prodotti correlati
Al momento sul mercato ci sono Vishay VEML607, Silicon Labs Si114x or STMicroelectronics UVIS25, tutti questi sono dei piccoli sensori dell'indice UV che sono una scelta perfetta per i design dei prodotti indossabili.