Con il CES 2018 alle spalle, è facile osservare che l'elettronica per il settore automobilistico è in una fase di grande espansione. Analog Devices Inc. è tra i principali produttori che sviluppano nuovi prodotti per migliorare l'esperienza negli autoveicoli nel suo insieme. Grazie all'ampio portfolio di componentistica per la sicurezza del guidatore, veicoli elettrici e ibridi, guida autonoma e ambiente dell'abitacolo, Analog Devices è ben posizionata per trarre vantaggio dalle possibilità offerte nel settore dell'elettronica per il settore automobilistico. Esaminiamo alcuni dei suoi prodotti di punta per il settore automobilistico.
Sicurezza del guidatore
Per quanto concerne la progettazione degli autoveicoli, la sicurezza è il fattore di importanza primaria. Per oltre 20 anni, i prodotti di Analog Devices hanno rivoluzionato la stabilità, la sicurezza, le sospensioni e i sistemi di airbag per offrire l'esperienza di guida il più sicura possible e a riprova di questo, i prodotti di Analog Devices sono presenti in oltre il 25% degli airbag odierni. Grazie ai progressi nei sensori di sistemi microelettromeccanici (MEMS), i prodotti di Analog Devices come l'accelerometro triassiale da ±0,5 a ±4 g ADXL313 e il giroscopio/accelerometro triassiale combinati ADXC1501 offrono un sistema per il settore automobilistico con sensori di posizionamento precisi. Con questi dati, le tecnologie quali assistenza nel mantenimento della corsia o il rilevamento di collisione/ribaltamento, garantiscono un'esperienza di guida più sicura.
Visualizza prodotti correlati
Veicoli elettrici e ibridi
Per far fronte ai danni provocati all'ambiente dalle emissioni prodotte dai veicoli a combustile fossile, i veicoli elettrici e ibridi-elettrici (EV e HEV) sono in prima linea per quanto riguarda lo sviluppo di motopropulsori. Il passaggio da veicoli a combustione ad automobili e autocarri alimentati a batteria richiede tuttavia un cambio totale nel paradigma del veicolo, introducendo la necessità di precisione ed efficienza nella progettazione del sistema motore EV ideale. I sistemi di qualità per il posizionamento a corrente/magnetici e di monitoraggio della batteria di Analog Devices sono la forza trainante nell'ottimizzazione dell'autonomia e nelle capacità di guida di un veicolo EV. I prodotti quali la scheda di gestione della batteria AD7284 o l'amplificatore di rilevamento di corrente AD8418 portano l'accuratezza e la solidità di un sistema EV a un livello offerto solo da Analog Devices.
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Trasporto autonomo
I veicoli a guida autonoma sono sicuramente il progresso più noto nella tecnologia relativa al settore automobilistico. Un veicolo autonomo può determinare la sua posizione relativa all'ambiente circostante grazie ai dati raccolti da GPS, RADAR e unità di misurazione inerziale (IMU) e trasportare i passeggeri in modo sicuro e intelligente. La suite proprietaria di prodotti Drive360™ di Analog Devices offre tutto questo. La suite comprende prodotti quali l'ADF4159 e l'ADAR7251, un ADC generatore di frequenza a 13 Hz e di acquisizione che coopera per il rilevamento della posizione basato su RADAR e l'ADBF707 per l'elaborazione dei dati. La suite offre inoltre l'ADIS16945, uno dei principali IMU per il rilevamento del movimento di alta precisione di grado tattico, che consente la guida autonoma di un veicolo nei casi in cui i segnali GPS non sono disponibili, come succede nelle gallerie. Per ulteriori informazioni sull'ADIS16945 e altri IMU simili, leggi questo articolo. Utilizzando la suite Drive360™ di Analog Devices, la guida autonoma diventa realtà rendendo il volante un accessorio superfluo.
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Ambiente dell'abitacolo
Anche se il funzionamento del veicolo è l'obiettivo principale, è nel suo interno che possiamo trovare la maggior parte dell'elettronica per il settore automobilistico. Con la guida autonoma che diventa sempre più una realtà, il comfort del guidatore e dei passeggeri diventa un punto focale nella progettazione nella quale sono inclusi i sistemi audio/video per la visualizzazione di informazioni e l'intrattenimento per i passeggeri sui sedili posteriori, oltre alla cancellazione del rumore per offrire una guida più confortevole. Per un'esperienza automobilistica ricca di funzioni, Analog Devices ha presentato una vasta gamma di prodotti per migliorare gli ambienti dell'abitacolo dell'automobile. L'ADAU1462 è un processore audio SigmaDSP compatto per migliorare le capacità audio del veicolo. Per la codifica/decodifica per sviluppare i display di sistema, l'ADV7481 offre video nitido e di qualità per la plancia del veicolo.
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
La guida è una parte importante della vita moderna e l'elettronica per il settore automobilistico la sta trasformando da routine in un'esperienza incredibile. Con i prodotti di Analog Devices, qualsiasi sistema automobilistico può essere trasformato in un'esperienza utente più sicura, efficiente e confortevole.