La tendenza dei resistori a chip è quella di ridurre le dimensioni. Come per i semiconduttori, più piccole sono le dimensioni, maggiore quantità si può ottenere in produzione da un singolo foglio di ceramica.
La tabella qui sotto mostra la tendenza del mercato relativo alle dimensioni dei resistori a chip e, come si può vedere, le dimensioni 0201 e 0402 sono adesso le più utilizzate.

Ciò significa che il mercato continua a richiedere formati più piccoli e la disponibilità dei formati superiori 0603 - 1206 diventerà sempre più limitata in futuro. Per sostenere questa tendenza del mercato, KOA sta investendo pesantemente nei formati 0402 e inferiori.
Si prevede che la tendenza dei prezzi per le dimensioni più grandi si comporterà di conseguenza per sostenere i cambiamenti del mercato.
Mentre molti progetti possono semplicemente passare alle dimensioni più piccole nel successivo sviluppo del progetto, alcune applicazioni hanno invece bisogno di chip di dimensioni maggiori a causa della maggiore dissipazione di potenza.
Quindi, cosa fare se si ha bisogno di maggiore potenza, ma si vuole migrare dalle dimensioni più grandi dei chip e rendere un progetto a prova di futuro?
Sostituzione di resistori a chip più grandi con la serie KOA WK73 e SG73.
Per la richiesta di valori di potenza più elevati, ci sono due possibili soluzioni: Resistori con terminali lunghi WK73 o che sopportano impulsi di tensioni e alta potenza SG73P.
I resistori a terminali lunghi hanno un eccellente rapporto potenza/dimensioni perché dissipano molto del loro calore attraverso i terminali.
I resistori, che sopportano impulsi, sono progettati per avere più materiale possibile sul substrato ceramico, quindi, pur essendo in grado di gestire carichi di impulso più elevati rispetto ai resistori standard di dimensioni simili, il loro "design a hotspot ridotto" significa anche che possono dissipare più potenza nello stato stabile.

Il grafico qui sopra mostra che un tipico resistore 0805 o 1206 può essere sostituito in favore di un più piccolo SG73, che sopporta gli impulsi, in una dimensione 0402, o di un WK73 con terminale lungo in dimensione 0204.
Per la dimensione 0603 è una situazione simile, tranne che in molti casi la parte standard 0603 può essere sostituita dal dispositivo standard 0402.
SG73P – Resistori a chip a film spesso ad alta potenza a prova d'impulso
La serie SG73P -di KOA ha una capacità di resistenza agli impulsi di circa 7 volte superiore rispetto ai resistori standard chip. Grazie a questa eccezionale capacità di resistere agli impulsi, questa serie è adatta alla protezione dei circuiti elettronici contro impulsi e sovratensioni elevate, di cui buoni esempi sono le linee IO e i resistori di pilotaggio dei gate. Questi dispositivi sono ideali per applicazioni automobilistiche, di controllo di potenza e di contatori elettronici.
Grazie alla speciale rifinitura, il resistore può sopportare una potenza più elevata rispetto a un resistore a chip standard delle stesse dimensioni. La resistenza SG73P può essere montata sulle stesse posizioni nel circuito in sostituzione di resitori standard di uguali dimensioni, ma aumentando così il valore di potenza. Questo montaggio a posteriori può essere molto utile se un progetto esistente ha bisogno di un resistore di potenza superiore, dato che questo può essere fatto senza cambiare il layout del PCB. Allo stesso modo, in un nuovo progetto, può essere utilizzato un dispositivo SG73 più piccolo, risparmiando spazio prezioso sul PCB.
ACQUISTA SERIE SG73P
ESPLORA SERIE SG73P
WK73R – Resistori a chip a film spesso ad alta potenza con terminali lunghi
L'alta affidabilità e la maggiore resistenza dei terminali sono essenziali in molte applicazioni di potenza. La serie WK73R di KOA ha un design ruotato di 90° e questo offre diversi vantaggi rispetto alle impronte standard dei resistori. La dimensione del chip 0612 permette una potenza di 6 volte superiore rispetto ai componenti standard 1206. Questo permette di risparmiare spazio sulla scheda ed è possibile grazie alla migliore dissipazione del calore attraverso i punti di saldatura. I grandi terminali migliorano anche la robustezza e la minore distanza tra i terminali riduce lo stress di dilatazione, aumentando l'affidabilità dei punti di saldatura. Infine, il disegno resistivo interno è progettato per minimizzare gli hotspot. Questi vantaggi combinati, si traducono in un'affidabilità superiore rispetto al chip standard in applicazioni di potenza.
ACQUISTA SERIE WK73R
ESPLORA SERIE WK73R
RN73H e RN73R – Resistori a chip a film metallico di altissima precisione con eccellente stabilità a lungo termine
KOA offre 2 famiglie di resistori a film metallico con un T.C.R. fino a 5 ppm/°C e una tolleranza fino a 0,05 %.
La serie RN73R è ideale per circuiti di alta precisione in applicazioni industriali e di misurazione. Questa serie offre una migliore resistenza alla corrosione elettrolitica e una maggiore stabilità rispetto alla serie RN73 di KOA, che sostituisce. La RN73R ha anche una temperatura ambiente di +85 °C, così come una tolleranza all'umidità dallo 0,25% all'85% RH per 1000 ore a +85°C.
La serie RN73H è ideale per circuiti di alta precisione per applicazioni automobilistiche e aerospaziali. Questi resistori a film metallico hanno un'eccellente resistenza all'umidità grazie a uno strato protettivo interno aggiuntivo. L'RN73H ha una resistenza all'umidità dallo 0,1% all 85% RH per 1000 ore a +85°C.
ACQUISTA SERIE RN73R ESPLORA SERIE RN73R
ACQUISTA SERIE RN73H
ESPLORA SERIE RN73H
RS73 - Resistenze a film spesso di alta precisione 25ppm, 0,1% con eccellente stabilità a lungo termine
La serie RS73 combina la precisione del film metallico con la robustezza del film spesso. Con un T.C.R. fino a ±25ppm e una tolleranza fino a ±0,1%, la nuova serie RS73 di KOA è ideale per progetti di precisione, come circuiti di misurazione ad alta precisione o circuiti di rilevamento della tensione in applicazioni automobilistiche, industriali e di misurazione.
Questi nuovi resistori a film spesso possono anche essere utilizzati per sostituire resistori a film metallico in applicazioni in cui la sensibilità ESD è un problema, o è richiesta un maggiore valore di potenza (a impulsi).
L'uso di queste parti al posto dei dispositivi a film metallico, può ridurre la necessità di componenti di protezione, come i varistori, riducendo così sia il numero di componenti che il costo.
La serie RS73 presenta anche una maggiore potenza nominale a parità di dimensione e migliori prestazioni di sovraccarico a breve termine rispetto al film metallico.
ACQUISTA SERIE RS73
ESPLORA SERIE RS73