L'Arduino Uno R3 di Arduino è uno dei più diffusi microcontroller in circolazione e vanta una grande community online che ha creato migliaia di progetti. Che si desideri monitorare temperatura e umidità fuori casa oppure che Arduino controlli un robot per l'auto-bilanciamento, Arduino dispone di un set versatile che può essere utilizzato in molte applicazioni fai da te. Come funziona, però, Arduino nelle soluzioni industriali?
Il settore industriale
Per il settore industriale, i dispositivi di elaborazione più comuni per controllare l'automazione e altri fattori sono i PLC (controllori logici programmabili). Si tratta, solitamente, di dispositivi per impieghi gravosi e sono concepiti per essere utilizzati in stabilimenti di produzione. Se la speranza è che Arduino Uno possa sostituire il PLC utilizzato dalla maggior parte dei centri di produzione, non è certo questo il caso. C'è un motivo per cui i PLC (che possono costare centinaia di dollari) sono più costosi delle schede Arduino (circa 20 - 30 $).
I PLC sono diversi dagli altri dispositivi di elaborazione, poiché sono destinati all'utilizzo in condizioni gravose all'interno di stabilimenti di produzione. Ciò significa che sono in grado di gestire polvere, basse temperature e umidità; condizioni ambientali per la cui gestione non è stato concepito Arduino.
I PLC dispongono inoltre di ingressi/uscite (I/O) per connettersi ad altri sensori e attuatori. Un PLC può presentare uscite verso altri elementi, inclusi motori elettrici, relè magnetici, sirene, spie lampeggianti e molto altro. Tutte cose che anche Arduino è in grado di fare, ma è più limitato, poiché gli ingressi analogici sono compresi solo tra 0 e 5 V e le uscite analogiche sono a modulazione di larghezza dell'impulso (PWM).

L'Arduino Uno.
Come si inserisce, quindi, Arduino nelle soluzioni industriali?
Se i PLC sono l'ideale per il settore industriale, ciò non significa che un Arduino non possa essere utilizzato per il settore industriale. Un'attività che Arduino svolge egregiamente è raccogliere dati, quindi, se si devono raccogliere valori di temperatura e umidità, è possibile inserire facilmente Arduino per monitorare molte variabili. Ciò consente di verificare se vi sono problemi con i macchinari. Lo si può immaginare come un set di occhi aggiuntivo per tutti i tipi di macchinari.
Se si parla di soluzioni industriali su piccola scala, come l'installazione di un impianto automatico di irrigazione a pioggia in casa propria, Arduino è perfetto per questo genere di progetti fai da te. I sensori Arduino e la loro ampia gamma di shield possono essere utilizzati per creare soluzioni fai da te per casa che includano la creazione di pannelli digitali con importanti informazioni, monitoraggio delle colture, monitoraggio del flusso d'acqua, creazione di un centro di controllo o persino costruzione di un sistema d'irrigazione automatico.
Arduino è eccellente per le soluzioni di piccole dimensioni che si possono creare da soli a casa, ma può essere impiegato anche su progetti su larga scala quando usato per monitorare dati e processi. Inoltre, la community online Arduino è una delle più forti in circolazione. Si potranno trovare diverse possibili applicazioni di Arduino in molte soluzioni.