Trasformatori trifase: costruzione e configurazioni

Nei paesi sviluppati, l'energia elettrica è tra i servizi più importanti, insieme all'acqua, alle fognature e altri. A seconda del luogo in cui viene utilizzata, la corrente può essere disponibile a tensioni diverse. Il segreto per ridurre (o aumentare) la potenza tra due sistemi sono i trasformatori. Questo articolo di Bel esamina i pro e i contro delle quattro configurazioni degli avvolgimenti primari dei trasformatori trifase.

Un trasformatore è un dispositivo elettrico che, attraverso l'induzione elettromagnetica, trasforma la potenza tra i circuiti alla stessa frequenza, in genere modificando i valori di tensione e corrente. Dal momento che tutta la corrente viene generata in formato trifase, i trasformatori trifase hanno un ruolo fondamentale nella distribuzione della corrente a lunga distanza, nelle reti regionali, in quelle locali e nelle strutture industriali e commerciali.

Configurazioni degli avvolgimenti del trasformatore trifase

I trasformatori di potenza trifase si ottengono avvolgendo tre trasformatori monofase su un unico nucleo. Poiché il rame e il nucleo di ferro vengono utilizzati in modo più efficace, i trasformatori trifase per una data potenza nominale in volt-ampere (VA) saranno più piccoli, più convenienti e più leggeri di tre trasformatori monofase individuali.

0824-typical-physical-contact-plug-and-receptacle-connectors
Figura 1: Tipici connettori spina e presa con contatto fisico.

I trasformatori trifase hanno in genere almeno 6 avvolgimenti: 3 primari e 3 secondari. Gli avvolgimenti primari e secondari possono essere collegati in diverse configurazioni per soddisfare requisiti diversi. Nelle applicazioni comuni, gli avvolgimenti sono solitamente collegati in una delle due configurazioni più diffuse: a triangolo o a stella.

Collegamento delta

In un collegamento a triangolo ci sono tre fasi e nessun neutro. Un collegamento a triangolo in uscita può alimentare unicamente un carico trifase. La tensione di linea (VL) è uguale alla tensione di alimentazione. La corrente di fase (IAB = IBC = ICA) è uguale alla corrente di linea (IA = IB = IC) divisa per √3 (1,73). Quando il secondario di un trasformatore è collegato a un carico elevato e sbilanciato, il primario a triangolo fornisce un migliore bilanciamento della corrente per la fonte di alimentazione in ingresso.

0824-delta-connection-schematic
Figura 2: Schema di collegamento "Delta".

Collegamento a stella

In un collegamento a stella ci sono tre fasi e un neutro (N), ovvero quattro fili in totale. Un'uscita di collegamento a stella consente al trasformatore di fornire una tensione trifase (fase-fase), nonché una tensione per carichi monofase, vale a dire la tensione tra una fase e il neutro. Il punto neutro può anche essere dotato di messa a terra per garantire ulteriore sicurezza quando è necessario: VL-L = √3 x VL-N.

0824-Wye-connection-schematic
Figura 3. Schema del collegamento a stella.

Le quattro configurazioni di avvolgimento primario

Un trasformatore trifase può essere collegato in quattro configurazioni comuni: delta-delta, stella-stella, delta-stella e stella-delta. Ogni configurazione, caratterizzata dalle connessioni degli avvolgimenti primari e secondari, comporta vantaggi e svantaggi specifici, che influenzano le prestazioni e l'idoneità applicativa di questi trasformatori.

1. Delta/Delta (D/D)

Vantaggi D/d

In un trasformatore delta-delta (identificato come D/d) sia l'avvolgimento primario che quello secondario sono collegati a triangolo. Questa configurazione offre diversi vantaggi. Se una delle tre bobine ha un guasto o viene disattivata, le altre due bobine non danneggiate possono comunque erogare corrente trifase con una capacità pari a circa due terzi della potenza in uscita del trasformatore originale.

Nei casi in cui il secondario del trasformatore è collegato a un carico elevato e sbilanciato, il primario a triangolo fornisce un migliore bilanciamento della corrente per la fonte di alimentazione in ingresso.

Uno dei vantaggi principali è l'assenza di qualsiasi spostamento di fase tra l'avvolgimenti primario e quello secondario, che garantisce un trasferimento di potenza armonioso. Questa configurazione è spesso preferibile per le applicazioni che prevedono la trasmissione di potenza a bassa tensione e ad alta corrente o quando è necessario mantenere la continuità del servizio, soprattutto in caso di guasto di fase.

Svantaggi D/d

In questa configurazione, alcune caratteristiche influenzano la progettazione e la funzionalità dei trasformatori trifase. L'elevato numero di spire sia per gli avvolgimenti primari che per quelli secondari comporta la realizzazione di bobine più grandi e costose. Questa progettazione richiede un ulteriore isolamento tra gli avvolgimenti e gli strati. L'uso di filo magnetico di calibro più sottile aumenta il costo per libbra e, in particolare, questa configurazione non dispone di una connessione neutra.

2. Delta-stella (D/y)

Vantaggi D/y

La configurazione con primario a triangolo e secondario a stella (D/y) si distingue per la capacità di fornire un carico bilanciato a tre fili all'azienda di produzione di energia, adattandosi facilmente a varie applicazioni. Questa configurazione viene spesso scelta per fornire energia ai settori commerciale, industriale e residenziale ad alta densità.

La configurazione può alimentare carichi trifase e monofase e può creare un neutro di uscita comune quando la fonte viene a mancare. Sopprime efficacemente il rumore (armoniche) dalla linea al lato secondario.

Svantaggi D/y

Se una delle tre bobine ha un guasto o viene disattivata, la funzionalità dell'intero gruppo può essere compromessa e lo spostamento di fase di 30 gradi tra l'avvolgimento primario e quello secondario può causare una maggiore ondulazione nei circuiti CC.

3. Stella-delta (Y/d)

Vantaggi Y/d

La configurazione Y/d sfrutta l'ingresso ad alta tensione, riducendo la tensione sulle singole bobine di un fattore √3, con conseguente riduzione del numero di spire e dell'isolamento. Questo progetto può essere utilizzato come trasformatore riduttore, principalmente alla fine della linea di trasmissione. Include anche un filo di messa a terra (neutro) sul lato della fonte di alimentazione.

Svantaggi Y/d

La configurazione Y/d presenta gli stessi possibili svantaggi della configurazione D/y: l'intera funzionalità del gruppo potrebbe essere disattivata in caso di guasto di una singola bobina e l'introduzione di uno spostamento di fase di 30 gradi tra l'avvolgimento primario e quello secondario potrebbe causare una maggiore ondulazione nei circuiti CC.

4. Stella-stella (Y/y)

Vantaggi Y/y

Tra le quattro configurazioni comuni dei trasformatori trifase, la configurazione stella-stella è la scelta più conveniente, perché garantisce una trasmissione della potenza senza interruzioni e senza spostamento di fase tra avvolgimenti primari e secondari. I cavi di messa a terra (neutri) sono disponibili sia sul lato primario che su quello secondario, per garantire versatilità nell'erogazione di potenza sia a carichi trifase che monofase.

Svantaggi Y/y

Per garantire prestazioni ottimali, i carichi monofase devono essere bilanciati il più possibile all'interno di questa configurazione. È importante notare che la configurazione Y/y potrebbe essere più suscettibile al passaggio di rumore tra la fonte di alimentazione e il carico.

Trasformatori a secco e a liquido

A seconda dei livelli di potenza e tensione, i trasformatori trifase possono essere suddivisi in due categorie principali: trasformatori a secco che utilizzano l'aria come mezzo di raffreddamento e trasformatori a liquido che utilizzano l'olio come mezzo di raffreddamento.

Trasformatori a secco: bobine a telaio aperto o in resina colata

Tra i trasformatori a secco si distinguono due categorie principali:

  1. Telaio aperto, con nucleo e bobine a vista e impregnati di resina per installazioni in contenitori con valori elettrici nominali di tensione fino a 1.000 V e potenza fino a 500 kVA.
  2. Bobine in resina fusa, in cui ogni bobina è fusa in modo solido, spesso in uno stampo epossidico, con valori nominali elettrici di tensione fino a 36,0 kV e di potenza fino a 40 MVA.

Trasformatori riempiti di liquido

I trasformatori riempiti di liquido, al contrario, sono completamente immersi in uno speciale olio minerale all'interno di contenitori metallici sigillati sotto vuoto, con valori elettrici nominali di tensione da 6,0 kV a 1.500 kV e potenza fino a 1000+ MVA.

0824-types-of-transformers
Immagine 1: Tipi di trasformatori.

Configurazione ottimale del trasformatore a telaio aperto

Per i trasformatori a telaio aperto, quando le circostanze lo consentono, la maggior parte dei settori preferisce utilizzare l'ingresso a triangolo e l'uscita a stella per collegare un trasformatore trifase in applicazioni di distribuzione della corrente.

Le tensioni di ingresso più comuni per le configurazioni a triangolo includono 600 V, 480 V, 415 V, 400 V, 230 V e 208 V. Mentre le tensioni di uscita più comuni per le configurazioni a stella sono le seguenti: in Canada: 600 V (L-L) e 347 V (L-N). Per grandi carichi industriali negli Stati Uniti, fornisce 480 V (L-L) e 277 V (L-N). Nel caso di piccoli carichi industriali, commerciali e residenziali negli Stati Uniti, le tensioni di uscita sono 208 V (L-L) e 120 V (L-N).

Signal Transformer Co. è un produttore di spicco in questo settore, specializzato nella produzione di trasformatori trifase a telaio aperto e a secco. Con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di trasformatori, bobine di arresto, induttori e prodotti standard personalizzati o modificati, il trasformatore di segnale si distingue nella progettazione e produzione di piattaforme specializzate ed economiche.


Articoli correlati

Ultime notizie

Sorry, your filter selection returned no results.

Non perderti le ultime novità sull'elettronica

Abbiamo aggiornato la nostra Politica sulla privacy. Ti preghiamo di verificare le modifiche apportate. Facendo clic su "Accetto", dichiari di accettare la Politica sulla privacy e i Termini di utilizzo di Arrow Electronics.

Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.

Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.

Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy