Relais antidéflagrants d'Omron pour applications de pompe à chaleur et de réfrigérants inflammables
Les tendances des demandes des clients indiquent récemment que la durabilité est incroyablement importante dans les décisions d'achat. Cela est vrai pour le choix des véhicules, la source d'énergie et particulièrement pour les décisions liées aux systèmes CVC domestiques. Une avancée récente dans la technologie des pompes à chaleur, une classe de réfrigérants écologiques appelée A2L, a un impact moindre sur la planète mais peut potentiellement être inflammable si utilisée dans une conception inadéquate. Cet article explore les nouveaux relais anti-explosion d'Omron pour une utilisation dans les pompes à chaleur et d'autres applications utilisant des réfrigérants écologiques.
À mesure que le monde se tourne vers des réfrigérants plus respectueux de l’environnement, la transition vers les réfrigérants A2L gagne en vitesse. Les réfrigérants A2L, avec leur faible potentiel de réchauffement global, offrent une solution prometteuse pour réduire l'impact environnemental. Cependant, ces réfrigérants présentent leurs propres défis, notamment en termes de sécurité. Afin d’assurer un fonctionnement sûr des systèmes utilisant des réfrigérants A2L, le besoin de relais antidéflagrants est devenu primordial. Les réfrigérants A2L, également appelés réfrigérants légèrement inflammables, établissent un équilibre entre impact environnemental et sécurité. Ils ont un potentiel de réchauffement global inférieur à celui des réfrigérants traditionnels, ce qui en fait un choix attrayant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les réfrigérants A2L présentent un certain degré d’inflammabilité, ce qui peut engendrer des risques potentiels s’ils ne sont pas manipulés correctement. C’est ici qu’interviennent les relais antidéflagrants. Les relais antidéflagrants sont spécialement conçus pour éviter l’inflammation de substances inflammables, ce qui en fait des composants essentiels dans les systèmes utilisant des réfrigérants A2L. Ces relais sont conçus pour résister aux dangers potentiels associés aux environnements inflammables, garantissant ainsi la sécurité de l’équipement et de la zone environnante. En utilisant des relais antidéflagrants, le risque d’inflammation causée par des arcs électriques ou des étincelles est considérablement réduit, offrant une solution fiable et sécurisée pour les applications de réfrigérants A2L. Les relais antidéflagrants doivent respecter des normes de sécurité strictes, telles que l’IEC/EN 60079-15, qui traite spécifiquement de la protection des équipements dans les atmosphères explosives. Ces relais subissent des tests rigoureux pour confirmer leur non-inflammabilité et leur conformité aux réglementations de sécurité. En respectant ces normes, les relais antidéflagrants offrent une tranquillité d'esprit aux ingénieurs, installateurs et utilisateurs finaux, sachant que leurs systèmes sont équipés de composants fiables et sûrs. Omron Device and Module Solutions s’est concentré sur la satisfaction de la demande croissante du marché pour des relais antidéflagrants. De nombreux relais existants d’Omron ont été testés pour ajouter la classification IEC/EN 60079-15 à leur liste de normes conformes. Omron travaille également au développement de sa future gamme de relais afin d’élargir l’offre de relais antidéflagrants à des produits de plus grande capacité. L’objectif de l’entreprise est de soutenir des applications telles que les pompes à chaleur ou les systèmes de réfrigération, et d’assurer une commutation sûre avec la transition vers des réfrigérants respectueux de l’environnement.
Étiquettes d'article