Même à l'approche des fêtes, les ingénieurs sont souvent reclus dans leurs laboratoires ou espaces de travail où ils peaufinent les détails d'un nouveau projet ou cherchent des solutions face à un projet interminable. Si, de votre côté, vous êtes à court d'idées quant à ce que vous pourriez bien leur offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas choisir quelque chose qui viendrait agrémenter leur espace de travail ? Pour vous aider, nous vous suggérons une liste d'outils et de gadgets parfaits pour l'ingénieur en électronique auquel vous pensez.
1. Kit de démarrage LoRaWAN 868 Extreme Range
Soyez un peu plus connecté pendant les fêtes. Le monde étant de plus en plus connecté, et nos projets aussi, il devient nécessaire d'envoyer des données et de répondre à des commandes, peu importe où se trouve le système concerné. Le kit de démarrage LoRaWAN 868 de Libelium vous permet d'expérimenter la norme LoRaWAN, qui optimise la portée des modems cellulaires avec une consommation électrique extrêmement faible. A titre d'exemple, citons la municipalité d'Amsterdam qui a réussi à étendre la portée sur toute la ville avec seulement 10 passerelles. Aujourd'hui, les systèmes peuvent rester connectés partout sans sacrifier leur autonomie. Ne serait-ce pas une bonne idée de cadeau ?
Voir les produits connexes
2. Kit BLE à énergie solaire
Profitez du soleil même en cette période de l'année avec ce dispositif Bluetooth à faible consommation d'énergie. Il permet de connecter de nombreux petits capteurs avec très peu d'énergie. Ce kit CYALKIT-E02 de Cypress vous permet de jouer avec un capteur pour radiodiffuser des données de température et d'humidité sur BLE. Il est alimenté d'une petite cellule solaire uniquement. C'est un excellent moyen d'apprendre à réduire les profils de puissance tout en transmettant les données dont vous avez besoin.
3. ICE40HX1K-BLINK-EVN
L'apprentissage d'une nouvelle technologie est toujours amusant. C'est d'ailleurs le moment idéal pour découvrir l'univers des réseaux logiques programmables, devenus de plus en plus populaires dans l'informatique extrême et haute performance, comme l'apprentissage automatique et la reconnaissance d'image. Le Lattice Semi iCEblink40 HX1K est une petite introduction au monde des réseaux logiques programmables. Il est fourni avec une carte de développement de 1 024 cellules logiques, 68 E/S 3.3V et un brochage permettant de lui ajouter quelques modules shield Arduino pour commencer. Le HX1K est une excellente façon d'expérimenter ces technologies qui s'invitent de plus en plus dans de nombreux projets d'ingénierie modernes, qu'il s'agisse de reconnaissance d'image, d'apprentissage automatique, de quadricopètres et de caméras.
Voir les produits connexes
ICE40HX1K-BLINK-EVN
Lattice Semiconductor Cartes et kits de développement de logique programmable Afficher4. X NUCLEO IKS01A1
Être capable de sentir l'environnement autour de soi est la première étape d'un projet qui doit réagir à un stimulus externe. Le ST IKS01A1 est une carte d'extension de capteur complète capable de vous donner 9 degrés de liberté de captage grâce à son accéléromètre, son gyroscope et son magnétomètre. Il capte aussi la pression barométrique, l'humidité et la température. Grâce au brochage compatible Arduino, la prise en main est rapide. Vous pouvez obtenir des données de captage de haute qualité pour tous vos projets qu'il s'agisse d'un robot de tri dans un entrepôt ou d'un drone de livraison de colis.
Voir les produits connexes
Motion and Evironment Sensor | X NUCLEO IKS01A1
STMicroelectronics Cartes et kits de développement de capteur Afficher5. Kit Intel JOULE
Si vous avez pu jouer avec le Raspberry Pi, l'Arduino et d'autres cartes pour amateurs, il est temps de passer la vitesse supérieure. L'Intel Joule délivre énormément de puissance et est capable de coder et d'afficher la vidéo 4K avec un ensemble d'outils pour comprendre et réagir à cette vidéo. En cela, c'est le socle idéal pour des projets de robotique ou des systèmes d'auto-navigation. Toute cette puissance est délivrée dans un tout petit format avec une carte de dérivation qui permet une prise en charge rapide.
6. Freedomboard Kinetis K66
L'électronique embarquée devient de plus en puissante, et ce, à un rythme très soutenu. Et de nos jours, il semble que beaucoup de choses sont en quelque sorte liées aux différentes architectures ARM. Cette carte Freedomboard Kinetis K66 de NXP permet de prise en main rapide avec un processeur ARM M4. Elle permet aussi d'utiliser des moduels shield compatibles Arduino et possède un gyroscope, un magnétomètre et des accéléromètres embarqués grâce auxquels vous pouvez d'expérimenter. La carte Freedom est une excellente idée de cadeau pour tout ceux qui veulent s'initier à l'électronique embarquée à puissance supérieure.
Voir les produits connexes
7. Stations de soudage Weller
Lorsque vous commencez à fabriquer vos propres systèmes, à réaliser les prototypages de vos rêves et à animer vos idées, il est agréable d'avoir un outil capable de tenir la cadence. La station de soudage Weller WD1003 vous permet de commander numériquement les températures. Donnez-lui un ordre, elle l'exécute. Elle comporte également trois emplacements de mémoire. Ainsi, quand vous changez de types de composant, la température dont vous avez besoin est rapidement obtenue. Cette station de soudage peut tenir la cadence avec les impératifs de vos projets. C'est une excellente amélioration par rapport à un établi.
Dans l'électronique, le point de départ est le traditionnel stylo à souder qui se branche directement au mur. Toutefois, plus vous expérimentez , plus il est indispensable de contrôler plus précisément la température. Le Weller WES51 est une excellente amélioration par rapport à l'établi électronique. Vous disposez d'un contrôle précis sur la température de soudage et vous travaillez avec plus de composants, par exemple des microcontrôleurs. En outre, la possibilité de changer d'embouts vous permet d'adapter l'outil à chaque tâche de soudage. Le cadeau parfait pour les bricoleurs avancés.
8. Bain de soudage Weller WSB80
Si vous avez déjà une station de soudage Weller série WD ou WR, ce bain de soudure WSB80 peut accélérer vos activités pour les projets que vous avez en cours sur l'établi. Avec un bain de soudure, vous pouvez rapidement étamer les fils et les conducteurs de composant pour obtenir de meilleures soudures et fabriquer des systèmes plus fiables.
9. Pincettes RTW 1 Weller
Le fait de passer d'un trou traversant à un montage en surface peut présenter des difficultés lors de la soudure de composants. Les pincettes RTW 1 de Weller facilitent le montage sur une carte de résistances à puce et d'autres pièces et vous permettent d'accélérer l'exécution de vos projets.
10. Règle pour carte de circuit imprimé Adafruit
Cette règle pour carte de circuit imprimé Adafruit fera un excellent cadeau de Noël pour l'ingénieur dans votre vie. Il disposera d'informations utiles, tant en termes de mesure de base que de calibres de fil ou de dispositions de composants montés en surface
Voir les produits connexes
Les fêtes approchent à grands pas. Avec cette liste d'idées cadeau, vous trouverez facilement un cadeau très spécial qui fera à coup sûr sourire votre ingénieur préféré. Toute l'équipe d'Arrow vous souhaite de très bonnes vacances.