Los mejores 10 regalos para ingenieros 2016

Publicado por

Incluso en vísperas de fiestas, es frecuente que los ingenieros se la pasen escondidos en sus laboratorios o áreas de trabajo resolviendo los detalles de un nuevo proyecto o batallando con ese proyecto que parece no tener fin. Por su parte, si también está batallando con la idea de qué regalarles en esta temporada, ¿por qué no elegir algo que complete un poco más su espacio de trabajo? Para ayudarle, le enumeramos las herramientas y los juguetes perfectos para los ingenieros de sistema de su lista de compras.

1. Kit básico de rango extremo LoRaWAN 868

Conéctese un poco más en esta temporada de fiestas. Dado que el mundo está cada vez más conectado (y nuestros proyectos también), existe la necesidad de enviar datos y responder comandos sin importar la ubicación del sistema. El Kit básico LoRaWAN 868 de Libelium le permite experimentar con el estándar LoRaWAN, que alcanza un mejor rango que los módems celulares con un consumo de energía extremadamente bajo. Para darle una idea del rango, Amsterdam logró cubrir toda la ciudad utilizando únicamente 10 puertas de enlace. Ahora los sistemas pueden permanecer conectados en cualquier lugar si sacrificar la duración de la batería. ¿No es ese un buen regalo?

Ver Productos relacionados

10681

Libelium Placas y kits de desarrollo inalámbricos/RF Ver

2. Kit BLE con energía solar

No hay razón para estar triste en esta época del año cuando recibe el don del Bluetooth de baja energía, con la capacidad de ayudarnos a conectar varios sensores pequeños sin necesidad de un gran uso de energía. Este kit CYALKIT-E02 de Cypress le permite jugar con un sensor que transmite datos de temperatura y humedad mediante BLE, alimentado solo por una pequeña celda solar, y es una excelente forma de aprender a mantener perfiles de energía bajos mientras envía los datos que necesita.

3. ICE40HX1K-BLINK-EVN

Aprender una nueva tecnología siempre es divertido y ahora es un excelente momento para experimentar el mundo de las FPGA, que son cada vez más populares para el rendimiento informático ultra alto, como el aprendizaje automático y el reconocimiento de imágenes. El Lattice Semi iCEblink40 HX1K es una pequeña introducción a este mundo: incluye una placa de desarrollo lista para usar con 1024 células lógicas, 68 E/S de 3,3 V y una disposición de pines que le permite añadir algunos escudos Arduino para comenzar a trabajar. El HX1K es una excelente forma de aprender sobre estas tecnologías que están introduciéndose en muchos proyectos de ingeniería modernos, desde la IA y el aprendizaje automático hasta los cuadricópteros y las cámaras.

Ver Productos relacionados

ICE40HX1K-BLINK-EVN

Lattice Semiconductor Placas y kits de desarrollo lógicos programables Ver

4. X NUCLEO IKS01A1

Poder percibir el ambiente a su alrededor es el primer paso para lograr un proyecto que pueda reaccionar a los estímulos externos. El ST IKS01A1 es un complemento de sensor destacado para placas que le ofrece 9 grados de libertad de detección con su acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, además de proporcionar información de presión barométrica, humedad y temperatura. Estar configurado para el diseño de la Arduino significa que puede comenzar a trabajar rápidamente y que cuenta con una detección de datos de alta calidad para cualquiera que sea su proyecto, se trate de un robot de última generación para ordenar almacenes o un dron para la entrega de paquetes.

Ver Productos relacionados

Motion and Evironment Sensor | X NUCLEO IKS01A1

STMicroelectronics Placas y kits de desarrollo del sensor Ver

5. Kit Intel JOULE

Tiene la oportunidad de jugar con la Raspberry Pi, Arduino y muchas otras placas para aficionados, pero es el momento de subir el nivel. La Intel Joule cuenta con mucha potencia y puede manejar la codificación y visualización de video 4K con un completo conjunto de herramientas para comprender y reaccionar a ese video, lo que la vuelve una excelente base para la robótica y sistemas de autonavegación. Toda esta potencia viene en un paquete increíblemente pequeño con un tablero de desconexión que le permite comenzar a trabajar de inmediato. 

Ver Productos relacionados

GT.PDKW

Intel Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

6. Placa de libertad Kinetis K66

La electrónica integrada está volviéndose más potente a un ritmo acelerado y en, la actualidad, parece que muchas cosas están de alguna manera relacionadas con las diversas arquitecturas ARM. Esta placa de libertad Kinetis K66 de NXP le permite comenzar a trabajar rápidamente con un procesador ARM M4, es compatible con el uso de escudos Arduino y cuenta con giroscopio, magnetómetro y acelerómetros integrados para que pueda experimentar. La placa de libertad es un excelente regalo para iniciarse con la electrónica integrada de mayor potencia. 

Ver Productos relacionados

FRDM-K66F

NXP Semiconductors Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Ver

7. Estaciones de soldadura Weller

Cuando comienza a crear sus propios sistemas, prototipar sus sueños y ver cómo las ideas cobran vida, es agradable contar con una herramienta que pueda mantener el ritmo. La estación de soldadura Weller WD1003 le ofrece el control digital de temperatura, por lo que solo debe indicar la temperatura que desea y la obtendrá. También cuenta con tres ranuras de memoria, con lo que alcanza rápidamente la temperatura que necesita a medida que va cambiando los tipos de componentes. Esta es una estación de soldadura que puede mantener el ritmo de las necesidades de sus proyectos y una excelente actualización de su área de trabajo.

El punto de entrada de la obsesión por la electrónica es el humilde soldador de lápiz que se enchufa directo al tomacorriente, pero a medida que se interioriza en el área, es agradable contar con un buen control de la temperatura. El Weller WES51 es una excelente innovación para el área de trabajo de la electrónica, dado que le ofrece un control detallado de la temperatura de soldadura y le permite trabajar con más componentes como microcontroladores. Además, la capacidad de cambiar las puntas le permite contar con la herramienta correcta para cada tarea de soldadura. Es un regalo que cualquier ingeniero desearía.

8. Baño de soldadura Weller WSB80

Si ya tiene una estación de soldadura Weller de la serie WD o WR, este baño de soldadura WSB80 puede ayudarle a acelerar la cronología de los proyectos que tiene rezagados en su área de trabajo. Con un baño de soldadura puede soldar rápidamente cables de estaño y componentes de plomo, generando mejores uniones soldadas y sistemas más confiables.

9. Pinzas Weller RTW

Moverse desde un montaje por orificio a un montaje sobre superficie puede ser un nuevo desafío al momento de soldar componentes. Estas pinzas RTW de Weller facilitan la instalación de resistores de chip y otras piezas en la placa, y le permiten terminar rápidamente con su proyecto festivo.

10. Medidor de PCB de Adafruit

Este medidor de PCB de Adafruit es una excelente idea para llenar las medias navideñas de los ingenieros en su vida, el que les otorgará mucha información útil, desde mediciones básicas hasta calibres de cables y diseños de componentes de montaje sobre superficie. 

Ver Productos relacionados

1554

Adafruit Industries Herramientas y kits de desarrollo Ver

Las fiestas se acercan rápidamente, pero con esta útil lista, no tendrá problemas para encontrar ese regalo especial que hará sonreír a su ingeniero favorito. Felices fiestas a nombre de todo el equipo de Arrow.

Videos relacionados

Últimos vidéos

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió