Adafruit et Arrow s'associent une fois de plus pour proposer un appareil photo numérique simple de type « point-and-shoot » (visez et déclenchez).
Cette offre groupée de produits propose l'écran tactile Adafruit PiTFT et la carte d'appareil photo Raspberry Pi pour créer un appareil photo numérique simple de type « point-and-shoot » (visez et déclenchez). Vous pouvez même utiliser le Wi-Fi et Dropbox pour transférer automatiquement les photos sur un autre ordinateur et les éditer via le Cloud.
Il ne s'agit pas de remplacer votre appareil photo numérique (ou même celui de votre téléphone), ni de fabriquer un produit fini de grande consommation, mais d'un simple exercice d'apprentissage. Toutefois, comme c'est du code libre (open source), vous ou d'autres développeurs pouvez éventuellement le personnaliser pour réaliser un outil spécial offrant d'autres capacités que votre appareil photo habituel !
Examinons maintenant les pièces à notre disposition et voyons comment elles s'assemblent.
Nous avons la Raspberry Pi 3 (avec Wi-Fi intégré, donc pas besoin de clé Wi-Fi), la carte Raspberry Pi Camera, l'écran tactile Adafruit Pi TFT (thin film transistor), un boîtier pour l'écran TFT et un adaptateur d'alimentation. Dans l'idéal, il faudrait une batterie USB pour ne pas être obligé de rester branché à une prise murale en prenant des photos.
Pour préparer votre carte mémoire, vous devez d'abord télécharger l'utilitaire Win32DiskImager, qui se trouve sur le site Internet de Raspberry Pi. Rappelez-vous que c'est la version pour Windows que nous utilisons. Pour un environnement Mac ou Linux, il vous faudra une autre version. Cet utilitaire permet d'écrire des fichiers d'image sur des cartes mémoire SD et USB. Téléchargez ensuite la version COMPLÈTE de l'image pour le PiTFT basé sur Raspbian Jessie pour écran tactile résistif. Dans la version simplifiée, il manque quelques bibliothèques qui vous seront indispensables. Il suffit d'exécuter l'utilitaire, de le faire pointer sur votre fichier d'image, puis de sélectionner le dispositif amovible sur lequel écrire. Votre carte mémoire est déjà fournie avec NOOBS, vous êtes donc fin prêt ! Branchez cette carte mémoire dans la Pi.
Assemblez les éléments. L'avantage de ce projet, c'est qu'il n'y a pas besoin de câblage ni de soudure. Il suffit de raccorder l'appareil photo et l'écran tactile. Démonstration de l'assemblage des pièces.
Notez qu'aucun orifice n'est prévu pour laisser passer le câble plat de l'appareil photo. Vous pouvez soit plier celui-ci pour le faire passer par le trou HDMI, soit utiliser une Dremel et limer un peu ce bord de sorte à faire sortir le câble de l'appareil photo sur le côté. Vous devez savoir qu'en fonction de l'orientation choisie, l'appareil photo ne sera pas forcément vertical. Pour qu'il le soit, vous devez ajouter le code camera.rotation=180 après les lignes 476 et 576 dans cam.py.
Une fois tout assemblé, suivez les instructions de la page d'Adafruit sur l'assemblage de l'appareil photo à écran tactile WiFi Raspberry Pi à monter soi-même. Notez que quelques logiciels nécessaires ont été ajoutés sur cette page pour revenir à la version Wheezy, une ancienne version de Debian, car Jessie perturbait quelque peu les fonctionnalités. Veillez également à régler le paramètre international sur US, sinon, les touches du clavier ne seront pas les bonnes (par exemple, les symboles @ et “ sont inversés).
Vous aimez coder, mais vous n'aimez sans doute pas regarder les autres le faire. Pour vous épargner ça, j'ai pris soin de réaliser le codage à l'avance.
Voilà, vous êtes prêts à vérifier que ça marche ?
Comme je viens d'éteindre et de rallumer le mien, je n'ai plus qu'à appuyer sur CTRL ALT F1 pour accéder au terminal. J'ajoute ensuite les dernières lignes de code pour lancer l'appareil photo. Vous remarquerez que je dispose d'un dongle de clavier pour accélérer le processus. Vous pouvez même raccorder votre appareil photo à un écran externe pendant la configuration si vous n'arrivez pas à déchiffrer la police minuscule de l'écran tactile.
Et voilà ! Il suffit de toucher l'écran pour prendre une photo. Cette élégante petite interface propose même des options d'effets spéciaux pour les photos. Je conseille d'utiliser du ruban adhésif ou de la mousse adhésive double face pour fixer l'appareil photo sur l'extérieur du boîtier.
Si ce pack d'appareil photo à écran tactile Adafruit vous intéresse, son numéro de série est le 3275 sur Arrow.com.