Adafruit y Arrow se asociaron de nuevo para traerle una cámara digital y sencilla que apunta y dispara.
Este paquete de productos explora la pantalla táctil PiTFT de Adafruit y el tablero de cámara Raspberry Pi para crear una cámara compacta, digital y sencilla. Incluso tendrá la opción de utilizar WiFi y Dropbox para transferir las fotos automáticamente a otra computadora para editarlas en la nube.
Esta cámara no pretende remplazar a su cámara digital (ni a la cámara de su celular), por lo pronto, se pensó como un ejercicio de aprendizaje y no un artículo totalmente pulido para entregar al consumidor. Sin embargo, ya que el código es un código abierto, usted y otros podrán personalizarla para convertirla en algo especial que su cámara normal no podrá hacer.
Bien, demos un vistazo a lo que tenemos y pongámoslo todo junto.
Tenemos una Raspberry Pi 3 (con WiFi incorporado, así que no necesitamos un dispositivo para WiFi), una cámara Raspberry Pi, una pantalla táctil Pi TFT (Transistores de Película Final) de Adafruit, una caja para el TFT y un adaptador de energía. Lo ideal sería que consiguiera un paquete de baterías USB, de esa forma no necesitará una toma de corriente a la hora de tomar fotos.
Para preparar su tarjeta de memoria, primero necesita descargar la herramienta Win32DiskImager que se encuentra en el sitio web de Raspberry Pi. Tenga en cuenta que esto es solo para Windows. Necesitará descargar una diferente si su sistema operativo es Mac o Linux. Esta herramienta se utiliza para grabar archivos de imagen en dispositivos como las memorias SD o USB. Después, descargue la versión completa de Raspbian Jessie basado en imagen PiTFT para tener una pantalla táctil resistiva. A la versión básica le faltan algunas de las bibliotecas que va a necesitar. Simplemente ejecute la herramienta, diríjala a su archivo de imagen y después seleccione los dispositivos extraíbles en los que desea grabar. Su tarjeta de memoria ya se pre cargó con NOOBS así que... ¡empecemos! Conecte esa tarjeta de memoria en el Pi.
Póngalo todo junto. Lo mejor de este proyecto es que no se necesita ningún tipo de cableado o soldadura. Es solo cuestión de conectar la cámara y el protector de la pantalla táctil. Póngalo todo junto.
Note que no existe un orificio especial para el cable cinta de la cámara. Incluso puede hacer algunos dobleces elegantes para sacarlo de la entrada HDMI, o utilizar un Dremel para guardar un poco de este borde inferior y enviar el cable de la cámara hacia un lado. Debe tomar en cuenta que también depende de cómo direccione la cámara, ya que esta podría no estar recta automáticamente. Para que la cámara se mantenga recta, necesitará agregar la rotación de la cámara=180 códigos después de 476 líneas y 576 pulgadas cam.py.
Una vez que todo esté junto, siga los pasos de la página de aprendizaje de Adafruit sobre cómo hacer una cámara con pantalla táctil y WiFi Raspberry Pi por usted mismo. Considere que ya agregaron algunos software como prerrequisito en esta página para retroceder hasta Wheezy, una versión anterior del sistema operativo Debian, ya que hubieron algunos contratiempos en la funcionalidad con Jessie. También, asegúrese de cambiar la configuración internacional a US, de otra forma, las teclas de su teclado no serán las correctas, por ejemplo el símbolo @ y las " estarán al revés.
Puede que disfrute la codificación, pero probablemente no le guste mucho ver como otras personas lo hacen. Para no entrar en detalles, ya hice esto con anticipación.
¿Está listo para probarlo?
Ya que apagué y prendí la mía, solo teclearé CTRL ALT F1 para ir a la terminal. Después, agregaré los últimos códigos para iniciar la cámara. Puede notar que estoy utilizando un teclado inalámbrico para hacer el proceso mucho más rápido. Si lo desea, puede conectar su cámara a un monitor externo durante la configuración si no puede leer la fuente pequeña de la pantalla táctil.
¡Y ahí lo tiene! Solo toque la pantalla para tomar una foto. Esta pequeña y elegante interfaz tiene la opción para agregar efectos visuales especiales a las fotos. Recomiendo utilizar cinta adhesiva de doble cara o espuma en pegamento para asegurar la cámara afuera de la caja.
Si está interesado en este paquete de cámara con pantalla táctil de Adafruit, su número de pieza 3275 en Arrow.com.