Adafruit 和 Arrow 推出 Raspberry Pi DIY 相机包

发布人是

Adafruit 和 Arrow 再次合作,为您带来便于操作的数码傻瓜相机。

该产品包利用了 Adafruit PiTFT 触摸屏和 Raspberry Pi 相机板,用以创造出便于操作的数码傻瓜相机。您甚至可以选择使用 Wifi 和 Dropbox 将照片自动传到另一台电脑上通过云操作进行编辑。

本品近期内不可能替代您的数码相机(或者手机摄像头),它只是一个学习型的试验品,并不是完全打磨成形的消费品。不过,由于代码是开源的,您或他人都可以将其订制成某种特殊器材,而这是普通相机所做不到的!

好吧,让我们看一下都有些什么,然后组装起来。

我们这里有 Raspberry Pi 3 (无线内置,所以不需要无线设备),Raspberry Pi 摄像头,Adafruit Pi tft (薄膜晶体管)触摸屏,触摸屏的罩壳,以及一个电源适配器。理想状况下,您还会得到一个 USB 电池组,这样您在拍照时就不需要外接插座了。

准备存储卡时,首先要在 Raspberry Pi 的网站上下载 Win32DiskImager 应用程序。请注意,这是适用于 Windows 系统的。如果是 Mac 或 Linux 操作系统,您将需要一个不同的应用程序。应用程序是用来将图像文件写入 SD 或 USB 存储设备的。然后下载完整版本的 Raspbian Jessie-based PiTFT 图像用于电阻式触摸屏。Lite 版本缺少一些您需要的库。只需运行该应用程序,将其指向您的映像文件,然后选择要写入的可移动设备。您的存储卡已经预装了 NOOBS,所以您可以继续操作!将存储卡放入 Pi 内。

把它装好。本项目的一大优点是根本没有什么接线或焊接操作。只需要插入摄像头和触摸屏外壳。演示组装操作。

请注意,相机的带状电缆并没有专用的开孔。您可以通过精巧的弯折将其引向 HDMI 开孔,也可以用电动打磨机将这个唇边稍加打磨,这样经可以将摄像头的电缆从侧面引出。要意识到,由于摄像头引出的方式不同,可能不会自动处于竖直状态。为保证摄像头的竖直,您将需要在 cam.py. 的 476 和 576 行后面加入 camera.rotation=180 的代码。

都组装完成以后,按照 Adafruit 学习页面上的步骤,学习如何制作 DIY WiFi Raspberry Pi 触屏相机。注意,他们在本页面上加了一些必要软件,以便能够将其恢复到 Wheezy 状态,这是一个较早的 Debian 版本,因为 Jessie 状态下的功能出现过几个小问题。还要确保将国际设置改为美国,否则您的键盘键就会不准确,例如 @ 和 “ 符号会出现翻转。

可能您很享受编码,但是您可能不喜欢看别人编码。为了让您省心,我提前搞定了。

那么您准备好要一睹为快了吗?

因为我断电后重启了,现在我只需使用按键 CTRL ALT F1 跳至终端。然后我将添加代码的最后一部分来启动相机。请注意,我有个键盘硬件锁,可以更快地完成这个过程。如果您不能在触屏上看清这些微小的字体,您甚至可以在设置期间将相机连接到外部显示器上。

这样就可以了!只需触摸屏幕就可以拍照。这个优美的界面甚至还有照片特效的选项。我建议使用双面胶带或粘性泡沫将相机固定在壳体的外侧。

如果您对这款 Adafruit 触屏相机捆绑包感兴趣,那么它在 Arrow.com 上的部件编号是 3275

 

相关的视频

最新视频

抱歉,您所选择的筛选条件未返回任何结果。

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。