Renseignez-vous sur la norme CEI 62368-1 et sur la façon dont CUI peut vous aider à pérenniser vos produits et vos designs.
Les nouvelles normes de sécurité reposant sur la norme CEI 62368-1 sont en train de remplacer les normes existantes dans le monde entier. Dans un souci de simplicité pour les fournisseurs de produits, les régulateurs américains et européens ont décidé d'harmoniser la date à laquelle les nouvelles normes viendront remplacer 60950-1 et 60065, les normes actuellement en vigueur. Cette date harmonisée a été fixée au 20 décembre 2020, donnant ainsi aux fournisseurs un objectif unifié pour concentrer leurs efforts de conformité réglementaire sur deux des plus importants marchés mondiaux.
Cette évolution positive est due au fait que l'UE a repoussé la date de « cessation de la présomption de conformité » pour les produits existants déjà testés conformément aux anciennes normes. Cette cessation était initialement prévue pour le 20 juin 2019, bien que la date de retrait pour les normes EN 60950-1 et EN 60065 ait été fixée au 20 décembre 2020. En regroupant ces deux événements à la date du 20 décembre 2020, l'UE peut ainsi éviter d'autoriser des exceptions non souhaitées.
Désormais, la situation est claire : le 20 décembre 2020, les anciennes normes seront supprimées, et tout produit relevant de la norme EN 62368-1 (la norme CEI telle que rédigée par les législateurs européens) devra être testé conformément à cette norme. Suite à l'annonce de I'UE, l'organisation UL américaine a confirmé qu'elle déplacerait au 20 décembre 2020 sa propre date d'entrée en vigueur pour la norme UL 62368-1 (la version américaine de la norme IEC 62368-1) pour remplacer les normes UL 60950-1 et UL 60065 (auparavant prévue le 20 juin 2019)
C'est donc à cette date que tout va changer. Et comme les responsables de la réglementation se sont harmonisés des deux côtés de l'océan Atlantique, les équipementiers disposent d'un peu plus de temps pour mettre en place leurs nouvelles procédures et documentations de tests.
La transition vers une norme basée sur l'HBSE
Le passage à la norme 62368-1 a été rendu nécessaire par la différence de plus en plus ténue entre les équipements TIC couverts par la norme 60950-1 et les équipements AV couverts par la norme 60065. Dès le début, les organismes de normalisation ont clairement indiqué que la norme 62368-1 n'a pas pour but d'unifier les normes existantes. Le champ d'application de la nouvelle norme est certes le même, mais le comité technique de la CEI responsable (en l'occurrence TC108) a opté pour une philosophie sensiblement différente en matière d'élaboration de normes qui vise à créer un document moins normatif et plus évolutif, qui permet d'assurer la sécurité des produits pour les utilisateurs finaux.
Nous sommes officiellement entrés dans l'ère de l'ingénierie de la sécurité basée sur les risques (HBSE). Ce principe s'est concrétisé au cours des 20 dernières années et la CEI s'y est engagée depuis au moins 2002, en remettant la nouvelle norme ECMA-287 – Safety of Electronic Equipment à l'équipe de normalisation basée sur les risques (HBSDT).
L'HBSE ne met plus l'accent sur la démonstration que les spécifications prescrites ont été respectées, mais sur la démonstration que les fabricants de produits ont tenu compte des dangers connus et que le produit a été conçu pour être sécuritaire dans le contexte d'utilisation prévu. Cependant, bien qu'elles soient toutes les deux basées sur les risques, les normes comme la 62368-1 n'exigent pas une analyse des risques équivalente à celle d'une norme comme la CEI 60601-1.
Les principes du HBSE visent à protéger les utilisateurs d'équipements, en identifiant les sources d'énergie potentiellement dangereuses et les mécanismes par lesquels l'énergie pourrait être transférée à un utilisateur, tout en proposant des moyens appropriés pour éviter que ces transferts se produisent. Le champ d'application inclut les conditions normales de fonctionnement et de défaillance. Des mesures de protection sont mises en place pour protéger contre les douleurs ou les blessures causées directement par l'énergie électrique (choc électrique) ou les brûlures thermiques, ou pour prévenir les incendies d'origine électrique qui pourraient entraîner des douleurs, des blessures, des dommages matériels ou la mort. Il est important de noter que l'HBSE mesure également l'efficacité des mesures de protection.
Les analyses des dangers et des mesures de protection sont abordées en fonction de modèles à trois volets : SOURCE DE L'ÉNERGIE – MÉCANISME DE TRANSFERT – PARTIE DU CORPS, et SOURCE DE L'ÉNERGIE – PROTECTION – PARTIE DU CORPS. Ces diagrammes illustrent l'idée plus clairement :

Les modèles HBSE à trois volets utilisés pour analyser les classes d'énergie, les mécanismes de transfert et les protections
Dans les normes 62368-1, les niveaux d'énergie auxquels l'utilisateur pourrait être exposé sont classés en trois catégories : ES1, ES2, et ES3. ES1 est la catégorie la plus basse, comme le décrit le tableau. Une échelle ascendante similaire est appliquée à l'analyse des risques d'incendie électrique et des moyens de prévention.

Catégorisation des sources d'énergie
Ces niveaux d'énergie permettent de déterminer les mesures de protection qui devront être mises en place. La norme 62368-1 fait référence à plusieurs catégories de mesures de protection, allant des mesures supplémentaires aux mesures renforcées, qui englobent des techniques telles que la mise à la terre, une enceinte coupe-feu, l'isolation ou toute autre technique. Il existe également une distinction entre les niveaux de compétence des utilisateurs, et nous pouvons voir ici quelques parallèles avec les normes sortantes : dans la norme 62368-1, une « personne ordinaire » est équivalente à la classe d'utilisateur/opérateur dans la norme 60950-1/60065, tandis qu'une « personne qualifiée » est équivalente à une « personne de service ». La norme 62368-1 définit en outre une nouvelle classe, la « personne formée », qui s'applique aux utilisateurs qui ont été formés ou qui seront supervisés par une personne qualifiée.
Comment toutes ces hiérarchies interagissent-elles ? Par exemple, pour protéger une personne ordinaire contre une source d'énergie de classe 3 (ES3), il est nécessaire de prévoir une protection double ou renforcée (le niveau le plus élevé).
Assurer la conformité
Il est important que les concepteurs de produits reconnaissent que les nouvelles normes s'appliquent non seulement au produit final, mais également aux principaux composants et sous-systèmes, comme les alimentations électriques. À l'heure actuelle, il est possible de se procurer des alimentations électriques certifiées selon les normes 62368-1, 60950-1 ou 60065. La norme CEI 62368-1 comprend une clause (4.1.1) qui autorise l'utilisation d'alimentations 60950-1 ou 60065 dans des produits finis testés conformément à la norme 62368-1, ou d'alimentations certifiées conformément à la norme 62368-1 pour des produits finis conformes aux normes 60950-1 ou 60065. Toutefois, la question de savoir si cette clause restera valable dans l'UE après le 20 décembre 2020 est encore incertaine. La suppression du texte de la clause 4.1.1. n'a pas permis de procéder à un vote d'enquête préliminaire, mais un autre tour de vote devrait avoir lieu. Dans la mesure où la situation n'est toujours pas claire quant à la validité des anciennes homologations 60950-1 et 60065 en Europe, CUI travaille à la transition de sa gamme d'alimentations vers la dernière norme 62368-1, 2e édition, pour réduire au minimum le fardeau que représente la reprise des tests pour les clients qui vendent leurs produits à l'échelle mondiale.
Les nouvelles normes de sécurité 62368-1 basées sur les risques sont déjà adoptées aux États-Unis, au Canada et dans l'UE. Bien que les anciennes normes seront retirées le 20 décembre 2020 (au cas où vous ne le saviez pas déjà), rien n'empêche les équipementiers de tester leurs produits nouveaux (ou existants) conformément à la nouvelle norme dès maintenant. C'est la meilleure façon d'éviter d'être pris en défaut à la date limite.
Bien que la norme 62368-1 se veuille moins normative, plus souple pour les concepteurs et plus sûre pour les utilisateurs finaux, le passage à l'HBSE représente un changement de philosophie important. Comme toujours, il y aura beaucoup d'informations à assimiler pour s'assurer que vos produits seront conformes, ce qui vous donne maintenant le temps de vous lancer, si vous ne l'avez déjà fait. La nouvelle date donne un peu plus de temps pour vous préparer, mais elle représente une rupture difficile avec les anciennes normes. Pour faciliter cette transition, de nombreuses alimentations électriques CUI portent déjà la certification 62368-1, l'objectif étant d'assurer la transition de l'ensemble de la gamme bien avant le 20 décembre 2020.
Ressources utiles
Pour en savoir plus, lisez la note d'application de la norme 62368-1 publiée par CUI.
Consultez la gamme complète d'alimentations électriques CUI conformes à la norme 62368-1.