IEC 62368-1에 대한 내용에 더해 CUI가 여러분의 제품과 디자인을 미래에도 사용하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오.
IEC 62368-1에 근거한 새로운 안전 표준은 기존에 있던 세계 안전 표준을 대체하는 것입니다. 제품 공급 업체를 위해 제반 사항을 단순화하는 움직임의 하나로, 미국과 EU의 규제 기관 담당자들은 시대에 뒤쳐져 있는 60950-1과 60065 표준을 대체할 새로운 표준의 날짜를 조화시키기로 결정했습니다. 조정된 날짜가 2020년 12월 20일로 정해지면서 제품 공급 업체에게는 동일한 목표가 주어졌는데, 그것은 세계적으로 중요한 두 곳의 시장에서 공급자들이 규정을 준수하기 위해 노력하고 있는지 파악하기 위한 것입니다.
EU가 과거 표준에 따라 검사를 마친 기존 제품에 대해 "준수 추정 중지(cessation of presumption of conformity)" 날짜를 연장하면서 이러한 긍정적인 발전이 이뤄지게 되었습니다. EN 60950-1과 EN 60065 표준 철회 날짜가 2020년 12월 20일로 정해지기는 했지만 준수 추정 중지는 원래 2019년 6월 20일에 있을 예정이었습니다. 이 두 가지 일정을 2020년 12월 20일로 통합하면서 EU는 의도하지 않은 예외 사항들을 피할 수 있게 되었습니다.
이제 상황은 분명합니다. 이전에 따르던 표준은 2020년 12월 20일에 사라질 것입니다. 그리고 EN 62368-1(EU 의원들이 법령에 삽입한 IEC 표준)이 지정하는 범위에 적용되는 모든 제품은 해당 표준에 따라 테스트를 반드시 거쳐야 합니다. EU가 이러한 내용을 밝히자 미국의 UL은 기존의 UL 60950-1과 UL 60065 표준을 대체하기 위해 UL 62368-1(미국용 IEC 62368-1)의 시행 일자를 기존 2019년 6월 20일에서 2020년 12월 20일로 변경하겠다고 밝혔습니다.
그러므로 이 날 모든 것이 바뀌게 되는 것입니다. 규칙 제정자들은 변경 사항을 다른 여러 나라에 적용해야 하기 때문에 OEM은 새로운 테스트 절차와 문서를 준비하는 얼마의 시간을 더 확보하게 됩니다.
HBSE 기반 표준으로 변경하기
60950-1 표준에 기반한 ICT 장비와 60065 표준에 기반한 AV 장비 간의 구분이 모호해지는 경우가 점차 증가하면서 62368-1 표준으로 전환하는 것이 필요하게 되었습니다. 따라서 62368-1 표준 내용은 전반적으로 62368-1 표준이 처음부터 기존에 존재하던 60950-1과 60065 표준을 통합하기 위해 만들어진 것은 아니라는 점이 명확해지고 있습니다. 비록 적용 범위는 동일하지만, IEC 기술 담당 위원회인 TC108는 상당히 다른 방향으로 새로운 표준을 제정했습니다. 즉, 지나치게 이전 관행에 의존하지 않으면서 동시에 최종 사용자가 더 안전한 제품을 사용하게 하는 것을 목표로 하는 더 미래 사용 가능성이 높은 표준을 만든 것입니다.
우리는 공식적으로 위험 기반 안전 엔지니어링(HBSE) 시대에 들어선 것입니다. 이러한 원칙은 지난 20여 년에 걸쳐 공식화되었습니다. 그리고 IEC는 TC108의 위험 기반 표준 개발팀(HBSDT)으로 새로 만들어진 ECMA-287 전자 장비 안전 표준이 이관되었던 지난 2002년 이후 이 일에 전념해왔습니다.
HBSE는 단순히 제품 사양이 표준 조건을 충족하는지 증명하는 것에 그치지 않습니다. 오히려 제조사에 예상되는 위험 요소를 고려했는지 여부와 제품이 요구 표준에 따라 안전하게 사용할 수 있게 설계되었는지 증명할 것을 요구합니다. 하지만 위험에 기반해 있음에도 불구하고 62368-1과 같은 표준은 IEC 60601-1 표준에서 요구하는 것과 같은 방식으로 위험 요소를 분석하도록 요구하지 않습니다.
HBSE 원칙은 잠재적인 위험 요소를 지니고 있는 에너지원과 그런 에너지를 사용자에게 전달할 수 있는 메커니즘 구조를 규명하여 장비 사용자를 보호합니다. 그와 동시에 사고가 일어나는 것을 막는 적절한 방안을 제안합니다. 범위는 정상 작동과 오류가 발생하는 조건을 포함합니다. 안전 수칙은 전기 충격과 같은 직접적인 전기 에너지 노출이나 열 화상에 의한 부상으로부터 보호하고 전기 화재로 초래될 수 있는 부상, 사망, 재산 피해를 막기 위해 마련되어 있습니다. 중요한 점으로, HBSE 역시 안전 수칙의 효율성을 판단합니다.
위험 및 안전 장치 분석은 다음의 세 가지 블럭 모델, 즉 에너지원 - 전달 메커니즘 - 몸체 부분 및 에너지원 - 보호 - 몸체 부분에 기반해 있습니다. 이 다이어그램은 내용을 보다 명확하게 설명하고 있습니다.

HBSE의 세 가지 블럭 모델들은 에너지 종류, 전달 메커니즘 구조, 안전 장치를 분석했습니다.
62368-1 표준에는 사용자들이 노출될 수 있는 에너지 레벨이 ES1, ES2, ES3로 분류되어 있습니다. 표에 기술된 대로 ES1은 가장 아래쪽 카테고리에 있습니다. 전기 화재 위험과 그것을 예방하는 방법을 분석하는 데 비슷한 상승 척도가 적용됩니다.

에너지원 등급
이러한 에너지 수준은 반드시 설계해야 하는 안전 장치를 결정하는데 도움이 됩니다. 62368-1 표준은 몇 가지 안전 장치 등급을 다루고 있는데 거기에는 보호 접지, 내화 장치, 절연 등 안전 장치를 보완하는 내용이 들어 있습니다. 사용자 간의 역량 수준 차이도 존재하며, 이전 표준과 유사점도 발견할 수 있습니다. 이를테면, 62368-1에서 말하는 "일반인"(Ordinary Person)이라는 표현은 60950-1/60065에서 사용자/운영자(User/Operator) 등급을 말하며 "기술자"(Skilled Person)는 "정비공"(Service Person)을 가리킵니다. 62368-1은 추가 등급에 대해서도 정의하는데, "교육받은 사람"(Instructed Person)이라는 표현은 훈련 받은 사용자 또는 그 이후에 기술자의 감독을 받는 사람을 가리킵니다.
이 모든 계층이 어떻게 소통합니까? 모범적인 예는 안전 장치를 두 배로 강화해 일반인을 ES3 등급 에너지원으로부터 보호하는 가장 높은 안전 장치 수준을 유지하는 것입니다.
준법 보장
새로운 표준은 최종 제품에 대해서 뿐만 아니라 제품의 주요 성분과 전력 공급과 같은 하위 시스템에 대한 부분에도 적용되기 때문에 제품 디자이너들이 이러한 사실을 알고 있어야 합니다. 당장이라도 62368-1, 60950-1, 60065 표준에서 보증하는 전력 공급을 확보하는 것은 가능합니다. IEC 62368-1 표준의 4.1.1 조항에서는 최종 제품을 62368-1 표준에 따라 테스트하는 데 60950-1이나 60065 표준에서 보증하는 전력 공급을 사용하는 것을 허용하며 또한 62368-1에서 보증하는 전력 공급을 60950-1이나 60065 표준에 적합한 제품에 사용하는 것도 허용합니다. 하지만 이런 조항의 내용이 2020년 12월 20일 이후에도 계속 유효할 것인지는 EU의 결정에 달려 있습니다. 4.1.1 조항이 삭제되어 예비 조사 투표가 좌절되었지만 또 다른 투표가 추후에 있을 것으로 예상됩니다. 기존의 60950-1과 60065 표준 승인이 유럽에서 계속 유효할지 불확실한 상황이기 때문에, CUI가 전력 공급 포트폴리오를 최신 62368-1 2nd Edition 표준에 맞게 전환하는 작업을 하고 있습니다. 이러한 작업은 중요한 날을 향해 다가가는 이 시점에서 세계적으로 제품을 판매하는 고객사들이 자신들의 제품을 다시 테스트하는 작업 부담을 최소화할 수 있게 하려는 것입니다.
미국과 캐나다 그리고 유럽에서는 이미 새로운 62368-1 위험 기반 안전 표준을 수용했습니다. 알고 계시지 못할 경우를 대비해 알려드리자면, 오래된 표준은 2020년 12월 20일에 효력이 없어집니다. 하지만 그렇다고 해서 OEM이 새로운 제품(또는 기존 제품)에 대해 새로 적용될 표준에 따라 지금 당장 테스트를 못할 이유도 없습니다. 이렇게 하는 것은 효력이 만료되는 날에 곤란한 상황을 피하는 가장 좋은 방법입니다.
비록 62368-1 표준이 이전에 비해 관행 의존도가 낮고 디자이너들에게 더 융통성 있고 최종 사용자들이 더 안전한 제품을 사용할 수 있게 해 주지만, HBSE로 전환하는 것은 큰 생각의 변화인 것은 사실입니다. 항상 그렇듯이, 여러분의 제품이 준수할 표준을 확인하고 이해하는데 필요한 정보가 많이 있습니다. 아직 그러한 정보를 살펴보지 못했다면 지금이라도 시간을 내서 확인하십시오. 새로운 날짜가 정해지면서 우리에게 준비할 수 있는 시간이 좀 더 생겼지만, 이는 이전 표준이 반드시 사라진다는 것을 뜻합니다. 이러한 과도기를 잘 넘기기 위해 이미 CUI 전력 공급 다수는 2020년 12월 20일 이전까지 모든 포트폴리오 전환을 성공적으로 마무리하기 위한 목표로 62368-1 표준 인증을 보유하고 있습니다.
유용한 자료
더 자세한 내용은 CUI 62368-1 애플리케이션 참고 사항을 읽어보십시오.
CUI의 62368-1 표준 전력 공급 전체 내역을 확인하십시오.