Par Roland Ducote
Le cloud computing, une forme de services informatiques sur demande, est un pilier de l'informatique moderne. Cette technologie s'appuie sur une infrastructure réseau robuste : un réseau complexe de matériel et de logiciels qui fournit d'énormes quantités de données dans le monde entier. La fourniture quasi instantanée de services et d'applications de cloud aux quatre coins du monde repose entièrement sur un réseau connecté.
Cet article se penche sur la merveille technologique souvent négligée qui rend cela possible.
Connexion de centres de données dans le cloud computing
Le terme « cloud » désigne un réseau de serveurs distants qui fournit des services sur Internet. Les serveurs, qui sont des ordinateurs hautes performances conçus pour gérer le stockage, le traitement et la distribution des données, sont au cœur du cloud computing. Cependant, un ensemble robuste et diversifié de composants matériels et de câbles de connectivité (les veines et les capillaires métaphoriques) permet la fonctionnalité et l'évolutivité du cloud au-delà des serveurs proprement dits.
Cloud computing via des câbles à fibres optiques
Les câbles à fibres optiques sont les veines et les artères de l'infrastructure cloud infrastructure, car ils transmettent des données à travers le réseau, d'un serveur vers un autre ou par-delà les océans. La construction des câbles à fibres optiques peut varier considérablement, certains câbles ne comportant qu'un nombre à un chiffre de fibres de quelques centimètres de long, tandis que d'autres peuvent comporter des milliers de fibres s'étirant sur des milliers de kilomètres.
Cette carte interactive montre la répartition mondiale des câbles à fibres optiques sous-marins.
Le câble à fibres optiques 760054239 de TE Connectivity compte 96 fibres individuelles, a une épaisseur de 12,2 mm et est disponible en plusieurs longueurs. Cependant, les câbles à fibres optiques sont délicats comparés aux câbles en cuivre durables. Ce compromis en vaut la peine, car les câbles à fibres optiques transmettent les données sous forme de lumière et non d'électricité, offrant ainsi une plus grande largeur de bande et un temps de latence plus faible, ce qui permet un transfert de données rapide et fiable sur de grandes distances.
Les câbles en cuivre ont des vitesses de transfert de données en sortie de l'ordre de 40 Gbps et leurs longueurs sont limitées à 100 mètres tandis que les vitesses des fibres récentes atteignent 1,7 Pbps (1 700 000 Gbps) sur un seul cœur, avec un câble de 67 km de long comptant 19 cœurs au total. Les câbles à fibres optiques sont également insensibles aux interférences électromagnétiques et ne génèrent aucune IEM. Leur efficacité est cruciale pour fournir des services cloud et permettre une communication à la vitesse de la lumière entre les centres de données du cloud computing du monde entier.

Connecteurs de fibres optiques cloud
Si les câbles à fibre optique sont impressionnants en soi, la véritable magnificence de la technologie de la fibre optique réside dans les connecteurs entre les serveurs. Il y a toujours deux connecteurs pour un seul câble. Les connecteurs de fibre optique bénéficient d'une construction très précise afin que le matériel du détecteur optique reçoive correctement la lumière transmise à travers les câbles. Dans la plupart des applications des centres de données, les connecteurs de fibre optique sont normalisés pour prendre en charge les facteurs forme courants des émetteurs-récepteurs SFP, SFP+, SFP28, SFP56, QSFP+, QSFP28 et QSFP56, mais les spécifications des interconnexions optiques peuvent varier considérablement en fonction de l'environnement dans lequel elles sont utilisées.
Par exemple, le connecteur 1063971664 de Molex est un connecteur optique métallique qui peut être contenu dans un boîtier haute température ou un boîtier étanche et dont le mécanisme de verrouillage amélioré est idéal pour les connexions optiques dans les environnements caractérisés par des chocs et des vibrations élevés. En raison de son extrême durabilité, ce connecteur optique est susceptible d'être utilisé dans les antennes de télécommunications, le câblage des locaux industriels, les industries militaires, aérospatiales et médicales.
Routeurs Ethernet et interrupteurs
Les routeurs et les interrupteurs jouent le rôle de gestionnaires du trafic au sein du réseau cloud. Les routeurs de réseau 2701877 de Phoenix Contact, par exemple, dirigent les paquets de données entre les réseaux et optimisent les transmissions de données. Les interrupteurs de réseau, tels que le KSZ9897RTXI-TR de Microchip Technology, facilitent la communication au sein des réseaux locaux pour assurer un transfert de données efficace entre les dispositifs internes au réseau.
Les interrupteurs et les routeurs fonctionnent de concert pour maintenir la connectivité du réseau, en permettant le flux de données entre les infrastructures de cloud. Les deux technologies reposent sur des connexions, le plus souvent fournies par des câbles à fibres optiques et des interconnexions, qui rendent des produits tels que les interconnexions à adaptateur LC de Molex utiles pour l'interconnectivité câblée en masse.
Adaptateurs Ethernet
Les adaptateurs Ethernet jouent un rôle crucial dans les applications de cloud en permettant la connectivité entre des dispositifs physiques tels que des serveurs indépendants ou des commutateurs de réseau et l'infrastructure de cloud. Ces adaptateurs, aussi appelés cartes d'interface réseau (NIC), facilitent le transfert de données entre un réseau local et l'environnement cloud. Les NIC gèrent le transfert de données et la communication dans le cloud, intègrent des fonctions de sécurité pour une transmission sécurisée et gèrent la bande passante et la vitesse entre le réseau local et le cloud.
Par exemple, la NIC ConnectX-6 Dx SmartNIC de NVIDIA fournit une interface réseau cloud sécurisée et avancée pour accélérer les applications de centre de données telles que la virtualisation, la cybersécurité, le big data, l'apprentissage automatique et le stockage de données. Il est intéressant de noter que la carte ConnectX-6 dispose d'un commutateur virtuel et d'une accélération matérielle du routeur virtuel pour décharger les charges de travail du réseau cloud et offrir des performances réseau ultra élevées. La carte ConnectX-6 de NVIDIA offre plusieurs options de connectivité (SFP28, SFP56, QSFP28, QSFP56) permettant d'utiliser des ensembles de câbles tels que MCP2M00-AO2AE30L.
Le matériel est l'épine dorsale du cloud computing
Le matériel qui permet le cloud est en constante évolution et innovation, et de nouveaux records de vitesse sont battus chaque année dans presque tous les domaines. Des technologies d'infrastructure réseau robustes assurent la fiabilité du cloud computing. Des composants tels que les câbles à fibres optiques, les interconnexions optiques, les routeurs, les interrupteurs et les adaptateurs Ethernet fonctionnent de concert pour permettre le transfert de données à haut débit, garantissant ainsi la connectivité entre les réseaux locaux et le cloud.
À mesure que la demande de services cloud augmente dans les secteurs privé et public, des innovations matérielles - même en dehors des centres de données - apporteront les améliorations nécessaires à l'infrastructure cloud. Arrow Intelligent Solutions peut aider à concevoir, fabriquer et lancer la prochaine génération d'infrastructures de cloud computing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Arrow.com/AIS.