Detrás de las cámaras de las tecnologías emergentes de computación en la nube

Por Roland Ducote

La computación en la nube, una forma de servicios computacionales a pedido, es un pilar de la computación moderna. Esta tecnología prospera en una infraestructura de red sólida: una intrincada red de hardware y software que ofrece cantidades masivas de datos a nivel mundial. La oferta prácticamente instantánea de servicios y aplicaciones en la nube a nivel mundial depende completamente de una red conectada.

Este artículo profundiza en la maravilla tecnológica que a menudo se pasa por alto y que lo hace posible.


Conexión de centros de datos en la computación en la nube

El término "nube" representa una red de servidores remotos que ofrecen servicios por Internet. Los servidores (computadoras de alto rendimiento diseñadas para manejar el almacenamiento, procesamiento y distribución de datos) son el corazón de la computación en la nube. Sin embargo, un conjunto sólido y diverso de componentes de hardware de conectividad y cables (las venas y los capilares metafóricos) permiten la funcionalidad y escalabilidad de la nube más allá de los mismos servidores.


Computación en la nube a través de cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son las venas y arterias de la infraestructura en la nube, ya que transmiten datos por toda la red, ya sea desde un servidor a otro o atravesando el océano. Los cables de fibra óptica pueden variar drásticamente en su fabricación, en donde algunos de los cables tienen fibras de un solo dígito de solo un par de centímetros de largo, mientras otros pueden tener miles de fibras que se extienden por miles de kilómetros.

Este mapa interactivo muestra la distribución mundial de cables de fibra óptica submarinos.

El cable de fibra óptica 760054239 de TE Connectivity cuenta con 96 fibras individuales, tiene 12,2 mm de grosor y viene en varios largos. Sin embargo, los cables de fibra óptica son delicados en comparación con los cables de cobre duraderos. Esa desventaja vale la pena, porque los cables de fibra óptica transmiten datos como la luz, en lugar de la electricidad, al ofrecer un mayor ancho de banda y una menor latencia, lo que permite la transferencia de datos de manera rápida y confiable en grandes distancias.

Los cables de cobre agotan las velocidades de transferencia de datos a cerca de 40 Gbps y están limitados a largos de 100 metros, mientras recientes velocidades de fibra han llegado a 1,7 Pbps (1 700 000 Gbps) en un solo núcleo, mediante el uso de un cable que mide 67 km de largo con un total de 19 núcleos. Los cables de fibra óptica también son resistentes a la interferencia electromagnética y no generan ninguna EMI. Su eficiencia es fundamental para permitir servicios en la nube y comunicación a la velocidad de la luz entre los centros de datos de computación en la nube en todo el mundo.

0124-Man-laying-fiber-optic-cable-outside-body-image

Conectores de fibra óptica en la nube

Si bien los cables de fibra óptica son independientemente impresionantes, la verdadera magnificencia de la tecnología de fibra óptica yace dentro de los conectores y entre los servidores. Siempre hay dos conectores para un solo cable. Los conectores de fibra óptica cuentan con una fabricación de alta precisión para que el hardware del detector óptico reciba correctamente la luz que se transmite por los cables. Los conectores de fibra tienen estándares de factor de forma en la mayoría de las aplicaciones de centros de datos para respaldar los factores de forma de transceptores comunes SFP, SFP+, SFP28, SFP56, QSFP+, QSFP28 y QSFP56, pero las especificaciones de interconexión ópticas pueden variar drásticamente, según el entorno en el que se usen.

Por ejemplo, el 1063971664 de Molex es un conector óptico metálico que cuenta con un cuerpo para alta temperatura o sellado con un mecanismo de bloqueo mejorado que lo hace ideal para conexiones ópticas en entornos de alto choque y vibraciones. Dada su extrema durabilidad, es probable que este conector óptico se encuentre en antenas de telecomunicaciones, cableado de instalaciones industriales, y en las industrias militar, aeroespacial y médica.


Enrutadores y conmutadores Ethernet

Los enrutadores y conmutadores actúan como controladores de tráfico dentro de la red de la nube. Los enrutadores de red como el 2701877 de Phoenix Contact, dirigen los paquetes de datos entre las redes y optimizan la transmisión de datos. Mientras tanto, conmutadores de red, como el KSZ9897RTXI-TR de Microchip Technology, facilitan la comunicación entre las redes locales para garantizar una transferencia de datos eficaz entre los dispositivos conectados en red.

Los conmutadores y enrutadores trabajan juntos para mantener la conectividad de la red, lo que permite el flujo de datos por las infraestructuras de la nube. Ambas tecnologías dependen de las conexiones, que normalmente las proporcionan cables e interconexiones de fibra óptica, lo que hace que productos como el adaptador LC de Molex se interconecte de manera útil para brindar interconectividad cableada en masa.


Adaptadores Ethernet

Los adaptadores Ethernet desempeñan una función crucial en las aplicaciones en la nube al permitir la conectividad entre dispositivos físicos como servidores independientes o conmutadores de red, y la infraestructura en la nube. Estos adaptadores, que también se conocen como tarjetas de interfaz de red (NIC, por sus siglas en inglés), facilitan la transferencia de datos entre una red local y el entorno en la nube. Las NIC administran la transferencia y la comunicación de datos de la nube, incorporan características de seguridad para su transmisión segura, y administran el ancho de banda y la velocidad entre la red local y la nube.

Por ejemplo, la ConnectX-6 Dx SmartNIC es una NIC de NVIDIA que proporciona una interfaz de red en la nube segura y avanzada para acelerar aplicaciones de centro de datos, como la virtualización, ciberseguridad, datos masivos, aprendizaje automático, y almacenamiento de datos. Lo interesante es que ConnectX-6 cuenta con un conmutador virtual y una aceleración de hardware de enrutador virtual para descargar cargas de trabajo de red en la nube y ofrecer un rendimiento de red ultraalto. ConnectX-6 de NVIDIA ofrece varias opciones de conectividad (SFP28, SFP56, QSFP28, QSFP56), de modo que se pueden usar montajes de cables como el MCP2M00-AO2AE30L.


El hardware es la columna vertebral de la computación en la nube

El hardware que permite la nube está en constante evolución e innovación, en donde cada año se rompen nuevos récords de velocidad en prácticamente cada faceta. Las sólidas tecnologías de infraestructura de red permiten la confiabilidad de la computación en la nube. Componentes como cables de fibra óptica, interconexiones ópticas, enrutadores, conmutadores y adaptadores de Ethernet trabajan juntos para permitir la transferencia de datos a alta velocidad, lo que garantiza la conectividad entre las redes locales y la nube.

A medida que la demanda por servicios en la nube crezca en los sectores privado y público, las innovaciones en hardware (incluso fuera de los centros de datos) proporcionarán las mejoras necesarias a la infraestructura de red. Arrow Intelligent Solutions puede ayudar a diseñar, fabricar y lanzar la nueva generación de infraestructuras de computación en la nube. Para obtener más información, visite Arrow.com/AIS.



Ver Productos relacionados

2701877

PHOENIX CONTACT Routers DSL Ver

Ver Productos relacionados

KSZ9897RTXI-TR

Microchip Technology Conmutadores Ethernet Ver

Ver Productos relacionados

760054239

TE Connectivity Cable de fibra óptica Ver

Ver Productos relacionados

MCX623106AS-CDAT

NVIDIA Network Interface Cards Ver


¿Se encuentra en la lista?
Suscríbase ahora para recibir ofertas exclusivas, anuncios de producto y las últimas noticias del sector.

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió