Mayor potencia de procesamiento, mayor consumo: haga el cambio a sistemas de alimentación de 48 V con los MLCC de Samsung

Con el aumento del consumo de energía de los centros de datos, una tendencia que se desprende de esto es la adopción de más sistemas de alimentación de 48 V. Para apoyar la creciente demanda de estos sistemas, Samsung Electro-Mechanics ofrece un MLCC 1210 i, 10 uF, 100 V, X7S que funciona en condiciones de mayor temperatura. Este MLCC está disponible para aplicaciones industriales y de robótica que también utilizan sistemas de alimentación de 48 V.

Server CPU and memory module TDP Trend

El aumento de la Potencia del diseño térmico (TDP, por sus siglas en inglés), en el CPU, la memoria y la GPU

La expansión de la Inteligencia Artificial (IA) impulsada por los datos masivos, significa que las empresas de centros de datos necesitan más potencia de procesamiento, lo que impulsa su necesidad de procesadores con una mayor cantidad de núcleos de CPU.

El TDP resultante de los CPU del servidor ha aumentado más de un 70 % en los últimos 3 años y se espera que alcance los 350~400 W en 2022 para los nuevos CPU del servidor.

Además, el TDP de los módulos de memoria está aumentando con la mayor velocidad que ofrece la DDR5 y también está acelerando el consumo de energía (vea la figura 1).

Server CPU and memory module TDP Trend

En otras aplicaciones como el Aprendizaje Automático, la TDP dentro de los procesadores aceleradores de hardware de GPU y Tensor también está aumentando, llegando a casi 400 W por procesador.

En la actualidad, la eficiencia energética de los centros de datos no es solo un problema empresarial, sino una cuestión nacional. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) está empezando a distribuir directrices para mejorar la eficiencia energética de los centros de datos ante el aumento de las cifras.

 
 
 
 
List of countries by electricity consumption

Según el DOE, los centros de datos con sede en Estados Unidos consumen 73 000 millones de kWh de electricidad, y se encuentra entre los 38 primeros de los 218 países que consumen electricidad en el mundo. Esto equivale a la cantidad total de electricidad consumida por países enteros como Chile, Austria y Bélgica.

La energía necesaria para el funcionamiento de los servidores en los centros de datos representa más del 50 % de su consumo total de energía y esto no deja de aumentar.

Ampliación de los sistemas de alimentación de 48 V

Muchas empresas de centros de datos se están convirtiendo a sistemas de 48 V, al implementar una conversión de energía eficiente y reducir sus problemas de alta potencia. Esta tendencia está evolucionando de forma muy rápida, ya que otros también están empezando a sustituir sus sistemas de 12 V existentes. Desde el punto de vista del diseñador del sistema del servidor, como el tensión de entrada cambia de 12 V a 48 V, esto requiere MLCCs de alta capacidad de 100 V para soportarlo.

48V power delivery

Otro problema que aqueja a los sistemas de servidores actuales es de naturaleza térmica. La cantidad de núcleos del CPU aumenta a gran velocidad y también se añaden aceleradores, como tarjetas gráficas de alto rendimiento, lo que incrementa los problemas de temperatura.


Server system layout

 

A partir de Ice Lake, la cantidad de módulos DIMM que puede soportar cada CPU ha aumentado de 12 a 16. Como la DDR5 tiene ahora su propio regulador de tensión (VR) integrado, la temperatura dentro del sistema aumenta a gran velocidad.

Será necesaria la adopción de MLCC con características de alta temperatura.

Solución Samsung 1210i, 10uF, 100V, X7S (CL32Y106KCVZNWE)

Para abordar de forma estratégica estos problemas de los clientes, Samsung Electro-Mechanics ha desarrollado un MLCC X7S de 10 uF y 100 V que soporta altas temperaturas de hasta 125  y garantiza una mayor fiabilidad que los productos existentes para los equipos de red y corporativos, como los servidores. Estos productos están disponibles para su compra en Arrow.com.

     Descargar ficha técnica

 

warehouse roboticsDisponible para la robótica y las telecomunicaciones

Las aplicaciones que requieren de potencia alta, como la robótica de almacén que utiliza IA, pueden tener cuatro baterías de 12 V conectadas en serie y, por tanto, se adopta un sistema de 48 V. Los sistemas de alimentación de 48 V también se utilizan en los equipos de telecomunicaciones tradicionales, como las estaciones base, lo que hace que los productos de alta fiabilidad de Samsung Electro-Mechanics sean una buena opción para su uso.

 

 

 

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió