La demanda de capacitores cerámicos multicapa (MLCC), un componente esencial de los dispositivos electrónicos, aumenta de manera significativa con el avance de los dispositivos de TI. Durante los últimos años, el capacitor cerámico multicapa para el sector automotriz llama la atención como el “nuevo elemento básico de la industria”, dado que se espera que impulse el crecimiento del mercado global de los MLCC.
Samsung Electro-Mechanics ofrece la mejor producción global de MLCC para el sector automotriz con tecnología de materias primas básicas
Samsung Electro-Mechanics trabaja con tecnología de capacitores cerámicos multicapa desde 1986 y los ha producido para el sector automotriz desde 2016. Con un fuerte enfoque en el aumento de su cartera de MLCC industriales y automotrices, Samsung Electro-Mechanics ha impulsado de manera activa el mercado de estos mediante el establecimiento de una línea de producción dedicada a ellos en Busan. En 2020, desarrollaron MLCC para cadenas cinemáticas automotrices y ABS, además establecieron una línea completa de MLCC automotrices como parte de un enfoque en dicho mercado. Este mayor enfoque en las altas habilidades técnicas necesarias para los MLCC automotrices ha impulsado a Samsung Electro-Mechanics como uno de los principales fabricantes a nivel global de este tipo de capacitores para este sector.
En la actualidad, muy pocas empresas pueden desarrollar e internalizar las materias primas esenciales para las tecnologías de los capacitores cerámicos multicapa y Samsung Electro-Mechanics pretende convertirse en el número 2 de la industria automotriz de estos para el año 2022. Este objetivo se alcanzará mediante el desarrollo y la fabricación de materias primas básicas para los MLCC, el fortalecimiento de la competitividad tecnológica y la expansión del negocio en el mercado de este tipo de capacitores automotrices con instalaciones propias y una mayor capacidad de producción.
El MLCC, un elemento esencial de la industria electrónica, ahora lo impulsan los automóviles
Los capacitores cerámicos multicapa para el sector automotriz históricamente se consideran como el “nuevo elemento esencial de la industria” y continúa su demanda en la actualidad. Como componente principal de los dispositivos electrónicos, la demanda de MLCC para la industria automotriz ha aumentado de forma constante con el avance de los dispositivos informáticos, y se espera que continúe impulsando el crecimiento del mercado global de este tipo de capacitores.

Acerca de los MLCC: tecnología avanzada en el grosor de un cabello
El MLCC almacena y suministra de manera confiable la electricidad que necesitan los componentes activos, como los semiconductores (AP e IC), para que los chips puedan funcionar sin problemas. Al igual que una presa que retiene y controla los niveles de agua, el MLCC suministra una corriente medida y constante para evitar daños en las piezas. Los capacitores cerámicos multicapa se instalan en la mayoría de los productos con circuitos electrónicos, como televisores, teléfonos inteligentes, electrodomésticos y automóviles.
El tamaño de estos varía. Los MLCC pueden ser tan finos como 0,4 mm x 0,2 mm, es decir, más finos que un cabello humano promedio e invisibles a simple vista, y tan gruesos como 5,7 mm x 5,0 mm. Como referencia, en un teléfono inteligente de última generación se utilizan alrededor de 1000 MLCC, en un automóvil 10 000 y en un vehículo de lujo hasta 30 000.
Los capacitores cerámicos multicapa requieren la habilidad técnica más compleja a nivel micro
Como uno de los componentes electrónicos más pequeños, el MLCC es un producto de alta tecnología que consta de entre 500 y 600 capas dieléctricas y de electrodos. Para producirlos con éxito, es necesario saber cómo apilar muchos dieléctricos en un espacio reducido. Esto se debe a que cuantas más capas se apilen, más electricidad se podrá almacenar.
En otras palabras, es esencial entender cómo fabricar láminas dieléctricas finas y pequeñas con tecnología de materiales, y cómo apilar capas uniformes con la tecnología de fabricación adecuada. Esto da lugar a un alto nivel de entrada para comprender la microtecnología necesaria para fabricar correctamente los MLCC.
El mercado de los capacitores cerámicos multicapa automotrices crece con “10 000 MLCC por vehículo”
Dado que los MLCC para automóviles son esenciales para la seguridad, requieren altos niveles de confiabilidad y durabilidad. Para hacer frente al duro entorno de pruebas de los automóviles, es esencial desarrollar materiales que puedan soportar altas temperaturas y altas tensiones, y desarrollar una tecnología de diseño de microestructuras que mejore la resistencia a las vibraciones y la humedad.
La mayor barrera tecnológica para la fabricación de MLCC para automóviles mantiene estos componentes en un mercado de proveedores. A medida que las características de comodidad de los vehículos mejoren, la demanda de este tipo de capacitores seguirá creciendo. Podemos encontrar un ejemplo en el aumento de las unidades de control electrónico (ECU) instaladas para los Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
Como el número de ECU por vehículo aumentó de 30 a más de 100, se espera que la necesidad de MLCC por automóvil aumente en más de 10 000. Además, a medida que el procesamiento de datos y el consumo de energía aumenten con el desarrollo de las capacidades de conducción autónoma, también lo harán las cantidades de MLCC de alto rendimiento.
Según la investigación de Morgan Stanley, se prevé que el mercado mundial de MLCC crezca hasta los USD 15 750 millones (unos KRW 18,83 billones) en 2025, y que la producción anual de MLCC aumente hasta los 5,13 billones.
Samsung Electro-Mechanics recibe el premio Bosch Global Supplier Award 2021
Samsung Electro-Mechanics recibió el premio Bosch Global Supplier Award por su excelente desempeño en la fabricación y el suministro de materias primas, productos y servicios, especialmente en la calidad de los costos, la innovación y la logística. Entre sus cerca de 23 000 proveedores, Bosch eligió a 46 de ellos provenientes de 16 países para este reconocimiento.
El Dr. Arne Flemming, jefe de Gestión de la Cadena de Suministro de Bosch, comentó sobre este premio: “Con el Bosch Global Supplier Award, rendimos homenaje a nuestros mejores proveedores de todo el mundo. Como socios en el desarrollo y la innovación, desempeñan un papel importante para que Bosch siga siendo competitivo”.