Arrow Electronic Components Online

Detrás de escena de las tecnologías emergentes de computación en la nube

Nube19 ene 2024
Una nube rosa llena una intersección urbana desierta, con altos edificios a cada lado. La nube está en el centro, irradiando zarcillos blancos y partículas hacia fuera, sugiriendo conexiones.
Ver todos los artículos

La computación en la nube, una forma de servicios de computación bajo demanda, es un pilar de la computación moderna. Esta tecnología prospera gracias a una infraestructura de red robusta, una intrincada red de hardware y software que entrega enormes cantidades de datos a nivel mundial. La entrega casi instantánea de servicios y aplicaciones en la nube a nivel mundial depende completamente de una red conectada.

Este artículo explora la maravilla tecnológica a menudo pasada por alto que hace esto posible.

Conexión de centros de datos en la computación en la nube

El término "nube" representa una red de servidores remotos que ofrece servicios a través de internet. Los servidores, computadoras de alto rendimiento diseñadas para manejar almacenamiento, procesamiento y distribución de datos, son el núcleo de la computación en la nube. Sin embargo, un conjunto robusto y diverso de componentes de conectividad y cables de hardware (las venas y capilares metafóricos) permiten la funcionalidad y escalabilidad de la nube más allá de los propios servidores.

Computación en la nube a través de cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son las venas y arterias de la infraestructura de la nube ya que transmiten datos a través de la red, ya sea de un servidor a otro o a través del océano. Los cables de fibra óptica pueden variar drásticamente en su construcción, con algunos cables que tienen fibras de solo unos pocos centímetros de largo, mientras que otros pueden tener miles de fibras que se extienden a lo largo de miles de millas.

Este mapa interactivo muestra la distribución global de los cables de fibra óptica submarinos.

El cable de fibra óptica 760054239 de TE Connectivity cuenta con 96 fibras individuales, tiene un grosor de 12,2 mm y está disponible en varias longitudes. Sin embargo, los cables de fibra óptica son delicados en comparación con los cables de cobre duraderos. Ese sacrificio vale la pena porque los cables de fibra óptica transmiten datos como luz en lugar de electricidad, ofreciendo un ancho de banda más alto y menor latencia, lo que permite una transferencia de datos rápida y confiable a través de grandes distancias.

Los cables de cobre alcanzan velocidades de transferencia de datos de aproximadamente 40Gbps y están limitados a longitudes de 100 metros, mientras que las velocidades recientes de fibra han alcanzado 1.7 Pbps (1,700,000 Gbps) en un solo núcleo, utilizando un cable de 67 km de largo con 19 núcleos en total. Los cables de fibra óptica también son impermeables a la interferencia electromagnética y no generan EMI. Su eficiencia es crucial para habilitar los servicios en la nube y permitir la comunicación a la velocidad de la luz entre centros de datos de computación en la nube en todo el mundo.

A person is holding a bundle of colorful metal rods, possibly tent poles or stakes, against a clear blue sky.

Conectores de fibra óptica en la nube

Si bien los cables de fibra óptica son impresionantes por sí mismos, la verdadera magnificencia de la tecnología de fibra óptica reside en los conectores entre servidores. Siempre hay dos conectores para un solo cable. Los conectores de fibra óptica cuentan con una construcción altamente precisa para que el hardware del detector óptico reciba correctamente la luz transmitida a través de los cables. Los conectores de fibra tienen estándares de factor de forma en la mayoría de las aplicaciones de centros de datos para apoyar los factores de forma transceptores comunes SFP, SFP+, SFP28, SFP56, QSFP+, QSFP28 y QSFP56, pero las especificaciones de interconexión óptica pueden variar drásticamente, dependiendo del entorno en el que se utilicen.

Por ejemplo, 1063971664 de Molex es un conector óptico metálico que cuenta con cuerpos de alta temperatura o sellados con un mecanismo de cierre mejorado que lo hace ideal para conexiones ópticas en entornos de alto impacto y vibración. Dada su extrema durabilidad, este conector óptico probablemente se encuentre en antenas de telecomunicaciones, cableado de instalaciones industriales, industrias militares, aeroespaciales y médicas.

Enrutadores y conmutadores Ethernet

Los routers y switches actúan como gestores de tráfico dentro de la red de la nube. Los routers de red, como el 2701877 de Phoenix Contact, dirigen los paquetes de datos entre redes y optimizan la transmisión de datos. Mientras tanto, los switches de red, como el KSZ9897RTXI-TR de Microchip Technology, facilitan la comunicación dentro de redes locales para garantizar una transferencia de datos eficiente entre dispositivos de la misma red.

Los switches y enrutadores trabajan juntos para mantener la conectividad de la red, permitiendo el flujo de datos a través de infraestructuras en la nube. Ambas tecnologías dependen de conexiones, a menudo suministradas por cables de fibra óptica e interconexiones, haciendo que productos como los adaptadores LC de Molex sean útiles para la interconectividad alámbrica en masa.

Adaptadores Ethernet

Los adaptadores de Ethernet desempeñan un papel crucial en las aplicaciones en la nube al permitir la conectividad entre dispositivos físicos como servidores independientes o switches de red y la infraestructura de nube. Estos adaptadores, también conocidos como tarjetas de interfaz de red (NICs), facilitan la transferencia de datos entre una red local y el entorno de nube. Las NICs gestionan la transferencia y comunicación de datos en la nube, incorporan características de seguridad para una transmisión segura y gestionan el ancho de banda y la velocidad entre la red local y la nube.

Por ejemplo, el ConnectX-6 Dx SmartNIC es una tarjeta de red de NVIDIA que proporciona una interfaz de red en la nube segura y avanzada para acelerar aplicaciones del centro de datos como virtualización, ciberseguridad, big data, aprendizaje automático y almacenamiento de datos. Curiosamente, el ConnectX-6 presenta una aceleración de hardware para conmutador virtual y enrutador virtual para descargar las cargas de trabajo de la red en la nube y ofrecer un rendimiento de red ultra alto. El ConnectX-6 de NVIDIA ofrece varias opciones de conectividad (SFP28, SFP56, QSFP28, QSFP56) para que se puedan utilizar conjuntos de cables como MCP2M00-AO2AE30L.

El hardware es la columna vertebral de la computación en la nube

El hardware que habilita la nube está evolucionando e innovando constantemente, con nuevos récords de velocidad de datos que se rompen cada año en casi todos los aspectos. Las tecnologías de infraestructura de red robustas permiten la fiabilidad de la computación en la nube. Componentes como cables de fibra óptica, interconexiones ópticas, routers, switches y adaptadores de ethernet trabajan juntos para permitir la transferencia de datos a alta velocidad, asegurando la conectividad entre las redes locales y la nube.

A medida que crece la demanda de servicios en la nube en los sectores privado y público, las innovaciones de hardware, incluso fuera de los centros de datos, proporcionarán mejoras necesarias a la infraestructura de la nube. Arrow Intelligent Solutions puede ayudar a diseñar, construir y lanzar la próxima generación de infraestructuras de computación en la nube. Para obtener más información, visite Arrow.com/AIS.

¿Estás en la lista?

Regístrate para recibir ofertas exclusivas, anuncios de productos y las últimas noticias de la industria.

Etiquetas de artículo

Conmutadores Ethernet
Molex
Nube
Centro de Datos
Fibra óptica
Ethernet

Artículos de noticias relacionados

Ver todo