Arrow Electronic Components Online

Evolucionando hacia una carga de vehículos eléctricos mejorada

Carga de vehículos eléctricos06 mar 2024
Ver todos los artículos

A medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos (EVs) y opciones mejoradas de carga para EVs, los ingenieros enfrentan desafíos de diseño para desplegar más estaciones de carga. Este artículo explora los desafíos clave, como la carga más rápida, las mejoras en las baterías y la gestión térmica, y analiza el papel de las soluciones avanzadas de conectividad y los avances tecnológicos en el apoyo a la transición hacia una carga de EVs más eficiente y confiable.

Capítulos del video

Un creciente énfasis global en la energía transformadora está convergiendo con las expectativas de los consumidores en el ámbito del transporte, que incluyen seguridad, comodidad, conveniencia y funcionalidad, lo que está impulsando una revolución en la arquitectura automotriz y una transición hacia los vehículos eléctricos (VE). Con la expectativa de que los VE sean cada vez más comunes en nuestras carreteras, también está surgiendo una creciente demanda de una implementación más amplia de estaciones de carga para VE, tanto comerciales como residenciales, diseñadas para ayudar a agilizar la recarga de baterías.

Como resultado, los ingenieros en todas partes están lidiando con dinámicas de diseño complejas mientras consideran formas de instalar más estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV) en calles, carreteras, hogares y lugares de trabajo. Dado que los EVs todavía son un mercado emergente, las reputaciones de las marcas dependen de estas decisiones críticas. En este entorno de mayor concienciación, una infraestructura ampliada de carga de EVs debe abordar factores importantes como la seguridad, la facilidad de uso, la fiabilidad, la gestión térmica y las normas reglamentarias en evolución. Sigue leyendo para obtener perspectivas oportunas sobre los desafíos y oportunidades relacionados con la carga de EVs.

Desafíos clave de diseño

A medida que las regiones de todo el mundo exploran los vehículos eléctricos (VE), los diseños están avanzando y se espera que el mercado gane impulso. De hecho, según UBS Investment Bank, se prevé que los VE representen el 20% de las ventas de autos nuevos a nivel mundial para 2025 y el 50% para 2030. De manera similar, JP Morgan señala que los vehículos híbridos de gas y eléctricos representarán casi una cuarta parte de las ventas automotrices en todo el mundo para 2025. Sin embargo, aún se están abordando varios desafíos clave para ayudar a las innovaciones en la carga de VE a seguir el ritmo. Estos incluyen:

Un panorama de carga en evolución

A medida que la necesidad de una mayor accesibilidad y eficiencia en la carga de vehículos eléctricos (EV) se vuelve más imperativa, los avances tecnológicos e infraestructurales adicionales también están brindando un apoyo integral. A continuación, se resumen algunos ejemplos.

Potencia de 48V

Mientras que el modelo de 12V ha sido un estándar en la industria automotriz desde la década de 1950, las leyes cambiantes sobre emisiones se están combinando con las dinámicas mencionadas anteriormente para impulsar una transición hacia un diseño de 48V. De hecho, los vehículos conocidos como híbridos suaves ya están incorporando sistemas de 48V para mantener funciones como el frenado regenerativo. A diferencia de los híbridos completos, los híbridos suaves no requieren carga. Utilizan tanto un motor de gasolina como una pequeña batería eléctrica, y pueden almacenar la energía recuperada durante el frenado para su uso futuro.

La alimentación de 48V permite la producción de componentes más pequeños para todo tipo de vehículos eléctricos (EV), lo que permite a los diseñadores de automóviles incorporar más funciones en un espacio determinado. Esto significa que los vehículos pueden incluir capacidades mejoradas de carga inalámbrica, sistemas de infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Dado que los componentes más pequeños requieren menos materiales, los costos de producción y el uso total de energía también pueden disminuir.

Los sistemas de 48V más eficientes también ayudan a controlar las emisiones, al mismo tiempo que crean vehículos más ligeros con menos resistencia aerodinámica, lo que permite que esos vehículos tengan un mejor manejo y puedan recorrer distancias mayores con un solo tanque de combustible o una sola carga. Otro beneficio clave es que los sistemas de 48V pueden alojar un voltaje más alto, lo que mejora la distribución de potencia mientras se reduce la carga de la batería. En términos de carga de vehículos eléctricos, esto puede significar:

  • Transferencia de energía mejorada entre la batería y la estación de carga
  • Tiempo de carga reducido con mayor duración de la batería
  • Mejor soporte para sistemas de carga de mayor potencia, como la carga rápida de corriente continua (DC fast)

Para cumplir con la promesa de los 48V en híbridos completos y vehículos eléctricos, sin embargo, se requieren sistemas de control de energía que puedan gestionar niveles de voltaje más altos para optimizar la eficiencia de carga, junto con conectores que ayuden a simplificar las actualizaciones arquitectónicas.

Innovaciones en Conectividad

Es por eso que innovaciones como los conectores Molex MX150 de media tensión generan ventajas importantes. Basados en el diseño probado en campo de Molex MX150, estas soluciones de una y dos filas permiten actualizaciones a la arquitectura de cableado de 48V mientras minimizan el trabajo adicional de diseño de ingeniería.

Este es solo un ejemplo de cómo la ingeniería de conectores de vanguardia está allanando el camino hacia un futuro más eficiente para los vehículos eléctricos (EV). Dado que las soluciones de interconexión automotriz de hoy en día alimentan tanto a los vehículos como a los cargadores, deben cumplir con cuatro funciones fundamentales: facilitar actualizaciones eficientes, adaptarse a las limitaciones de espacio, mitigar la generación de calor y resistir condiciones adversas para garantizar un rendimiento seguro y confiable.

Los vehículos eléctricos (EVs, por sus siglas en inglés) necesitan interconexiones selladas, miniaturizadas y robustas con mayores densidades y una funcionalidad más integrada. Los cargadores avanzados para EVs requieren una gama de conectores confiables y cuidadosamente integrados, como conectores de cable a placa, conectores de placa a placa, bloques terminales, tiras de barrera, conectores para tarjetas de memoria y más, todos los cuales deben funcionar de manera fluida y predecible cuando los niveles de batería son bajos. Cuando los conductores enchufan sus vehículos, también es igualmente importante evitar poner en riesgo el vehículo, a sus ocupantes o las estructuras circundantes.

Estas apuestas altas requieren experiencia de ingeniería probada combinada con conocimiento del mercado, perspectivas multidisciplinarias y capacidades de fabricación integradas. Por ejemplo, Molex trabaja regularmente junto a fabricantes de automóviles de nivel 1 y proveedores confiables de la industria para diversificar las ofertas para los clientes de maneras que sean seguras, conformes y comercialmente viables. Molex también utiliza tecnología de gemelo digital para optimizar proactivamente el rendimiento de sus carteras de productos de conectividad. Impulsada por datos históricos, algoritmos de aprendizaje automático (ML) y los últimos avances en IA, la tecnología de gemelo digital proporciona a diseñadores y operadores información temprana del mundo real para ayudar a mejorar el rendimiento.

A medida que la conciencia generalizada sobre las opciones de energía transformadora se combina con la creciente demanda de los consumidores de una mayor seguridad, comodidad, conveniencia e infotainment en los vehículos, los vehículos eléctricos (EV) y las opciones mejoradas de carga para EV están asumiendo un rol central. En este panorama multifacético de la industria, Molex colabora con Arrow Electronics para ofrecer soluciones avanzadas de interconexión para diversas aplicaciones relacionadas con los EV. Las innovaciones de Molex —que incluyen conectores de cable a cable, de placa a placa y de cable a placa, así como ensamblajes de cables y sensores— reflejan décadas de experiencia automotriz comprobada para brindar un rendimiento de vanguardia que mantiene las innovaciones de los clientes en constante evolución a la cabeza del mercado.

Webinar: Preparando el Futuro de la Carga de Vehículos Eléctricos: La Necesidad Crítica de Conectores

Mira nuestro panel de discusión a demanda con Molex para explorar cómo la conectividad está dando forma al futuro de la carga de vehículos eléctricos.

Una moderna estación de carga para vehículos eléctricos con múltiples unidades de carga bajo una estructura cubierta.

Permita que Molex lo ayude a impulsar el futuro con las soluciones que necesita para las aplicaciones de transporte de próxima generación.

Una representación futurista de la logística con camiones en una autopista, un tren y un avión en el fondo.

Etiquetas de artículo

Carga de vehículos eléctricos
Automotriz y Transporte
EMEA
Molex
Video
Vehículos eléctricos (EV)

Contenido relacionado