Arrow Electronic Components Online

El futuro miniaturizado: Tendencias en la electrónica automotriz

Automotriz23 abr 2024
Ver todos los artículos

La conectividad está en todas partes. La mayoría de las personas lleva un teléfono inteligente que las mantiene conectadas no solo con amigos y familiares, sino también con noticias y entretenimiento. A medida que el Internet de las Cosas se expande para incluir una gran variedad de dispositivos, los consumidores tienen expectativas cada vez mayores de conectividad y funcionalidad en el entorno que los rodea, especialmente en sus vehículos. 

Un Mundo de Electrónica

Para mantenerse al día con las demandas de los consumidores, los fabricantes de automóviles están incorporando nuevos dispositivos electrónicos en cada nueva generación de vehículos. Las opciones de infoentretenimiento se han ampliado para satisfacer las exigencias de los clientes, incluyendo la integración inalámbrica de teléfonos inteligentes y el acceso a redes celulares de mayor velocidad. Dispositivos como los cargadores inalámbricos mejoran la conveniencia en la carretera. Los sistemas de seguridad son cada vez más conectados y capaces a medida que crecen las expectativas sobre los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Toda esta funcionalidad depende de una conectividad de alta velocidad dentro del vehículo entre la computadora principal, las unidades de control electrónico (ECUs) y los dispositivos. El vehículo actual es un centro de datos sobre ruedas, y la arquitectura de cableado y electrónica necesaria para mantenerlo funcionando de manera confiable frente a una gama de desafíos ambientales es fundamental para la satisfacción del conductor con el propio vehículo.   El diseño de la electrónica del vehículo tiene un mayor impacto en el diseño general del vehículo que nunca antes. El creciente número de dispositivos y la mayor funcionalidad conducen a más cableado, arneses de cables más pesados y más espacio y peso dedicados a la electrónica del vehículo. Esto puede tener un impacto significativo en la eficiencia del vehículo. Con más cable de cobre y dispositivos electrónicos que aumentan el peso del vehículo, la eficiencia disminuye, ya sea en forma de menor rendimiento de combustible o menor autonomía de la batería. Además del peso, el tamaño de los dispositivos electrónicos y el cableado para conectarlos afecta el diseño del vehículo. Acomodar numerosos ECUs y arneses de cables voluminosos representa un desafío serio para los diseñadores de vehículos.

A symmetrical abstract symbol featuring geometric shapes and lines, resembling a futuristic or technological design

Mini50

Logre un ahorro de espacio del 50% en comparación con los conectores USCAR tradicionales de 0,64 mm, ideal para entornos interiores de vehículos de transporte.

Miniaturización de Electrónicos: Más Grande No Es Mejor

Los fabricantes reconocen que, para satisfacer las demandas de mayor funcionalidad en sus vehículos sin que se produzca un aumento insostenible en el tamaño y el peso, es necesario miniaturizar la electrónica.

Los componentes miniaturizados, como los conectores Molex Mini50 que logran un ahorro del 50% de espacio en comparación con los conectores tradicionales, marcan una gran diferencia en el diseño y la eficiencia de los vehículos. Estos conectores brindan más flexibilidad para diseñar y ubicar las unidades de control electrónico (ECUs) en el vehículo. Los conectores más pequeños ofrecen mejores opciones para el diseño del cableado, lo que permite a los diseñadores dirigir el cableado hacia espacios que anteriormente no eran utilizables. Como resultado, las ECUs pueden ubicarse más cerca de los mecanismos que controlan.

Los conectores miniaturizados también pueden habilitar la arquitectura zonal, que conecta dispositivos a unidades de control según su ubicación dentro del vehículo en lugar de hacerlo por dominio. Esto ofrece un enorme potencial para reducir el peso, el tamaño y los costos de fabricación, al mismo tiempo que se apoya el creciente número de cámaras, sensores y otros dispositivos necesarios para las funciones de ADAS y conducción autónoma.

Aparentemente en conflicto con la necesidad de miniaturización está la necesidad de una excelente fiabilidad y un rendimiento confiable. La electrónica de alta velocidad de hoy en día requiere una conectividad consistente y una integridad de señal, especialmente para los sistemas de seguridad donde la comunicación es crucial. El pensamiento tradicional implica que los componentes más pequeños serán naturalmente más frágiles y menos confiables que los componentes grandes y voluminosos.

Pero los diseños de electrónica más recientes están desmintiendo este mito. Los conectores miniaturizados, diseñados desde el principio para una fiabilidad robusta, están incorporando características basadas en datos que garantizan alta fiabilidad durante todo el ciclo de vida del vehículo. Estos diseños ofrecen la conectividad de alta velocidad y alto rendimiento necesaria para los dispositivos electrónicos actuales.

Diseñando para el Futuro

Los diseñadores automotrices están observando un cambio importante en la arquitectura electrónica. Tendencias a largo plazo como la electrificación, la conducción autónoma y la movilidad compartida están llevando a un aumento en los requerimientos de conectividad y procesamiento de datos de los vehículos. El vehículo del futuro tendrá más funcionalidades que nunca, y eso significa más cableado y dispositivos. Hacer que los conectores eléctricos sean más pequeños y livianos, pero al mismo tiempo más resistentes y confiables, es fundamental para mantener el peso del vehículo bajo, la eficiencia alta y a los clientes satisfechos.

Molex está a la vanguardia de estos esfuerzos, colaborando con fabricantes y proveedores de nivel 1 para crear soluciones innovadoras como el resistente conector Mini50. Estas soluciones ofrecen mayor fiabilidad, opciones de configuración flexibles y un mantenimiento y servicio más sencillo en comparación con los conectores eléctricos del pasado. Están contribuyendo a hacer posibles avances como la arquitectura zonal, ADAS y la conducción autónoma.

Etiquetas de artículo

Global
Molex
Artículo
Automotriz
Conectores
Recursos

Contenido Relacionado