Arrow Electronic Components Online

Aplicación de tendencias evolutivas en el almacenamiento de energía.

Almacenamiento de Energía25 jun 2024
Ver todos los artículos

El sector energético está evolucionando rápidamente con la integración de redes inteligentes, recursos energéticos distribuidos (DERs) y sistemas de monitoreo inteligentes, transformando la manera en que la energía se genera, distribuye y consume. Molex respalda esta transformación con soluciones innovadoras de conectores de alta potencia y barras colectoras como PowerWize, SW1 y PowerPlane, asegurando un movimiento de corriente seguro y eficiente para impulsar un futuro energético sostenible.

Tendencias emergentes en el almacenamiento, distribución y consumo de energía

Recientemente, han aumentado las inversiones importantes en infraestructura de electrificación, modernización de redes y conectividad rural. ¿La razón? La rápida aparición de una revolución energética generalizada, que incluye la introducción de redes inteligentes, la unificación de recursos energéticos distribuidos (DERs) y la importancia de la monitorización inteligente.

Avances en la tecnología de redes inteligentes

El primer cambio importante asociado con esta tendencia es el aumento de los requisitos para la eficiencia en la generación de energía mediante redes eléctricas inteligentes. A medida que los fabricantes transforman infraestructuras antiguas en redes electrificadas modernas, pueden navegar sin problemas los beneficios de las fuentes de energía convencionales, renovables y almacenadas. Las redes inteligentes incluyen una variedad de sensores para monitorear de cerca el uso y detectar fallas en el sistema antes de que se conviertan en problemas más significativos, lo que permite asignar energía donde y cuando más se necesita y desde la fuente correspondiente. Además, las crecientes capacidades de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) permiten a las redes inteligentes reaccionar más rápidamente a las tendencias de uso, cortes u otras fallas. Esta capacidad de respuesta ofrece numerosas ventajas. Por ejemplo, con fuentes renovables como la solar y la eólica, que tienen tiempos de inactividad cíclicos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) se incorporan a la red más amplia y se utilizan para capturar el exceso de energía para uso posterior.

Isla y distribución de energía

El futuro de la modernización de la red eléctrica está en un enfoque distribuido a través de los DERs (Recursos Energéticos Distribuidos). Estos generadores de energía a pequeña escala, que a menudo se ubican cerca del punto de consumo, pueden implicar fuentes de combustible tradicionales como generadores diésel, energías renovables como paneles solares o almacenamiento en baterías. Generalmente segmentados en numerosos microrredes de islas autoalimentadas, los DERs separados se combinan para compensar —o incluso superar— el volumen de producción de las fuentes tradicionales. Además, con las microrredes miniaturizadas en nanorredes que alimentan una sola estructura como un centro de datos, la conectividad se vuelve crucial para la operación segura y exitosa de una microrred. La desconexión y posterior reintegración de partes de la red introducen riesgos de daños al equipo y lesiones, como aquellos causados cuando un trabajador no sabe si el equipo está desconectado.

Image

Molex Applying evolving trends in energy storage Article Content Image - Islanding and Energy Distribution

Los sistemas de gestión de energía en el hogar, las microrredes que cubren pequeñas comunidades, hospitales y parques industriales son todos ejemplos de DERs (Recursos Energéticos Distribuidos). La carga de vehículos eléctricos (VE) incorpora DERs al aprovechar los paneles solares en las estaciones de carga para reducir la necesidad de extraer energía directamente de la red. En caso de un corte de suministro, los DERs dentro de la microrred asumirán la producción, manteniendo el flujo de energía para todo lo que esté conectado a la microrred. En general, los DERs ayudan a reducir la presión sobre la red y a evitar los altos costos de infraestructura de distribución en largas distancias.

Monitorización del punto de consumo

Al igual que las fuentes de generación, la utilización de energía también está experimentando una transformación significativa gracias a los medidores inteligentes. Como una extensión de la red eléctrica inteligente, los medidores inteligentes permiten una comunicación bidireccional entre el consumidor y el proveedor. Los medidores ofrecen a los hogares, empresas y gobiernos una imagen de alta resolución de su consumo minuto a minuto, fomentando la concienciación energética. La utilización de los medidores inteligentes en centros de datos puede ofrecer un beneficio significativo al contrarrestar incluso los apagones más pequeños que podrían causar pérdida de datos o interrupciones. A través del monitoreo cercano de la producción eléctrica, es posible eliminar actividades desperdiciadoras y reemplazarlas con operaciones más eficientes.

Image

Illustration of a modern smart home featuring solar panels on the roof and connected technology icons.

Conectores de alta potencia para espacios compactos

En respuesta a los sistemas de energía en constante evolución, Molex ofrece un portafolio completo de soluciones de conectores de alta potencia y barras colectoras que garantizan que las altas corrientes se desplacen de manera segura a través de los ensamblajes sin sacrificar el rendimiento ni la fiabilidad.

Conectores PowerWize

Dado que la eficiencia energética es fundamental para la gestión de costos en operaciones de alto consumo de energía, como los centros de datos, los conectores Wire-to-Board/Wire-to-Busbar de alto voltaje y alta corriente Molex PowerWize están diseñados con la tecnología de socket COEUR en sus contactos de crimpado. Esta tecnología innovadora permite que los conectores PowerWize ofrezcan una baja resistencia de contacto y una baja caída de voltaje en la interfaz de contacto gracias a sus múltiples puntos de contacto. Además, a medida que los sistemas de energía evolucionan, es fundamental que los equipos energizados sean seguros de manejar si se instala un nuevo dispositivo o si se retira y reemplaza un dispositivo defectuoso. Los encabezados y receptáculos PowerWize están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad contra contacto según los estándares de la industria, proporcionando una amplia protección en numerosos sectores. Los conectores PowerWize ofrecen aún más versatilidad con dos tamaños diferentes, 6.00 y 8.00mm, adecuados para aplicaciones que requieren hasta 1,000V y 190.0A. Además, los sockets de crimpado PowerWize pueden aceptar cables AWG de 1/0, 2, 4, 6, 8 o 10.

Image

A set of electrical connectors featuring one blue connector with attached wires and two standalone connectors in red and blue.

Conectores SW1

El empaquetado electrónico denso exige una altura acoplada baja entre un conjunto de cables y su placa de circuito impreso o barra colectora. Con un diseño compacto, los interconectores Molex SW1 de Conexión de Cable a Placa/Conexión de Cable a Barra Colectora ofrecen amplias soluciones a las limitaciones de espacio. El socket COEUR, con sus múltiples haces de contacto, crea una gran superficie de contacto en la interfaz de conexión y permite interconexiones acopladas con menor altura. Los conectores SW1 también se fabrican con una longitud más corta y un ancho más estrecho que las soluciones comparables que usan sockets hiperbólicos, midiendo aproximadamente 1/3 menos en altura y 1/3 más cortos que productos similares en el mercado. La flexibilidad de diseño es otro aspecto significativo de la familia SW1. Su configuración de conexión en el eje z elimina las complicaciones del radio de curva del cable, convirtiéndose en una solución ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Para ingenieros y diseñadores que aspiran a mejorar la eficiencia energética a pesar de las restricciones de espacio en sistemas como DERs y microrredes, SW1 es una opción efectiva.

Image

A close-up view of a red electrical connector featuring a metallic base and intricate grooves.

Conectores de barra colectora PowerPlane

Además de las limitaciones de espacio, los diseñadores suelen enfrentarse a desafíos de alineación en los sistemas. Para superar los obstáculos en la alineación precisa al conectar los conectores, los conectores de alimentación PowerPlane Busbar ofrecen una alineación de +/- 1.00mm para garantizar un correcto acoplamiento y ayudar a prevenir posibles daños. Estos conectores también permiten a los ingenieros cumplir con las demandas de diseño en múltiples industrias, brindando un rendimiento de alta corriente junto con varias configuraciones y opciones de características. Los conectores PowerPlane ofrecen alta fiabilidad para un rendimiento mejorado y son excelentes para una amplia gama de aplicaciones de distribución de energía, como sistemas DER, nanogrids y smart grids. Los fabricantes suelen explorar la continuidad del suministro y proveedores adicionales para sus opciones de diseño — los conectores de alimentación PowerPlane Busbar satisfacen las necesidades de una segunda fuente al ofrecer reemplazos directos en la placa y huella compatibles con los productos de la competencia.

Image

A collection of black electronic connectors and terminal blocks arranged on a white background.

Una luz guiadora en un futuro emocionante

El futuro está listo para el rápido desarrollo de redes inteligentes, recursos energéticos distribuidos (DERs) y monitoreo inteligente. A medida que la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) se expande, se incorporan más mecanismos a prueba de fallos en sistemas críticos y los hogares se vuelven más independientes energéticamente. Las aplicaciones de electrificación y gestión energética continuarán explorando terrenos dinámicos y, potencialmente, desconocidos. Con un legado de 80 años de innovación en soluciones de interconexión, capacidades de fabricación global y una red de distribución que incluye socios valiosos, como Arrow, Molex está bien preparado para ayudar a impulsar las soluciones energéticas del mañana.

Close-up view of battery and gateway circuit boards with labeled components.

Etiquetas de artículo

Potencia
Energía alternativa
Almacenamiento de energía
Molex
Gestión de energía
Energía y Potencia

Contenido relacionado