Revoluciona tu línea de producción: cómo la robótica está moldeando el futuro de la fabricación
Robots are transforming manufacturing by taking over repetitive, accident-prone tasks, thereby enhancing productivity, accuracy, and safety. As demand for specialized components like compact, high-performance connectors and cable assemblies grows, partnering with experts like Molex and Arrow ensures seamless integration and superior performance in robotic applications.
Robots are increasingly taking on some of the most repetitive, accident- and error-prone tasks. At the same time, they’re affording manufacturers the opportunity to realize newfound productivity, accuracy and safety levels. As robotic systems find their way into more applications across a growing list of industries, so grows the demand for specialized connectors, cable assemblies and components.
For those who need to design safe and effective robotics to support a wide range of industries, including automated manufacturing, it’s critical to partner with an experienced provider of compact, high-performance assemblies, connectors, sensors and cables. But designing robotics is a complex undertaking that must take many diverse issues into consideration.
Cuando cada centímetro importa
Respondiendo a las demandas del mercado por la miniaturización, los fabricantes de robots están requiriendo cada vez más componentes que ofrezcan un alto rendimiento en espacios compactos. Necesitan conectores más pequeños que faciliten la transmisión de energía de alta velocidad y alta calidad. Como pionero en la tecnología de Single Pair Ethernet (SPE), Molex ha demostrado mejorar las capacidades e inteligencia de los robots con conectores, cableados, sensores y otras tecnologías miniaturizadas, ayudando a que los robots sean más compactos para aplicaciones en crecimiento.
Combatiendo el tiempo de inactividad con fiabilidad
A medida que la robótica aporta tanto velocidad como complejidad a las operaciones en las fábricas, los fabricantes valoran las soluciones que minimizan el tiempo de inactividad. Molex respalda las demandas de producción con soluciones de automatización industrial ultra resistentes, de alto rendimiento y fáciles de instalar, diseñadas para enfrentar las condiciones más difíciles. La fiabilidad de los componentes se traduce en mayor productividad y seguridad mejorada al limitar las averías y la exposición de los trabajadores a los riesgos de realizar reparaciones.
Aprovechando la robótica para la seguridad
Para satisfacer las expectativas de los clientes mientras se garantiza la seguridad de los trabajadores y se cumplen las regulaciones de seguridad gubernamentales, los fabricantes están recurriendo a sistemas robóticos para asumir funciones peligrosas, liberando a los humanos para que se enfoquen en trabajos de mayor nivel. Las tecnologías automatizadas de última generación colaboran y apoyan a los operadores, trabajando lado a lado, para mantener el máximo rendimiento y eficiencia. Molex facilita la integración fluida de robots y humanos en la fabricación moderna. Los expertos en diseño, con un amplio conocimiento técnico en protocolos de seguridad, incluyendo CIP Safety y PROFIsafe, ayudan a los clientes a lograr seguridad funcional en todos los entornos laborales. A través de la colaboración, los clientes logran operaciones eficientes, mientras cumplen con los estándares regulatorios más exigentes.
Avanzando hacia la Industria 4.0
La convergencia de la robótica junto con la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), la seguridad SaaS y otras tecnologías en rápida expansión están dando lugar a la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0. Integrar la robótica con sistemas operativos basados en la nube y existentes es un trabajo grande y complejo que requiere experiencia y soluciones especializadas. Sin embargo, la implementación exitosa de sistemas robóticos ofrece a los fabricantes beneficios en productividad, precisión y seguridad en el lugar de trabajo.
Molex ofrece soluciones de comunicación que van más allá de los conectores, proporcionando capacidades completas de comunicación y control que se integran con tecnologías como Single-Pair Ethernet, que duplica las tasas de transferencia de datos mientras mantiene una calidad de potencia constante. Los productos de conectividad confiables y compactos ayudan a los clientes a gestionar sistemas robóticos tanto en el sitio como de manera virtual a través de la nube, la intranet y otros canales remotos. Los operadores inteligentes ahora pueden realizar funciones de supervisión desde lejos.
Soluciones robóticas innovadoras
Conectores confiables, resistentes y que ahorran espacio permiten una fabricación inteligente y ofrecen una multitud de beneficios asociados. Las soluciones especializadas para la industria robótica incluyen:
Molex satisface una amplia gama de necesidades de diseño con conectores de potencia compactos y fáciles de usar. Los conectores Ethernet de un solo par, Micro-Change M12 y Rectangulares de Alta Resistencia ofrecen el rendimiento confiable que las aplicaciones robóticas exigen. Junto con Arrow, encuentre su solución Molex para la industria robótica y mejore la productividad y la seguridad en fábricas.
Etiquetas de artículo