Arrow Electronics Components Online

新一代800VDC数据中心驱动智能新工厂

PCIM17 8月 2026
alt-image
查看所有文章

人工智能算力的爆发正在重塑数据中心的每一个角落,机柜功率从数十千瓦跃升至兆瓦级,传统400V交流架构在传输效率、铜耗和空间利用率上已逼近物理极限。与此同时,AI工厂的运营模式也在发生深刻变革:从有人值守走向无人巡检,从人工运维走向自主调度,从粗放散热走向精确温控。

800VDC数据中心架构正是在这一背景下应运而生,它不仅是电压等级的提升,更是从电网到芯片(Grid-to-Chip)、从电力到热力、从设备到楼宇的全链路系统性革新。它用一条800V的“电力动脉”,将绿色能源、高效配电、智能散热和自主机器人串联成一个有机整体,为AI工厂的规模化部署与可持续运营铺设了坚实的路基。

大核心创新区

PCIM 2026-Main Page-SST CN

PCIM 2026-Main Page-Busyway CN

PCIM 2026-Main Page-HVDC CN

PCIM 2026-Main Page-GPU CN.

PCIM 2026-Main Page-Cooling CN

PCIM 2026-Main Page-AI CN

一、固态变压器(SST)

固态变压器是800VDC架构的起点,也是传统交流配电迈向高压直流的第一步。它采用碳化硅(SiC)功率器件与高频变压器技术,将10kV至13.8kV的中压交流电直接转换为800V直流电,取代了传统方案中降压变压器、配电柜、UPS等多级设备,将供电链路从6级转换缩减至3级。由此带来的变化是直观的,系统端到端效率从不足90%跃升至93%以上,设备占地面积节省约50%,为GPU等算力核心腾出了宝贵空间。SST不仅是电源设备,更是一个融合了智能监测与动态响应的数字化电能枢纽,正为AI工厂的“绿色供电”铺平道路。

二、800V直流母线配电系统

如果说SST是800V架构的“源头”,那么直流母线就是贯穿整个数据中心的“电力主动脉”。在800V架构下,相同功率的传输电流相较于传统方案大幅降低,线路损耗(I²R)随之显着减少,铜材用量削减,机柜空间得以释放。更重要的是,这条“动脉”正在演变为一个集成化的配电平台,这一“热-电一体化”设计,为解决兆瓦级机架的配电与散热双重挑战提供了关键路径,也为AI工厂的高密度部署扫清了障碍。

三、高压直流至低压直流转换(HVDC-LVDC)

电力经过直流母线送达机柜后,面临的下一道难题是:如何将800V高压高效降压至GPU、CPU所需的超低电压(<1V)?这一环节的挑战在于极高的降压比,从800V到1V以下,同时还要在极端紧凑的空间内承载数千安培的电流。当前行业的主流方案采用两级转换架构:先由隔离型中间母线转换器(IBC)将800V降至48V或6V,再由多相降压方案降至1V以下。这一环节的效率与密度,直接决定了AI算力能否被有效“喂饱”,是连接高压配电与芯片供电的“最后一公里”。

四、GPU供电解决方案

从48V或12V母线到GPU核心,是供电链路的“最后一公里”,也是挑战最严峻的一段。AI训练任务中,GPU功耗会在毫秒级内剧烈波动,要求供电方案兼具超快瞬态响应与极高电流密度(单GPU电流已突破1,000A)。多相交错并联降压电路是当前的主流架构,而跨电感稳压器(TLVR)拓扑则代表了下一代技术方向,它通过多绕组耦合电感实现所有电源相在数十纳秒级同时响应,大幅减少了对输出电容的依赖。在器件层面,氮化镓(GaN)凭借其极低的开关损耗正逐步取代传统硅MOSFET,成为GPU供电核心开关管的新选择。
 

五、冷却基础设施与智能楼宇管理

800V架构在提升供电效率的同时,也带来了热密度的急剧攀升,单机柜功率突破100kW甚至向MW级迈进,传统风冷方案已逼近物理极限。液冷技术正从“可选”变为“标配”,从芯片直冷到浸没式液冷,从液冷母线到智能冷却分配单元(CDU),冷却系统的边界不断扩展。在楼宇管理层面,数字孪生与AI驱动正在重塑运维模式。当冷却系统从芯片到冷却塔进行全链路优化,并与楼宇管理系统(BMS)深度集成时,数据中心电力使用效率(PUE)可望低至1.1以下,这是800VDC架构赋予AI工厂的“绿色红利”。

六、AI机器人应用

AI工厂的另一面,是运营模式的根本性变革。AI机器人正在将数据中心从“有人值守”推向“无人化自主运营”。自主移动机器人(AMR)搭载LiDAR、深度摄像头与SLAM算法,7x24小时完成设备巡检与环境监测;四指或五指机械手结合力觉、触觉与视觉传感器,可执行按钮操作、模块更换、线缆管理等精细任务,将人员从高压危险区域解放出来。这些机器人通过EtherCAT、TSN等实时工业网络与楼宇管理系统深度融合,形成一个从感知、决策到执行的完整闭环。AI机器人,正成为连接物理工厂与数字世界的“手”与“眼”。

新一代AI工厂的完整图景

从SST到AI机器人,六个技术支柱共同构成了新一代AI工厂的完整图景。800VDC不仅是电压的提升,更是整个供电生态的全面重构,从电网接入到芯片供电、从散热管理到智能运维,每一个环节都在经历深刻变革。PCIM Asia 2026的艾睿电子展位,正是见证这一变革的最佳平台。
 
请点击上述您感兴趣的展区主题,以进一步了解更详细的技术概念与解决方案介绍。

文章标签

全球
文章
文章和视频

Related Content