Arrow Electronics Components Online

高压直流至低压直流转换是800VDC数据中心的电压适配枢纽

PCIM17 8月 2026
alt-image
查看所有文章

在800VDC数据中心架构中,高压直流至低压直流转换(HVDC-LVDC)扮演着“电压适配枢纽”的关键角色。它负责将800V直流母线配电系统的高压电,高效转换为GPU、CPU等算力芯片所需的低压电(如48V、12V甚至1V以下),是连接“高压配电”与“芯片供电”的承上启下环节。

高压直流至低压直流转换可实现高压到超低压的转换,AI芯片的工作电压极低(通常<1V),但电流需求极大。高压直流至低压直流转换环节需要在极小空间内完成从800V到1V以下的超高降压比转换,同时保持极高的效率。高压直流至低压直流转换且是决定系统能效的关键一环,这一转换环节的效率,会直接影响整个数据中心的电源使用效率(PUE)。传统多级转换方案端到端效率仅约85%-88%,而新一代高压直流至低压直流转换方案可将链路效率提升至93%以上。此外,高压直流至低压直流转换并可为高密度算力释放空间,通过将转换级数从6级精简至3级,大幅减少了电源设备的占地面积,为GPU等算力核心腾出更多机柜空间。
 
高压直流至低压直流转换的关键技术在于拥有超高转换效率,其采用先进拓扑与宽带隙半导体(如GaN),可实现97%以上的峰值效率,并拥有高功率密度,可在极小空间内实现千瓦级功率转换。先进的中间总线转换器(IBC)功率密度可超过2000W/in³,为高密度机柜供电提供可能。
 
另一方面,高压直流至低压直流转换具有精简的转换级数,从800V到GPU核心电压只需两级转换,先由隔离型IBC将800V降至6V或48V,再由多相降压方案降至1V以下,大幅减少损耗,并拥有快速动态响应,针对GPU负载的剧烈波动(毫秒级电流跳变),高压直流至低压直流转换方案需具备极快的瞬态响应能力,确保供电电压稳定。

高压直流至低压直流转换:高效转换服务器和芯片所需的低压

高压直流至低压直流转换可将800V高效转换为服务器和芯片所需的低压,像是德州仪器(TI)与英伟达(NVIDIA)合作开发的架构仅需两个转换级:先是紧凑的800V至6V隔离总线转换器(峰值效率极高),再是6V至1V以下的多相降压解决方案。这一精简架构完整支持英伟达的参考设计。高压直流至低压直流转换是800VDC架构中从“电力传输”到“芯片供电”的关键跳板,其效率与功率密度直接决定了AI工厂的算力释放上限。

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 20.

5.5kW AI Server ORv3 Power Supply(PSU)是由艾睿电子与意法半导体(ST)联合实验室开发的参考设计。Yageo(国巨)作为该参考设计的无源器件供应商,提供MLCC、功率电感、电阻等关键元器件。该PSU严格遵循OCP(开放计算项目)的ORv3-HPR规范,是构建标准化、可互操作的AI服务器机柜的基础模块,单个PSU提供5.5kW的输出功率,是支撑英伟达Blackwell Ultra及Rubin等高功耗GPU集群的标配电源模块,并支持N+1或N+N冗余配置,多个PSU可并联组成功率插箱(Power Shelf),且其设计已为未来800V高压直流(HVDC)直入机柜的演进做好准备,可无缝接入800VDC架构。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 21

在800VDC数据中心架构中,onsemi(安森美)的AI服务器电源解决方案扮演着“全链路电力使能者”的核心角色。它并非仅提供单一的电源产品,而是提供从电网到处理器的完整智能电源组合,为AI工厂提供高效、高密度的电力转换。onsemi的方案通过一系列创新技术来实现其角色,主要涵盖全面的宽带隙(WBG)技术组合,像是包括碳化硅(SiC)EliteSiC系列和垂直氮化镓(vGaN)在内的全面技术。此外,还有专为AI优化的关键器件,像是650V EliteSiC M3S MOSFET、PowerTrench T10 MOSFET,为从电网到芯片的整个电力链路提供了高效、高密度的解决方案。
 
点击此处观看相关视频

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 22

在800VDC数据中心架构中,Molex的PowerPlane母线连接器(Busbar Clip)负责将800V直流母线配电系统的高压大电流,可靠地传输至电源供应器(PSU)、电池备份单元(BBU)和配电板(PDB)等关键设备,是连接“电力动脉”与“供电终端”的关键节点。作为PCB到母线的连接器,它能承载130.0A至320.0A的大电流,并通过低电压降和高导电性铜合金设计,确保电力传输高效、发热量低。该连接器支持开放计算项目(OCP)标准,是构建标准化、可互操作的AI服务器机柜的基础模块。该产品的额定电压达1000V,完全覆盖并超出了当前800VDC架构的需求,为未来系统升级保留了充足裕度。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 39

在800VDC数据中心架构中,Yageo(国巨)旗下的C4AQ系列直流链路(DC-Link)电容器扮演着“高压电力稳定器”与“噪声滤波器”的核心角色。它位于800V直流母线与后端功率转换模块(如PSU、DC-DC转换器)之间,负责平滑直流电压、滤除高频纹波,并为GPU等负载的瞬时功率需求提供能量缓冲,是保障整个高压供电链路稳定与纯净的关键无源器件。C4AQ系列电容专为高压直流链路设计,具有极低的等效串联电阻(ESR),以及金属化聚丙烯薄膜介质,具有汽车级高可靠性与紧凑的模块化封装,确保了从高压直流母线配电系统到GPU等核心负载整个供电链路的稳定与高效。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 44

在800VDC数据中心架构中,Yageo(国巨)的PM9525NL 3.6kW LLC变压器通常位于中间母线转换器(IBC)或DC-DC转换级,负责将稳定的800V直流母线配电系统电压,高效、安全地转换为后端电路所需的低压,是连接高压配电与低压负载的桥梁。在典型的800VDC供电链路中,PM9525NL变压器主要承担高效电压转换、安全电气隔离,以及实现高功率密度。PM9525NL通过一系列创新设计,集成漏感可简化设计,并具有高可靠性与宽工作温度,为下一代AI服务器和数据中心的高效供电提供了关键的技术支撑。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 45

Yageo(国巨)的PHV225和PHS225系列电容器的额定电压为63VDC,它们在800VDC架构中主要用于架构末端的48V配电网络。在800VDC架构中,SST等前端设备将高压转换为48V的中间母线电压后,PHV225/PHS225电容器便承担起稳定这一关键电压的重任。为了在严苛的AI服务器环境中胜任这一角色,PHV225/PHS225系列凭借超高的纹波电流承受能力、极低的ESR、以及汽车级的高可靠性,确保了从48V母线到GPU核心供电链路的稳定与高效,是支撑AI服务器稳定运行的坚实后盾。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 3 HVDC-Demo 49

在800VDC数据中心架构中,onsemi(安森美)的12kW AI PSU参考设计是一款符合OCP ORV3标准、专为AI服务器设计的高密度电源模块,能够将来自电网或800V直流母线的电力,高效转换为AI服务器所需的48~50V直流电。在从电网到芯片的电力链路中,这款PSU是连接上游配电与下游GPU服务器的“最后一站”,具有12kW高功率密度输出、峰值效率高达98%的高转换效率,能有效降低能源损耗与散热成本,并遵循OCP ORV3规范,确保了与标准机柜和电源架构的兼容性,是连接配电网络与AI算力芯片之间高效、可靠的“供电中枢”。
 
点击此处查看相关信息

文章标签

全球
文章
文章和视频

Related Content