GPU供电解决方案在800VDC数据中心是连接供电网络与算力核心的最终环节
在800VDC数据中心架构中,GPU供电解决方案扮演着“最后一公里”的关键角色。它负责将经过高压直流至低压直流转换后的中间电压(如48V或12V),精准、高效地降压至GPU核心所需的超低电压(通常低于1V),并为芯片提供高达数千安培的电流,是连接“供电网络”与“算力核心”的最终环节。
GPU供电解决方案是超高降压比的“最后一跳”,需要将48V或12V的母线电压,降压至GPU核心的0.8V~1.2V工作电压,降压比高达60:1。这一环节的效率和精度直接决定了GPU能否发挥其全部算力。此外,还需应对极端动态负载,AI训练任务中,GPU的功耗会在毫秒级时间内剧烈波动(例如从100W跃升至1000W)。GPU供电解决方案必须具备超快瞬态响应能力,确保电压跌落稳定在±5%以内,防止芯片因供电不稳而降频或损坏。另一方面,GPU供电解决方案还需承载极端电流,以单个GPU功耗1000W、工作电压0.8V计算,其工作电流高达1250A。这意味着功率级必须采用多相并联(例如16相甚至更多)的方式分摊电流,同时确保各相电流均衡。
GPU供电解决方案也面临许多关键的技术挑战,像是可采用多相交错并联降压电路,每相承载约100A电流,通过交错控制降低输入输出纹波,同时提供冗余能力,以及采用智能功率级模块,将驱动IC与功率MOSFET集成在单一封装中,缩小PCB面积,降低寄生电感,提升开关速度。
此外,GPU供电解决方案应临近负载放置,为了最小化PCB寄生电阻和电感造成的压降与损耗,整个GPU供电解决方案的电路必须紧贴GPU芯片放置(通常位于GPU基板背面或周边)。氮化镓(GaN)技术的渗透则是重要趋势,GaN器件凭借其极低的开关损耗和更高的工作频率,正在逐步取代传统硅MOSFET,成为下一代GPU供电解决方案的核心选择。
GPU供电解决方案:将电力精准、高效地送达GPU核心
从电网到芯片的最后一公里,也是最关键的一公里,便是将电力精准、高效地送达GPU核心。AI芯片的功耗持续攀升,对供电的瞬时响应能力、电流密度和电压精度提出了前所未有的要求。GPU供电解决方案是决定AI算力能否有效释放的核心瓶颈之一。它需要在毫米级空间内,以极高的效率、极快的响应速度和极大的电流密度,为GPU提供稳定、纯净的“最后一公里”电力。其技术演进直接关系着AI芯片TCO(总拥有成本)的降低和算力密度的提升。在PCIM Asia 2026的艾睿电子展位上,GPU供电解决方案环节我们将呈现从高压直流到GPU核心的完整供电链路,将展示从多相控制器、智能功率级到负载点转换器的完整解决方案,如何以最高密度和效率驱动下一代AI计算。
在800VDC数据中心架构中,ADI的ADPM12160(1.6kW)与ADPM12200(2kW)IBC评估板扮演着“高密度中间母线转换器(IBC)”的核心角色。它们是“GPU供电解决方案”环节的关键硬件实现,负责将上游的48V直流母线,高效、稳定地降压转换为下游GPU、CPU等负载所需的12V电压,是整个供电链路中承上启下的关键一环。在典型的800VDC供电链路中,前级电源(如SST)已将电压降至48V中间母线。ADI的这两款IBC模块可实现高效电压转换、为GPU/CPU供电。并拥有高功率密度。它们凭借98%的峰值效率、千瓦级功率密度和智能管理功能,在48V至12V的转换环节实现了性能突破。
点击此处查看相关信息
在800VDC数据中心架构中,Yageo(国巨)旗下Pulse电子的PGL6704.222HLT功率电感,在“GPU供电解决方案”的最后一环扮演着“高功率密度储能与滤波”的重要角色。它位于48V至12V的降压转换级,负责为GPU、CPU等核心芯片的前级供电提供稳定、纯净的电力。PGL6704.222HLT电感作为降压转换器(Buck Converter)的关键组成部分,它在开关管导通时储存能量,在开关管关断时释放能量,与输出电容配合,将脉动的电压平滑为稳定的12V直流电。它支持高达750W的降压功率,是构建高功率密度IBC模块的理想选择,能够满足AI服务器对空间和效率的严苛要求。
点击此处查看相关信息
在800VDC数据中心架构中,Yageo(国巨)旗下Pulse电子的PGL7195.XXXHLT系列TLVR电感,在“GPU供电解决方案”的最后一环扮演着“瞬态响应加速器”的关键角色。它位于12V至GPU核心电压(<1V)的电压调节模块(VRM)中,是专门为跨电感稳压器(TLVR)拓扑设计的关键磁性器件。它凭借专为TLVR拓扑优化的双绕组设计、nH级的超低电感、数百安培的饱和电流以及极低的DCR,赋予了GPU供电系统前所未有的瞬态响应速度,确保了AI芯片在极端负载波动下依然能获得稳定、高效的电力供应,是支撑下一代大算力GPU性能释放的关键技术之一。
点击此处查看相关信息
ADI ADP15193的规格为2.6V至5.5V、20A的热插拔E-fuse,是一款低压电子保险丝,它在800VDC架构中扮演着“48V低压域智能保护与配电枢纽”的核心角色。它具有集成度高、高精度与可编程性、快速响应与可恢复性,位于高压(800V)转换为低压(48V)之后、最终为GPU等负载供电之前的最后一个配电节点上,负责为每一路负载提供精确且可恢复的电路保护。它通过精确的故障保护、平滑的热插拔能力以及实时的系统遥测,为48V至GPU供电的“最后一公里”提供了可靠保障,是实现AI工厂7x24小时不间断稳定运行的关键一环。
点击此处查看相关信息
在800VDC数据中心架构中,onsemi(安森美)的NCP81295热插拔控制器位于高压(800V)经过中间母线转换器(IBC)降至48V或12V之后、最终为GPU等负载供电的配电节点上,负责为每一路负载提供可恢复的电路保护与智能管理。它支持精确的过流与短路保护、平滑的“热插拔”与浪涌电流管理、实时遥测与系统管理,是800VDC数据中心低压(12V/48V)供电链路中不可或缺的“智能配电保护节点”。在从电网到GPU的全链路中,onsemi将其与AC-DC转换、DC-DC功率分配、中间母线转换、多相控制、智能功率级和负载点稳压等模块并列,共同构成了完整的AI数据中心供电解决方案。
点击此处查看相关信息
文章标签