扮演着变革性电能枢纽的固态变压器
在从电网到芯片的供电链路中,固态变压器(SST, Solid-State Transformer)扮演着“变革性电能枢纽”的核心角色。它不仅仅是传统变压器的升级版,更是下一代AI数据中心(AIDC)供电架构的基石,被英伟达(NVIDIA)等行业领军者视为“终极供电方案”。
想理解SST,首先要明确它与传统变压器的本质区别。传统变压器是基于电磁感应原理,是一个依靠工频(50/60Hz)工作的“铁疙瘩”。它功能单一,只能变压,且体积庞大。固态变压器(SST)则是一套用功率半导体器件(如碳化硅SiC、氮化镓GaN)和高频变压器构成的精密电力电子系统。它通过高频(通常在5-50kHz)变换技术,实现了电能转换的质的飞跃。因此,SST不再是一个简单的无源器件,而是一个可编程的“智能电能接口”,能主动管理和优化电能。
SST在800V数据中心架构中的角色是颠覆性的,它可实现“中压直降”,大幅精简链路。传统供电链路从10kV中压到服务器机柜,需经过降压变压器、UPS、配电柜等多级设备,转换环节繁多,效率低下。SST的核心价值在于,能将10kV至13.8kV的中压交流电,直接转换为800V直流电,将原本的2-3级冗余供电环节大幅简化,使供电链路变得空前简洁高效。
随着AI大模型的发展,数据中心正面临机柜功率从kW级向MW级跃迁的严峻挑战。SST的出现,为解决以下核心痛点提供了关键路径。包括能效飞跃、空间革命、部署敏捷、毫秒级动态响应动与模块化冗余设计,搭配碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等第三代半导体材料,能进一步提升效率和功率密度。
固态变压器:是800VDC架构的起点
固态变压器是800VDC架构的起点,也是从传统交流配电迈向高压直流的第一步。传统电力架构需要经过多级AC/DC和DC/DC转换,每经过一级转换就会产生能量损耗。固态变压器(SST)的出现改变了这一局面,它能够将10kV至13.8kV的中压交流电直接转换为800V直流电,大幅简化了供电链路并降低了铜耗。
目前SST技术已展现出惊人的效率表现,最新SST的能源转换效率高达98.5%以上,若采用碳化硅(SiC)技术,并以2-5MW模块化构建块的形式,将可支持超大规模数据中心部署。在PCIM Asia 2026的展位上,我们将展示SST如何作为整个800VDC电力架构的“第一公里”,实现中压直供、链路简化和能效最大化。
在800VDC数据中心架构中,从高压直流母线到GPU主板之间需要大量可靠、高效的连接点。Molex的COEUR Socket Display Board所展示的COEUR插座技术,正是解决这一高压、高电流互连挑战的核心技术方案。在800VDC架构的完整链路中,COEUR插座技术扮演着“高电流互连基石”的角色。从电网到芯片的每一段高压直流链路,都需要低电阻、高可靠、高密度的连接方案来确保电力以最低损耗送达GPU,这正是COEUR插座技术的价值所在。
点击此处查看相关信息
在800VDC架构的完整链路中,Molex的Sentrality互连系统扮演着“高密度、高可靠性电力互连节点”的关键角色。它不仅是简单地传输电力,更是解决高功率系统中机械公差累积与空间限制难题的核心方案。Sentrality可作为连接核心配电节点,并覆盖多种连接场景。Sentrality凭借其COEUR插座技术带来的低接触电阻、OmniGlide技术带来的自调心能力,以及仅10.00mm的紧凑高度,确保兆瓦级电力以最低损耗、最高可靠性送达每一个计算节点。
点击此处查看相关信息
在800VDC架构中,安森美(onsemi)的中压系统解决方案,特别是其固态变压器(SST)相关技术,扮演着“电网到芯片”供电链路中最前端、最关键的“变压与转换枢纽”角色。安森美的“中压系统解决方案”展示的不仅是单个产品,而是一套完整的、从电网侧开始的800V直流供电生态系统的基石。它通过先进的SiC MOSFET技术、完整的系统级方案和智能化的控制能力,与NVIDIA等伙伴一起,为AI工厂铺平了通往更高效率、更高功率密度和更可持续发展的道路。
点击此处查看相关信息
在800VDC架构中,国巨(YAGEO)的C4AF系列直流链路电容器扮演着“电力稳压器”与“噪声过滤器”的核心角色。它是确保从固态变压器(SST)输出的800V直流电平稳、纯净,从而可靠驱动后方高功率GPU的核心元器件。C4AF电容器位于800VDC供电链路的关键节点——直流链路(DC-Link)上,主要承担稳定母线电压、滤除高频噪声、提供瞬态功率等功能,其高电压、大电流、极低ESR以及AEC-Q200级的高可靠性,使其成为支撑AI工厂庞大算力稳定运行的坚实后盾。
点击此处查看相关信息
在800VDC架构中,国巨(YAGEO)的PGT6541NLT高隔离变压器扮演着“安全屏障”与“信号/电力隔离传输”的核心角色。控制电路和驱动电路通常工作在远低于800V的低压域,PGT6541NLT变压器的作用就是电气隔离、安全防护、信号/电力耦合,确保了系统的功能安全与电磁兼容性(EMC)。PGT6541NLT通过高达4400Vrms的隔离电压、22mm的爬电距离以及加强绝缘认证,在高压功率与低压控制之间筑起一道可靠的安全屏障,确保了驱动信号和辅助电源的可靠传输。
点击此处查看相关信息
文章标签