Arrow Electronics Components Online

扮演着电力主动脉的800V直流母线配电系统

PCIM17 8月 2026
alt-image
查看所有文章

在“电网到芯片”的供电链路中,800V直流母线配电系统(800V DC Busway)扮演着“电力主动脉”的核心角色。它从固态变压器(SST)等前端电源接收800V高压直流电,并将其高效、安全地“泵送”到数据中心的每一个机柜。如果说SST解决了“源头”问题,那么直流母线配电系统就是承载兆瓦级电力的“高速公路”,是决定AI工厂能否规模化部署的关键基础设施。

在探讨800V直流母线配电系统的角色前,需要先理解为何800V架构会采用“母线”而非传统电缆。传统数据中心采用54V低压直流配电,面对单机柜突破100kW的高功率密度,会面临严重瓶颈,像是巨大的铜耗与空间占用,大量电流导致线路损耗(I²R损耗)巨大。此外,复杂的布线与散热死角是另一个重要议题,传统电缆布线复杂,易形成散热死角,增加运营成本,而800V直流母线配电系统通过“升压降流”,成为解决这些痛点的理想方案。
 
在传输相同功率下,800V的电流远低于54V,从而将I²R损耗降低45%至70%,且导体体积大幅缩小,释放出更多空间给GPU等算力设备,加上模块化设计使安装更快捷,可简化部署并能显着降低长期运营成本(TCO)。
 
作为“主动脉”,800V直流母线配电系统承担着承上启下的关键任务,其具有高效输配电,将来自SST的高压直流电,以极低损耗传输至各个机柜的配电板。相比传统方案,端到端效率可从85%-88%提升至93%以上。此外,还可简化供电链路,通过“直流母线配电系统一体化设计”,可将电网到芯片的转换级数从6级减少到3级,大幅降低系统复杂度与故障点。另一方面,通过缩小电源设备体积,为GPU、交换机等核心计算设备腾出更多机柜空间,直接提升单位面积内的算力密度。

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 1

在800VDC架构中,Molex的18通道工业电池管理系统(BMS)连接器方案扮演着“系统神经与骨骼的互连基石”角色。它并非BMS的核心运算或采样器件,而是负责将BMS主板与电池包内各传感器、采集板、通信模块可靠地连接在一起的关键物理层器件。这些连接器覆盖了从电池包内部信号采集到BMS主板对外通信的完整链路,其主要基于以下共性优势,包括Mini50系列的空间效率、2.00mm紧凑间距、-40℃至+105℃宽温域、锁扣与防误插设计等设计特性,使BMS能够在1500V高压系统中稳定工作。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 2

在800VDC数据中心架构中,Nexperia的10kW太阳能逆变器参考设计扮演着“绿色能源接入网关”的核心角色。它将光伏面板产生的直流电高效转换为800V直流电,并入数据中心的直流母线,是AI工厂实现绿色供电、降低运营成本的关键环节。该参考设计是一套完整的10kW混合式光伏逆变系统,直接服务于AI工厂的绿色能源战略,可支持清洁能源并网、实现削峰填谷、最大化发电效率。为实现高效、高密度的绿色能源接入,可支持高功率与高电压、高效拓扑与无风扇设计、全面数字控制。它通过SiC和GaN等先进半导体技术实现了高效、高功率密度的能源转换,助力实现可持续、高能效的运营目标。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 3.

在800VDC数据中心架构中,Nexperia的10kW三相T型逆变器参考设计扮演着“高效双向电能路由器”的关键角色。它负责将光伏阵列或储能电池的直流电,高效地转换为三相380Vac交流电。当与800V直流母线协同工作时,它成为了连接绿色直流能源与数据中心交流基础设施的关键枢纽。作为10kW混合光伏逆变系统的核心,这款T型逆变器是连接直流母线与交流负载/电网的双向桥梁,可为交流负载供电,实现电网互动,并提升电能质量。它通过先进的T型拓扑和Nexperia的1200V SiC MOSFET,实现了高效、双向、高品质的能源转换,助力实现可持续、高能效的运营目标。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 4.

在800VDC架构中,NXP与eInfochips联合推出的1500V BESS(电池储能系统)参考平台是一套完整的、可量产化的高压电池管理系统(BMS)开发平台,为AI数据中心提供了兆瓦级储能、备援供电与电网互动的智能管理能力。在800VDC数据中心供电生态中,该1500V BESS平台承担着三大关键任务,包括储能系统(ESS)的“中央大脑”、电网互动与调峰的“执行中枢”、热失控与安全防护的“第一道防线”。它通过高精度电芯监控、冗余电流检测、热失控预警、功能安全合规以及模块化可扩展的软硬件架构,为AI工厂提供了安全、可靠、智能的储能与备援管理能力。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 5

在800VDC数据中心架构中,onsemi(安森美)的1000V辅助电源参考设计扮演着“高压直流母线侧低压供电基石”的关键角色。它为800V直流母线侧的控制电路、驱动电路、传感器、风扇、BMS监控板等辅助系统提供稳定、隔离的低压直流电(12V),是保障整个高压供电系统“大脑”与“神经”正常运转的基础。onsemi的1000V辅助电源参考设计通过1700V SiC MOSFET实现高压输入、反激拓扑实现隔离转换、同步整流提升效率,为SST、直流母线、储能BMS等高压设备提供了可靠的12V控制电源,是保障整个高压供电系统“安全、稳定、智能”运行的幕后英雄。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 6.

在800VDC数据中心架构中,该用于光伏逆变器及储能系统的人机界面(HMI)参考设计扮演着“本地监控与智能运维终端”的核心角色。它并非直接参与电力转换,而是通过CAN-FD、RS485、以太网、WiFi/BT等多种通信接口,为光伏逆变器、MPPT转换器、储能系统(ESS)等800VDC供电链路中的关键设备提供实时状态显示、参数配置、云端数据上传与本地交互控制能力,是连接运维人员与高压电力系统的“可视化窗口”。在典型的800VDC AI数据中心绿色供电生态中,该HMI承担本地实时监控、智能运维交互、云端数据桥梁等角色。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 8

在800VDC数据中心架构中,NXP的AFCI(电弧故障断路器)方案扮演着“安全哨兵”的重要角色。它利用端侧AI技术,专门检测直流电路中危险的电弧故障,并在其酿成火灾或设备损坏前快速切断电路,是为高压直流配电系统提供主动安全防护的关键一环。不同于依赖人工巡检或事后处置的传统保护手段,NXP的AI AFCI方案在800V高压直流系统中承担着像是主动预防电气火灾、守护关键设备安全、保障运维人员安全等工作,其并不是一个单一的芯片,而是一个将高性能硬件、先进AI算法与易用工具链相结合的完整解决方案。
 
点击此处查看相关信息

PCIM 2026-Page 2 Busway-Demo 23

在800VDC数据中心架构中,Molex的重载连接器(HDC, Heavy-Duty Connectors)扮演着“高可靠性的模块化供电接口”这一关键角色。它们是连接电力分配单元、储能系统、服务器机柜等核心设备之间“最后几米”的物理层纽带。面对AI数据中心功率密度激增的挑战,Molex HDC的作用主要体现在高密度电力传输枢纽、一站式的“万能插座”、恶劣环境的“可靠卫士”。Molex的重载连接器通过高电压/电流承载能力、极端环境适应性、模块化灵活设计等特性,将SST、母线、储能等核心设备可靠地连接成一个整体。
 
点击此处查看相关信息

文章标签

全球
文章
文章和视频

Related Content