如何优化血糖监测仪架构
探索血糖监测仪的关键设计考量及我们广泛的供应商产品供应。
随着老年人口比例的不断增加以及关于疾病预防意识的宣传活动的加强,血糖监测仪制造商在市场中实现了持续的增长率。日益增加的肥胖趋势和技术进步加速了监测仪的普及,同时监测仪的保险覆盖范围也得到了扩大,以帮助患者维持健康水平,降低风险并减少住院率。
虽然监测器可以采用多种形式,包括连续或离散解决方案,但所有监测器都依赖于基于半导体传感器的前端、处理器和输出用户界面。无论是哪种形式,监测器的年产量都非常可观,单个OEM每年的生产量接近100万台。多年来,主流监测器一直是自我监测的离散解决方案;这种解决方案在生活方式方面存在一些障碍,包括每天使用采血针刺手指采血、将血液涂在测试条上以及追踪监测器读数。而连续血糖监测器 (CGM) 为患者提供了显著的使用便利,消除了与自我监测离散解决方案相关的手动步骤。此外,CGM还可以利用制造商的智能手机应用程序,为患者和医生提供简单界面,在许多案例中通过记录上传供医生审查的形式提供远程医疗选项。不管是哪种架构方案,目标都是为用户/患者提供准确的血糖值读数,以防止糖尿病患者出现严重和/或危及生命的并发症。
由于需求量很大,以往支持多种IC解决方案的设计方法迅速失去了对集成解决方案的青睐。如今针对性的半导体解决方案采用片上系统方法,尽可能减少外部电路和组件以降低解决方案成本。离散的血糖监测仪使用带有由数模转换器激励的电极的机电测试条,该电极产生的测量电流与血液中的葡萄糖成正比。该成比例电流然后通过跨阻放大器产生一个电压,该电压被模数转换器采样并处理为供用户/患者使用的温度相关读数。如所述,片上系统器件将这些模拟模块和处理功能集成到单个器件中。替代系统架构可以利用一个集成的模拟前端,将条件读数传递给微控制器,该微控制器可以集成包括蓝牙低功耗在内的额外功能。连续血糖监测仪使用由MCU、模拟前端和BLE发射器组成的专用集成电路(ASIC)架构。
特点
- 优化的电源
- 降低成本设计
- 离散/连续监视器
- 集成模拟前端
- 无线连接
系统框图
该框图突出了设计师需要关注的主要架构模块。选择解决方案通常涉及集成级别,例如系统芯片方法与传统IC的比较,成本因素以及从工业设计角度来看整体尺寸。这些架构模块包括测试条插入的输入模块,随后是负责调理来自测试条的电信号的模拟前端模块。模拟前端的输出传递到微控制器或SoC模块,以处理信号并转换为可在用户屏幕上显示的葡萄糖读数,同时还通过蓝牙进行通讯。多个存储模块可能存在,用于校准数据以及用户数据,并且所有模块通过电池及相关充电和气体计量电路供电。
系统优势
如前所述,多种架构实现可以为所展示的框图提供解决方案,利用集成解决方案降低整体组件成本并节省空间。这些优化还扩展到减轻重量的实现和更小尺寸电池或相同尺寸电池却具有更长寿命,从而提供更好的最终用户体验。
其中一种解决方案提供了一个模拟前端,以支持离散监控解决方案,将DAC、TIA和ADC组合并呈现给系统微控制器。模块化方法的优势在于,随着传感器技术的进步,可以轻松进行升级。使用集成的模拟前端提供了较高的集成度,从而降低了整体电路板空间的复杂性,并相对于分立IC优化了功耗。
温度测量也是测试条附近环境温度读数的关键参数。典型的测量精度为 +/-1C 到 +/-2C。测量通常通过独立的温度传感器 IC 或通过远程热敏电阻连接到 MCU 的 ADC 进行。
在监测仪的核心部分是一个MCU,用于控制和管理葡萄糖监测仪的运行。该MCU提供必要的处理能力,以执行来自模拟前端模块的信号处理、数据存储管理以及各种I/O和通信接口。各种制造商提供针对血糖监测应用的MCU解决方案,这些方案在某些程度上整合了模拟前端方法的任务。这些方案包括板载运算放大器和模数转换器,用于将葡萄糖传感电极的模拟信号转换为由MCU处理的数字信号。这种方法提供了成本优化和尺寸效率。
典型便携式血糖监测仪中的电源管理通常采用与燃料计结合的初级或次级电池,用于在显示屏上向用户显示状态,同时通过MCU I/O引脚进行电池充电器通信。可充电或次级电池通常是单电芯锂离子电池,连接到适当的电池充电器和燃料计。现代监测仪的典型外部充电通过USB完成。如果有可拆卸电池需要在底座中充电,可以添加认证以确保仅使用符合制造商要求的授权电池。
显示屏和用户界面通常由LCD段式或图形点阵解决方案组成。虽然图形点阵为开发者在创建自定义图标和显示信息方面提供了更多的灵活性,但这些显示屏需要额外的内存,通常还需要偏压电压和驱动器(如果未由制造商集成到LCD模块中)。一些面向血糖监测仪领域的MCU包括在MCU上驱动LCD的功能,通常适用于大多数情况下的段式显示屏。
除了 LCD 接口外,根据患者的年龄和视力情况,他们可能难以阅读,因此通常会包括一个听觉指示器,形式为蜂鸣器,在某些情况下还会加入语音辅助,以便无需依赖显示屏即可指导患者。在最简单的形式中,蜂鸣器可以通过 MCU 上可用的 I/O 引脚进行脉宽调制,从而限制额外电路成本。
在早期,为将测试结果上传至计算机提供了I/O和数据接口。如今,监测设备设计采用了诸如USB等标准接口,以及最近的蓝牙无线解决方案。虽然通过将这些标准整合到血糖监测仪中会增加额外的成本,但各类健康联盟正推动行业向更方便的途径发展,以便将患者数据上传至医疗服务提供者。
总体而言,显示器设计核心电路的系统架构被用作构建模块,这样当需要添加其他功能时,无需进行完整的重新设计,从而避免了风险,减少了监管审批,并为制造商带来了更快的上市时间。
请填写以下表格,Arrow代表将尽快与您联系,协助您的设计需求。
血糖监测仪设计支持
通过提交此表单,您承认使用arrow.com需遵守 Arrow的使用条款 和 隐私政策。
资源
| 微控制器/SOC | |
|---|---|
| STMicroelectronics | |
| Analog Devices | MCU/SoC-ADUCM355 |
| NXP Semiconductors | MCU-K53 Kinetis 系列 |
| Silicon Labs | MCU-EFM32PG22 |
| Infineon Technologies | MCU/SoC-PSoC 61/62 |
| Microchip | MCU-PIC24F 系列 |
| 存储/数据记录 | |
| Infineon Technologies | F-RAM-CY15x104/108 |
| LCD 显示驱动器 | |
| NXP Semiconductors | LCD 驱动器-PCF8551 |
| 蜂鸣器/音频指示器 | |
| Same Sky | 音频指示器 |
| 模拟 + 前端 | |
| onsemi | CEM102 |
| Analog Devices | AFE-MAX30131 |
| Analog Devices | AFE-AD5941 |
| 传感器 | |
| Amphenol Sensors | NTC 热敏电阻-MA 系列 |
| Honeywell | NTC 热敏电阻-192 系列 |
| 电源管理 | |
| NXP Semiconductors | 单电池充电器-MC34673 |
| STMicroelectronics | 单电池充电器-STBC08 |
| onsemi | 单电池充电器-FAN54120 |
| Silicon Labs | PMIC/充电器-EFP01 |
| 电池 | |
| NuEnergy Storage Technologies | 锂离子电池 |
| 无线 SOC | |
| Silicon Labs | SoC-EFR32BG22 |
| Nordic Semiconductor | SoC-nrf52832 w NFC |
| STMicroelectronics | SoC: STM32WB10 |
| Infineon Technologies | SoC-PSoC 63 |
| Analog Devices | SoC-MAX32690 |
| IP&E | |
| Amphenol Commercial Solutions | USB 充电端口-GMCB05 系列 |
| Molex | 显示柔性电缆/连接器 |
| Littelfuse | USB ESD 保护 |
| C&K | 轻触开关 |
| Samtec | 板对板 |
如需更多信息,请联系: EngineeringSupport@arrow.com
联系我们
eInfochips 是 Arrow Electronics 旗下公司,是一家在端到端医疗产品/软件开发生命周期 (PDLC/SDLC) 领域领先的工程服务提供商,拥有内部 ISO 13485 认证和符合 FDA 21 CFR 820 要求的质量管理体系 (QMS)。eInfochips 在 IoT/IoMT、AI/ML、安全性、传感器、芯片、无线、云和电源设计方面拥有深厚的技术专长。欢迎与我们联系,探讨我们如何加速您的产品开发和上市时间。
文章标签