Arrow Electronics Components Online

嵌入式AI系统可以识别时间序列数据中的趋势

AI Systems02 7月 2024
一名穿着商务服装的人在现代化工厂环境中操作数字平板电脑。
查看所有文章

作者 George Dickey

技术创新往往以波浪的形式出现,在几十年内改变人类生活:电力、计算机、互联网。最近的一波是人工智能(AI)。自诞生以来,AI主要限于大型计算平台。然而,先进的处理器技术与高效AI网络的融合导致了突破性的创新,使AI能够在嵌入式系统中运行。这些系统通常配备了专门的AI处理器和支持机器学习的传感器,使其在“边缘”具备前所未有的功能。

这些功能实现了新的预测性维护水平。嵌入式AI加速器可以在问题发生之前识别问题,而无需人工参与。本文探讨了几种能够在边缘运行AI算法的新处理器技术。

嵌入式AI系统

AI驱动的微控制器和MEMS传感器是预测性维护AI革命的前沿。这些设备的特点是体积小、功耗低,以及能够加速与AI相关的特定数学功能。传统的嵌入式处理器与AI核心和/或传感器模块相结合,使设备能够实时分析和响应现实世界中的时序数据。有几种嵌入式AI在时序数据应用中实施的方式。但首先……

什么是时间序列数据的AI?

时间序列数据是指在均匀间隔时间内收集、记录或测量的一系列数据点。时间序列数据点使分析师能够理解数据随着时间演变或变化的方式。
 
时间序列数据分析涉及理解数据中的模式、趋势、异常和行为。AI可用于对未来值进行观察或预测,从数据中提取洞察以指导决策。这种类型的分析可以使用AI网络来完成,这需要理解和选择处理硬件。
 
在预测性维护、环境异常检测、IoT设备、多轴运动等应用中,时间序列数据可用于理解数据中的模式、趋势和行为。使用卷积神经网络、递归神经网络、长短期记忆网络和门控循环单元等AI算法,时间序列数据可以用于检测期望或异常的结果。虽然这些机器学习算法可以在通用硬件上执行,但使用具有AI核心的处理器和/或传感器可以降低延迟并提高效率。
 
包括Cortex-M核心、NPU、GPU和嵌入式AI传感器组件在内的几种常见处理器核心技术可以用于AI时间序列数据分析。这些新处理器技术与专用AI算法的融合正在推动嵌入式系统和边缘计算的创新。从医疗、汽车、制造业、农业及其他领域的应用来看,嵌入式AI处理器正在为更聪明、更自主的设备铺平道路,这些设备能够以无与伦比的速度、准确性和效率分析现实世界的数据。

A digital dashboard interface displays machine condition monitoring using Nanoedge on STM32.

Nanoedge AI Studio 显示来自电机控制应用程序的时间序列数据。

支持机器学习的微控制器

Cortex-M系列微控制器(MCU),从M0到M85,是各种应用中嵌入式系统处理的基础,无论是否执行AI。然而,由于这些核心设计用于低功耗实时数据处理,因此它们是嵌入式AI硬件解决方案的理想选择。
 
例如,STMicroelectronics STM32L5和NXP的MCX-A使用32位Arm Cortex-M33,是用于利用简单AI网络的嵌入式系统的合适MCU。虽然这些传统的Cortex-M核心在处理传感器数据和简单AI处理方面表现出色,但对于更复杂的机器学习任务,我们来看集成额外核心以进一步实现机器学习的微控制器。

图形处理单元 (GPUs)

尽管主要用于提高2D(有时是3D)图形性能,GPU越来越多地与Cortex-M MCU一起用于嵌入式AI应用。这些并行处理单元可以用于深度学习算法,例如卷积神经网络(CNN),以执行图像识别和物体检测等任务。例如,STM32U5拥有Cortex-M33和NeoChrome GPU,使其适用于工业、智慧城市、智能家居和物联网应用中的HMI应用或嵌入式AI解决方案。

神经处理单元 (NPUs)

神经处理单元(NPUs)是高度专业化的核心,优化用于加速神经网络计算,从而使编程能够功能性地学习和自我重编程。这些核心通常与Cortex-M处理器一起实现,可以执行比标准Cortex-M核心单独实现更复杂的神经网络算法。
 
例如,NXP的 MCX-N 结合了Arm Cortex-M33和定制的eIQ神经处理单元。Alif Semiconductor的 Ensemble 系列是工业应用准备微控制器,结合了一颗Arm Cortex-M55 CPU和通过ARM Ethos-U55神经处理单元实现的专用边缘AI加速。该系列可提供单Cortex-M55或双Cortex-M55、单或双Ethos-U55,或选择性地配置一个或两个Cortex-A32 MPU核心。
 
通过将AI任务卸载到NPUs,嵌入式系统可以实现实时神经网络推理,同时节约功耗、尺寸和资源。

嵌入AI核心的传感器

正如讨论过的,嵌入式AI应用通常利用标准MCU进行数据处理的计算。然而,新的传感器技术已经将AI处理从MCU外部转移,并将嵌入式AI处理核心置于传感器本身内部,被称为机器学习核心(MLC)和智能传感器处理单元(ISPU)。
 
带有嵌入式机器学习核心(MLC)的传感器可以通过训练在检测到特定事件时触发动作,使其能够检测精确的变化场景。通过这样做,可以减少MCU的计算负载,从而实现低功耗架构并提高系统效率。例如,LSM6DSV16BXTR 是一个具有3轴加速度计和3轴陀螺仪的IMU,具备MLC以启用AI功能。
 
或者,传感器可以具有智能传感器处理单元(ISPU),这是集成的数字信号处理器,专用于高处理能力,以支持ISPU内的机器学习和神经网络处理。这种核心架构允许AI驱动的内部和外部传感器处理,而无需外部MCU来处理较重的计算。这用于自动校准、传感器融合以及跨多种传感器输入的异常检测,而无需外部MCU。相反,可以使用较小的MCU来处理通用微控制器负载。

A close-up view of a microchip sits at the center of a complex circuit board.

结论

将 AI 应用于时间序列数据是一个令人兴奋的发展领域,具有为工业、医疗保健和消费应用增加智能的潜力。在开发 AI 解决方案时需要考虑许多因素,处理器的选择只是其中之一。
 
有关更多信息和指导,您可以预约与 Arrow AI 专家的咨询,并关注我们的 AI 网络研讨会系列。

附加AI工程资源:

新闻简报

您在名单上吗?

注册以接收独家优惠、产品公告和最新行业新闻。

文章标签

全球
机器人技术
文章
机器视觉

相关内容