使用你的树莓派 3 构建属于自己的媒体解决方案
廉价且强大的 Raspberry Pi 3 最受欢迎的应用之一就是用它作为专用媒体服务器。树莓派提供了 Wi-Fi连接 、1080p显示支持,以及名为OMXplayer的Linux媒体工具。你只需准备显示设备、音频输出设备和爆米花即可。
音频输出和VGA适配器
如果您计划与较旧的显示器或投影仪连接,Raspberry Pi 的 HDMI 输出可能需要通过一个独立的音频输出转换为 VGA。如果是这种情况,Adafruit Industries 提供了一款方便的套装,其中包含HDMI 转 VGA 适配器和 3.5mm 音频线。您可以使用音频线连接到现成的音箱,比如Arduino Music Shield Kit中附带的音箱,或者剪掉一端,将 Raspberry Pi 连接到独立音箱。
8欧姆扬声器
几乎可以将这些扬声器嵌入任何地方,以获得时尚的媒体室体验,同时不超出预算。树莓派可以驱动8欧姆扬声器,无需单独的放大器,而且对于一个仅6毫米高的扬声器来说,音质令人惊讶地好。虽然要体验震撼人心的低音效果肯定需要更大的扬声器,但对于一个完全自制的设置来说,这些扬声器已经足够了。
8GB 闪存驱动器
虽然您可以通过树莓派内置的WiFi芯片来流式播放所有您喜欢的在线节目,但您也可以通过将闪存驱动器或其他外部存储设备插入树莓派的USB接口,把您喜欢的游戏和电影随身携带。OMXplayer能够很好地处理 .mp4 文件,同时还有一些由社区驱动的项目,可以帮助您在树莓派上使用像 Steam 这样的游戏引擎。您可能需要一个独立的显卡来让您喜欢的游戏流畅运行,但我们知道您可以安装 RetroPie,并仅使用内置驱动程序来玩街机游戏。
电源
使用来自 Raspberry Pi 基金会的这款通用插头适配器,让您的 Pi 在世界任何地方供电。它通过 microUSB 接头提供最高 2.5A 的 5V 电压。
5V冷却风扇
Raspberry Pi 的电流消耗最高可达 2A,尤其是在播放视频时,因此热管理非常重要。使用散热片是个不错的选择,但空气流通效果更好。这个来自 ORION Fans 的小型 60x60mm 风扇运行于与 Raspberry Pi 相同的 5V 电压,每分钟可移动 20 立方英尺 (CFM) 的空气,能够有效地保持系统冷却,同时不会影响观影环境的安静氛围。
完成案例
无论您使用 Raspberry Pi 在进行什么样的项目,都应该使用合适的外壳来保护它。这款 时尚的哑光黑色/灰色 外壳由 Raspberry Pi 基金会亲自设计制造,适用于您的 Pi3,同时确保所有重要端口都可轻松访问。
ESD清洁解决方案
电子设备容易积灰和变脏。当表面有污染物或气流受到杂物阻碍时,电子设备的工作性能会下降。当你的鸡毛掸子效果不明显时,来自Desco Industries的这款特殊ESD安全清洁剂是清洁电子元件附近表面的最佳选择。虽然我们不建议用喷雾直接浸泡你的Raspberry Pi,但该清洁剂不含会附着在电子设备上并产生负面影响的硅胶,并且专为清洁ESD防静电垫设计,不会损坏它们。
文章标签