英飞凌的解决方案让您能够构建环境友好型的能源生产、运输和利用技术。探寻您如何能够开发 诸如太阳能应用、绿色智能家电、LED 照明系统这样的产品。
大家好!我叫 Prasanna Obala Bhuvanesh。我是英飞凌科技公司电源管理和多市场部门的一名主任硬件工程师。我从事半导体行业已达 12 年之久,工作范围从产品定义延伸到集成电路设计,重点在于电源管理电路。所以今天我们将要讨论一下全球变暖的问题,看看英飞凌的产品如何来应对这个问题。
那什么是全球变暖呢?全球变暖是全球的气候变暖。它有什么影响?它的影响范围广泛,极地冰原和冰川的融化、海平面的上升、全球的平均降水量增加、更加频繁的洪涝和干旱,不一而足。那什么东西在导致全球变暖呢?来自彭博的数据清楚地显示了自 1880 年以来的气温上升。并且我们可以看到,在过去的 75 年间,气温几乎已经上升了一度。这与温室气体如二氧化碳的排放水平是一致的。那这些温室气体来自哪里?美国环境保护署 2014 年的数据显示了这一来源组成。12% 的温室气体来自消费者和住宅,主要是我们在家里使用的家用电器,照明、充电器、适配器、计算机。21% 的温室气体来自工业,主要是工业建筑和工厂的动力供应。26% 的温室气体来自交通运输,其中半数来自乘用车辆。9% 的温室气体来自农业,由所使用的施肥技术产生。30% 的温室气体来自电力。这里的电力指的是发电、配电和输电。
温室气体诸如二氧化碳。那这些温室气体来自哪里?美国环境保护署 2014 年的数据显示了这一来源组成。12% 的温室气体来自消费者和住宅,主要是我们在家里使用的家用电器,照明、充电器、适配器、计算机。21% 的温室气体来自工业,主要是工业建筑和工厂的动力供应。26% 的温室气体来自交通运输,其中半数来自乘用车辆。9% 的温室气体来自农业,由所使用的施肥技术产生。30% 的温室气体来自电力。这里的电力指的是发电、配电和输电。
虽然这些产品都在努力提高效率,但它们通常受到基础模块的限制,因为这些基础模块对于这些产品的能量转换和管理起着决定性的作用。为了深入理解这一点,我们来了解一下整个电力运行过程。电力在发电厂生成,接着通过长距离的输电线路传输到我们的社区,然后被分配到我们的家中。电力以交流方式进行传输,交流电需要转换成可供终端设备使用的直流电。
现在我们以照明应用为例。交流电输入和终端应用的直流电需求之间通常都有一个必要的能量转换。您看到的这个电路就是能量转换的一个示例。在这个电路中,您可以看到很多基础模块实际上都在这个转换过程中发挥作用。在这里,决定性的模块是开关,像 MOSFET 这样的开关。
例如来自英飞凌产品系列的 OptiMos、CoolMos 和 StrongIRFET。EiceDrivers,PWM 控制器。所有这些产品都需要提供一流的性能以便最终产品实现最佳的整体效率。当我提到一流的时候,我说的是什么意思呢?我们以 MOSFET 为例。对于 MOSFET 来说,是否一流由它的品质因素来定义。
在 MOSFET 中,我们有两种类型的损耗。其中一个是传导损耗,这是由漏极和源极之间的电阻引起的,因此它被称为 Rds(on)。另外一个是开关损耗,这是由需要充电和放电的栅极电容引起的。Rds(on) 和栅电容 QG 的乘积构成品质因数。品质因数越低,设备的损耗就越少。因此我们看到了这些产品的一流需求如何转化成产品的整体效率。回到电力运行过程图,那英飞凌的产品适用于哪一个过程呢?它们几乎适用于所有过程
它们可以用于发电,例如太阳能和风能发电。它们还可以用于电力传输的整个过程,例如智能电网。而在应用方面,包括消费类、工业、汽车、医疗,凡是您能想到的都可以。这里的关键是,我们不仅仅是利用电力来实现效率。这关乎的是我们如何利用电力来获得最佳的效率。我们如何以智能的方式来使用电力以提高效率,以及我们如何安全地使用电力。
因此,我们从技术角度看到了诸如 CoolMos OptiMos 这样的基础模块如何实现一流的性能。现在,从智能的角度来说,我们拥有传感器和微控制器来满足节能方面的智能需求,例如 XMC 系列。在安全方面,对于我们所有主要通过物联网这样的基础设施来实现相互连接的设备,我们看到了使它们更加安全的需求。
凭借英飞凌的产品,例如 OREGA、OPTIGA 或者可信赖的平台模块,我们也能满足这种需求。所以下一次您考虑电力、效率、智能和安全的时候,您会想起绿色,您会想起英飞凌。
谢谢。