Les solutions Infineon vous permettent de créer des technologies respectueuses de l'environnement, qui génèrent, transmettent et consomment de l'énergie. Découvrez comment vous pouvez développer des projets comme des applications alimentées par l'énergie solaire, des appliances EcoSmart, des systèmes d'éclairage DEL et bien plus encore.
Bonjour à tous ! Je m'appelle Prasanna Obala Bhuvanesh. Je suis ingénieur matériel en chef de la division Gestion de la puissance et multimarché chez Infineon Technologies. Je travaille dans le secteur des semiconducteurs depuis plus de 12 ans, allant de la définition de produit à la conception de CI, principalement dans les circuits de gestion de l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons aborder le réchauffement global et comment les produits Infineon se positionnent par rapport à ce sujet.
Qu'est ce que le réchauffement global ? Le réchauffement global, c'est le réchauffement de la planète. Et quels sont ses effets ? Ses effets portent sur tout, allant de la fonte des calottes polaires, des glaciers, l'élévation du niveaux de la mer, l'augmentation de la moyenne des précipitations dans le monde entier, les inondations et les sécheresses plus fréquentes, et bien plus encore. Qu'est ce qui provoque le réchauffement global ? Des données de Bloomberg indiquent clairement l'augmentation des températures depuis 1880. Et nous pouvons observer que depuis les 75 dernières années, la température a augmenté de presque un degré. Et cela s'aligne avec l'émission des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. D'où proviennent ces gaz à effet de serre ? Les données de l'année 2014 de l'agence américaine pour la protection environnementale indiquent comment ils se répartissent. 12 % proviennent des produits grand public et de leur utilisation, ce qui correspond principalement aux appliances que nous utilisons à la maison comme l'éclairage, les chargeurs, les adaptateurs, les ordinateurs. 21 % proviennent de l'industrie, principalement pour alimenter les bâtiments et les usines. 26 % proviennent des transports, dont la moitié des voitures personnelles et des véhicules. 9 % proviennent de 'agriculture, des techniques de fertilisation utilisées. Et 30 % proviennent de l'électricité. Le terme électricité ici fait référence à la génération, la distribution et la transmission d'énergie.
Les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. D'où proviennent ces gaz à effet de serre ? Les données de l'année 2014 de l'agence américaine pour la protection environnementale indiquent comment ils se répartissent. 12 % proviennent des produits grand public et de leur utilisation, ce qui correspond principalement aux appliances que nous utilisons à la maison comme l'éclairage, les chargeurs, les adaptateurs, les ordinateurs. 21 % proviennent de l'industrie, principalement pour alimenter les bâtiments et les usines. 26 % proviennent des transports, dont la moitié des voitures personnelles et des véhicules. 9 % proviennent de 'agriculture, des techniques de fertilisation utilisées. Et 30 % proviennent de l'électricité. Le terme électricité ici fait référence à la génération, la distribution et la transmission d'énergie.
Bien que ces produits cherchent à être le plus efficace que possible, ils sont souvent restreints par les limites des modules de construction fondamentaux à la conversion et à la gestion d'énergie dans ces produits. Pour mieux comprendre tout ça, suivons le parcours de l'énergie électrique. L'énergie est générée dans une centrale électrique, puis elle est transmise via des lignes de transmission longue distance et une fois qu'elle atteint notre voisinage, elle est distribuée dans nos maisons. Elle est fournie sous forme de courant alternatif qui doit ensuite être converti en courant continu qui est applicable et utilisable pour le dispositif final.
Dans ce cas, nous voyons une application d'éclairage. Une conversion d'énergie est généralement nécessaire n'importe où entre la sortie CA et les besoins en CC de l'application finale. Et ce circuit que vous voyez en est un exemple. Dans le circuit, vous pouvez voir les nombreux modules de construction qui contribuent en fait à cette conversion. Et les modules fondamentaux ici sont les commutateurs, comme le MOSFET.
Par exemple, l'OptiMos, le CoolMos et le StrongIRFET de la famille Infineon. Les EiceDrivers, les contrôleurs PWM. Ils doivent tous fournir les meilleures performances du marché afin que le produit final soit aussi efficace que possible. Quand je dis « meilleures performances du marché », de quoi est-ce que je parle ? Prenons le MOSFET, par exemple. La meilleure performance pour MOSFET est définie selon son facteur de mérite.
Dans le MOSFET, nous avons deux types de pertes. La première est la perte de conduction qui survient à cause de la résistance entre le drain et la source, ce qu'on appelle le Rds(on). Et la deuxième est la perte de commutation qui survient à cause de la capacité de grille qui doit être chargée et déchargée. Le produit du Rds(on) et de la charge QG de capacité de grille correspond au facteur de mérite. Et plus le facteur de mérite est faible, plus les pertes du dispositifs sont faibles. Nous avons donc vu comment les besoins de « meilleures performances » pour ces produits se traduisent au niveau de l'efficacité globale du produit. Dans notre carte ici, où s'appliquent les produits d'Infineon dans ce parcours ? Ils s'appliquent à peu près partout tout au long du parcours
Cela commence avec la génération d'énergie, par exemple de l'énergie solaire ou éolienne. Elle passe ensuite tout le long par transmission, par exemple dans une grille intelligente. Et enfin dans des diverses applications, allant des produits grand public aux secteurs industriel, automobile, médical, etc. Le point essentiel ici n'est pas juste l'utilisation de l'énergie à des fins d'efficacité. C'est la façon dont nous utilisons l'énergie pour obtenir la meilleure efficacité. Comment nous utilisons l'énergie intelligemment pour offrir plus d'efficacité et la manière sécurisée dont nous utilisons l'énergie.
Nous avons vu comment les modules de construction de base comme le CoolMos OptiMos offrent les meilleures performances d'un point de vue technologique. Maintenant, d'un point de vue de l'intelligence, nous avons les capteurs et les micro-contrôleurs comme la famille XMC qui répond aux besoins intelligents en termes d'économies d'énergie. Pour davantage de sécurité, nous voyons qu'il est maintenant nécessaire d'avoir tous nos dispositifs interconnectés qui communiquent entre eux au sein d'infrastructures comme l'IoT.
Et avec les produits d'Infineon, comme l'OREGA ou l'OPTIGA ou les modules de plate-formes de confiance, nous répondons aussi à ce besoin. Donc la prochaine fois que vous pensez à l'énergie, l'efficacité, l'intelligence et la sécurité, vous pensez environnement et vous pensez Infineon.
Merci.