发现 Infineon 拥有行业领先的 5cm 精度的高准确度 DPS310 数字压力传感器及其 OPTIGA™ 产品系列的优势,为物联网应用提供多层次安全。您将了解到二者如何集成到一个应用,从而实现更多物联网目标。
随着人、机器和设备在物联网中日趋互连,连接需求在各行各业迅速增长,其中包括生产制造、智能家庭、信息和通信技术。很多工业领域的价值链效率低下且经常断裂。 Infineon 利用其独一无二的产品组合帮助应对这些挑战。
Infineon 最新的两款创新产品包括数字压力传感器 DPS310 及其高度安全的 OPTIGA 产品系列,二者均以强大的独特方法激励您迎接物联网挑战。
参阅相关产品
Infineon 的 DPS310 压力传感器拥有惊人的 5cm 精度,这是当今市场的最高精度。在智能手表或智能手机内引入 DPS310 能够通过测量两次迈步之间的气压变化,跟踪用户上爬或下行的确切步数。DPS310 能够轻松跟踪哪怕 5 cm 的微小高度变化,从而为之前不可能实现的应用打开了大门。
此外,DPS310 还是 Infineon 的 24GHz 工业雷达,是各类物联网运动感应应用的关键促成因素。在智能家庭中,雷达可以用于检测前来人员是否携带武装保安系统,还可以经过扩展,使用活动激活的非接触式开关自动控制室内照明。在室外,雷达可以集成到智能路灯系统中,根据汽车移动动态有效地控制交通模式。
参阅相关产品
在使用传感器收集信息且互连系统易受潜在的严重网络攻击的物联网世界中,安全性不再可有可无。一次成功的攻击可能泄漏机密信息、知识产权、商业秘密和客户数据。还有可能干扰正常经营,甚至危及公司的品牌形象。这正是嵌入式系统和物联网网络需要防御远程攻击的多层保护,以及抵御用于计划的物理攻击的保护的原因。这包括通过受保护的安全芯片隔离管理的身份验证、安全更新、启动防护平台完整性、密钥生成和管理、存储数据保护和安全通信等功能。Infineon 的 OPTIGA™ 系列包含了全系列的安全应用并简化了物联网安全。
当同时被集成到一个应用,Infineon 的 DPS310 和 24 GHz 工业雷达与 OPTIGA 安全结合,能够实现更大目标。例如,遥控直升机已经成为多个行业的基本工具,包括建筑业、农业、房地产、新闻、消费者等。飞行稳定性和碰撞检测是必要特性。使用 DPS310,无人机能够利用传感器的 5cm 精度保持垂直稳度性。使用雷达来检测障碍物可以避免碰撞,而嵌入的 OPTIGA 安全性则可以抵御外部攻击,令您安心,Infineon 的感应和安全解决方案旨在应对您面临的互联网挑战。
我们让生活更轻松、更安全、更环保 – 利用每个人都有机会获得的实现更多、消耗更少的技术。来自 Infineon 的微电子技术是改善未来的关键。
Arrow 和 Indiegogo 的开创性平台帮助企业家们从构思走向生产。立即加入 Arrow 认证计划。
提供者:

Sean Rae - Sean Rae是英飞凌科技公司的高级客户经理,在半导体销售和市场营销方面已有20多年的经验。在此之前,Sean在海外从事新兴市场的运营和国际产品营销工作。毕业于亚利桑那州立大学,获得管理学学士学位,也获得MBA学位。

Zoobair Roohani - Zoobair Roohani是一位电力电子工程师,在DCDC和ACDC开关电源,D类音频放大器设计和电机驱动领域拥有14年的经验。深入了解半导体开关MOSFET和IGBT的静态和动态特性以及相应的驱动要求。了解即将到来的宽带隙半导体器件,特别是GaN。毕业于普渡大学的BSEE和麦迪逊威斯康星大学的MSEE 的控制和电力电子学。

Karthi Gopalan - Karthi Gopalan于2013年加入英飞凌科技,作为数位需求发展团队的一部分。她拥有普渡大学电机工程硕士学位。在进入英飞凌之前,她在混合信号设计,战略营销,新业务发展和开发等方面担任过多个职位。她有非常大的热情于对全球社会影响的技术举措。