有关 Raspberry Pi 3 的十大事实

发布人是

何为 Raspberry Pi 3?不论您是初次听说 Raspberry Pi 并且想了解是否还有其他产品,也不论是您已经熟悉 Pi 2 并且想了解 Pi 3 的最大亮点,下面的简要概述都可以解答您的疑问,而无需让您深入探究具体规格细节。

1.它是一款迷你计算机,Raspberry Pi 基金会开发,后者是一家位于英国的慈善组织,最初作为一种学习工具帮助学校和发展中国家深入学习计算机科学。虽然最初目的是给孩子们提供一款廉价但功能强大的微型计算机供他们学习编码,但它最终却在全球范围内点燃了成人极客们的编程热情。虽然它可能没有台式计算机般的强大功能,但很多时候我们并不需要非得用到价格昂贵的 PC 。这款信用卡大小的 Pi 售价仅 35 美元,搭载 ARM 处理器RAM,拥有图形处理能力以及如计算机一样的全部标准硬件接口。

参阅相关产品

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi Ltd 嵌入式系统开发板和套件 查看

2.您可以使用 Raspberry Pi 开展几乎任何工作。随着 Pi 在全球意外地得到普及,大量忠诚用户喜爱上了其功能。结果是在无数知名网站和博客上催生出了数以千计的免费项目。您可以查找免费的高分辨率图片、图表和代码帮助您在 Pi 上玩经典 DOS 游戏,创建您自己的 Pi 相框,监控您的植物园状况,甚至建立您自己的始终在线种子下载机。

3.存储单独出售。Raspberry Pi 未配备板载存储。最初的 Pi Model A 和 B 使用全尺寸 SD 卡,但之后的型号均使用 micro SD 卡。Pi 快速入门指南推荐使用持续写入速度至少达到 4M/s 的 microSD 卡。我个人总是使用容量至少为 8 GB、速度为 10M/s 的 microSD 卡。怎么取决于您的期望读取/写入速度,但是选择后者既能得到明显的性能提升,又不会增加多少成本。虽然推荐 microSD 卡片容量为 4 GB,但这通常是对镜像安装而言的。在安装 NOOBS 时务必要使用容量为 8 GB 的卡片。这是一张 10M/s 的 8 GB microSD 卡,来自SanDisk

4.所需配件!除 microSD 卡之外,您想要连接到开发板上的任何东西都不随产品提供。通常要用到的必备产品清单:
• MicroSD 卡(第 3 节已有讲述)
• 电源:5.1 伏 micro USB 2.5 安墙壁手机充电器即可胜任大部分项目要求。
• 显示器和连接线:连接电视或显示器的 HDMI 到 HDMI / DVI 传输线
• 键盘、鼠标和显示器/电视
• Pi 保护壳 – 用来保护您的 Pi,有多种款式可供选择,有些甚至是 3D 打印款。选购时要考虑好您是否需要开口来接入通用输入/输出引脚。
• 如果因种种原因您不打算使用新增的板载 WiFi,那么您还需要以太网电缆(仅限 B/B+ 型)

5.通电!Raspberry Pi 3 官方配备一款 5.1 伏 micro USB 电源。根据我的经验,相比 5.1 伏,标准的 5 伏电源可能更适合您。设备所需的电流 (mA) 将取决于您的项目。评价较好的 2.5 安电源或者 Raspberry Pi 官方电源就足够了。记住,Pi 3 相比前代产品需要稍大点的电流,或许这是由于其 CPU 性能更加强大所致。所以,即便您之前曾使用过其他规格的电源,现在也要为所有扩展板使用 2.5 安的电源。注意,在不使用官方电源的情况下运行重负荷或者向 Raspberry Pi 3 插入多个 USB 设备,可致使电流不够用,并有可能导致 Pi 暂时死机。意思是说,即便您觉得现在用不到,也要使用 2.5 安的电源。这是一款带有 micro USB 数据线的 Adafruit 5 伏电源。


6.您不必了解 Linux。
如有疑问,您可前往 Raspberry Pi 网站查看帮助及入门指南视频。除 vanilla Raspbian 操作系统之外,多数预装操作系统版本的镜像中均已包含所有工具和库。通常情况下,您唯一需要了解的就是 WiFi 连接信息!如果您就是喜欢亲自钻研命令行操作,那么 Raspbian 能够很好地满足您的愿望。作为一款基于 Debian 的操作系统,您在所有库上几乎都能发现一个端口。此外,NOOBS(新款开箱即用软件)软件包为 Raspberry Pi 新用户提供 5 种不同的操作系统选项(包括 Window 10 IoT Core),以便其免去配置麻烦进行安装。总而言之一句话,不必担心 Raspberry Pi 的 Linux 血统。您的备选方案几乎是无穷无尽的!

7.更强大的性能、连接和电源管理!虽然 Raspberry Pi 3 和 Pi 2 Model B 在外观和价格上看起来几乎无异,但前者相比后者约有 50% 的速度提升。两者均配备 1 GB RAM,均使用第四代 VideoCore GPU,但 Pi 2 Model B 的四核心 900 MHz CPU 在 Pi 3 中升级到了 1.2 GHz CPU。另一项重大升级是用户期待已久的板载 WiFi / 蓝牙 SoC 以及芯片天线。在 WiFi 和蓝牙适配器上使用 USB 接口的日子已经一去不复返了!下表对比了 Raspberry Pi 2 Model B 和 Pi 3 的主要参数。注意看,Raspberry Pi 3 被正式定名为 Pi 3 Model B,但是并没有 Pi 3 Model A 这一型号。

0816 ten things to know image 1

8.丰富的外部硬件!配备 GPIO 插件扩展板,可提供声卡/显卡、传感器、功率继电器等额外或升级功能。您还可使用其他外围设备,如相机、触摸屏、GPS 天线甚至是经典的任天堂红白机。

9.无需专门的显示器。通常,当您启动设备时,您会将您的键盘和鼠标插入到 Pi 上的 USB 端口,并通过 HDMI 连接一台显示器。此举通常会启动您所选择的操作系统及相应的图形用户界面 (GUI)。但是,有些项目并不要求 Raspberry Pi 使用常规的 GUI,而是允许您在“无外设模式”下进行操作。在这种情况下,您可以通过 SSH(安全外壳)将 Pi 连接到网络。事实上,如果您正在 Raspberry Pi 上运行 Linux 程序的话,那么 SSH 选项已经默认可用了。如果您使用的是 Mac 系统,您可以使用 Terminal;如果您使用的是 Windows,您可以使用 Putty。这样一来,您只需通过您的主机登录 Pi,剩下的交给远程命令行访问就可以了。无需显示器、键盘或鼠标直接连接 Pi!请查看此处文章,了解在无外设模式下设置 Pi 的更多信息。

10.注意引脚!在通过命令行调用引脚时,请记住,引脚 1 并不等同于 GPIO 1。事实上,根本就没有 GPIO 1!请根据此图标查看各引脚调用哪个 GPIO。

0816 ten things to know image 2

我们拥有海量的免费项目、超级的成本价格以及众多的 Raspberry Pi 粉丝,您还在等什么呢?马上开启 Raspberry Pi 之旅!





相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。