如果您错过了机会,我们正在推出 Raspberry Pi 大型促销活动——仅限三天(美国山地时间 2016 年 8 月 24 日上午 12:01 - 2016 年 8 月 26 日晚上 11:59),届时您只需在 Arrow.com 购物满 100 美元,即可免费获得一款 Raspberry Pi 3!如果您不知道怎么才能选满 100 美元的产品到购物车,我们向您推荐几款最受欢迎的 Raspberry Pi 产品以及一些会有帮助的嵌入式电子元器件。
Raspberry Pi 3 的历史可追溯到 2006 年早期,是该系列的最新迭代产品。Pi 3(全名为“Raspberry Pi 3 Model B”)是一款微型计算机,搭载了 64 位四核心 1.2GHz 处理器、1 GB 内存、内置 WiFi 以及一款 Broadcom VideoCore IV 图形处理器——全部封装在一块相当于信用卡大小的晶片上。
如果这是您的首款 Pi,那么您需要一些配件才能连接和运行它。同样,您可能还会对其他一些产品感兴趣,它们能让您的下次嵌入式设计更加容易。所以,为避免再费周折,现在就查看一下我们的 Pi 和必备嵌入式产品清单:
4GB SanDisk 闪存卡 — 要想使用 Raspberry Pi,您需要一套操作系统。Pi 通过其板载 MicroSD 插槽启动,所以备一些闪存卡是个不错的主意。您可以通过 NOOBS(基于 Linux 的 RasPi 操作系统)或者 Pi 可兼容的一系列其他操作系统加载它们。我们之所以喜欢 SanDisk 的 4GB 和 8GB 闪存卡,是因为它们质量可靠且价格低廉。
Molex 2 米长 HDMI 数据线 — 市场上还有更便宜的数据线,但数据线往往是一分钱一分货,来自连接器巨头 Molex 的这款 HDMI 数据线可谓是质量上乘、性能稳健。我们喜欢四处移动 Pi,把它用作家庭媒体中心、电脑、游戏引擎,所以频繁地插拔 HDMI 数据线会造成其磨损。因此,高质量的数据线就显得尤为必要。而 2 米正是合适的数据线长度。
SchmartBoard 电路试验板 — 说到跳线,如果您正在使用 Pi 与传感器或外部元器件相连接,电路试验板正是您连接原型的最佳选择。这款 Schmartboard 电路试验板虽然中规中矩,但却非常适合嵌入式原型设计项目。
参阅相关产品
Adafruit Pi T 型扩展板 — 可以像使用跳线一样连接 Raspberry Pi 的 GPIO。这款来自 Adafruit 的 Pi T 型扩展板会使连接变得更加容易。这款 T 型板及其排线可以发挥 GPIO 每个引脚的用途,从而使开发变得更加容易。
Molex USB 数据线 — 来自 Molex 的另一款高品质数据线。如果您有安卓手机的话,您可能会有不少 USB 数据线。但如果您是苹果手机用户的话,您可能需要备一些 USB Micro B 数据线。
Intel Edison 开发板 — 如果您喜欢 RasPi 的并且希望进一步探索嵌入式设备的世界的话,不妨考虑一下这款 Intel Edison 开发板。这款微型开发板搭载了 Intel Atom SoC 双核心处理器,体积虽小,却封装了大量元器件。该板块板载有 WiFi 和蓝牙适配器,非常省电,并且支持 Yocto Linux、Arduino、Python、Node.js 和 Wolfram。
Intel Edison 版 Arduino 扩展板 — 这款 Intel Edison 版 Arduino 扩展板可充分发挥 Intel Edison 的强大性能,并兼具 Arduino 平台的用户友好性。仅需将其扣在 Intel Edison 开发板上,您即可拥有带有 WiFi、蓝牙和强大处理能力的 Arduino 平台。
参阅相关产品
DragonBoard 410C — 要说功能强大的单板计算机,不得不提 Arrow 和 Qualcomm 联手推出的 DragonBoard 410C,它向约纸牌大小的开发板中封装了海量强大功能。此开发板采用了 Qualcomm 的 SnapDragon 410C 处理器,并且拥有足够的 I/O 接口和运算能力,几乎可以胜任一切开发项目。
BeagleBone Black Industrial 开发板 — BeagleBone Black Industrial 开发板采用您所熟知和喜爱的开发平台,并使之更加完善。这款工业版 BeagleBone 开发板旨在面向最苛刻的应用,能够承受工业环境(最高可至华氏 185 度)的苛刻要求。
现在您都了解了!借助上述产品,您可以运行您的 Pi 3,或者进一步探索嵌入式电子产品之旅。尽情享受吧!