有功功率对比无功功率

发布人是

在电网上,电力采用 AC 信号供电。在理想状态下,负载纯粹是电阻,但由于工厂和厂房内的马达,负载实际上是电磁感应。

在电网功率和负载功率之间会出现相位差。可以将其看作是一个简单的 RL 电路,如图 1 所示,各种不同的功率被称为有功功率,无功功率和视在功率。

0216 Real v Reactive Figure 1
图 1

无功功率表示存储在线圈中的电能,此后会流回到电网中。理想的线圈不会消耗任何电能,但会产生大的电流。有功功率是电阻负载实际消耗的功率,而视在功率是电网必须能够承受的功率。有功功率的单位是瓦特,而视在功率的单位是 VA (伏特安培)。

0216 Real v Reactive Figure 2
一个著名的比喻是用啤酒杯和啤酒的泡沫来做类比。有功功率是你最终喝掉的啤酒。玻璃酒杯是视在功率,它必须足够大才能装下啤酒液体和泡沫。

无功功率的问题不仅是技术问题,而且还可能具有巨大的经济后果。事实上,公用事业公司必须建立一个能够运输视在功率的电网,但只开具有功功率的账单。如果差异太大,便不可持续。有功功率与视在功率的比值称为功率因数。功率因数必须尽可能接近其中的一个功率。有一种称为功率因数校正器的电子元器件可以帮助达成此项任务。各国政府会定期通过针对电子设备的新规定,电子设备必须遵守这些更严格的规范,才能取得好的节能标签。

参阅相关产品

L6562D

STMicroelectronics 功率因子校正 查看

传统的 AC-DC 转换器通常采用全波整流桥,并带有简单的电容滤波器,可以从 AC 电源线上获得功率。因此,该线路上的电流波形是一个窄脉冲,而且由于电流的高谐波失真,其功率因数很低 (0.5-0.6)(见图 2)。

0216 Real v Reactive Figure 2 10216 Real v Reactive Figure 2 2
图 2

有各种方法,可以用于改进功率因数校正器。对于低功耗来说,采用分立元器件的被动解决方案通常就够了。正如前面所说的,负载是大多数时候是电磁感应的,以并联方式接入电容器 将会提高功率因数。当应用需要几十瓦功率的时候,则必须采用主动式功率因数校正器 (PFC)。最常见的拓扑结构是升压拓扑结构,它可分为 2 个子类别:

——过渡模式 (TM) 或临界导电模式 (CrM) 适用于几十瓦到几百瓦的功率。
——连续导电模式 (CCM) 适用于几百瓦到几千瓦。

图 3 显示的是在大容量电容器前面作为一个升压转换器电路执行 PFC 的阶段。

0216 Real v Reactive Figure 3
图 3

目标是使输入电流形成正弦曲线,与输入正弦电压同相。 生成一个内部正弦参考。该参考是相对于外部信号,当误差太大时, MOSFET 会关断。然后,当电流达到零时,MOSFET 会再次开启。过渡模式有一个固定不变的接通 (ON) 时间周期,并有一个曲线,如图 4 中显示的这样。

参阅相关产品

ISO5451DWR

Texas Instruments 栅极和功率驱动器 查看

0216 Real v Reactive Figure 4
图 4:电感电流波形及 MOSFET 定时:过渡模式

该系统在连续和不连续电流模式之间的(不完全是但很接近)边界运行,这就是为什么这个系统被称为过渡模式 PFC 的原因。该电流的幅值较大,其峰值电流是平均电流的两倍。因此,对于高功率而言,非常有必要获得一个更接近于正弦波曲线的电流。解决方案就是连续导通模式,应用可以限制电流变化的固定频率,如图 5 所示。尽管这是一种最复杂的设计,但是功率因数可以达到 0.99。

0216 Real v Reactive Figure 5
图 5:电感电流波形及 MOSFET 定时:连续导通模式

其方法更多,例如当调制发生在接通时间时,进行固定关断时间尝试。在某些情况下,执行类似于过渡模式的操作,得到的结果类似于电流连续模式。在必须提高功率时,单一的过渡模式便不再够用,采取交错式 PFC 方案就可以解决问题。这种解决方案会使用更多的元器件,但更容易设计。


相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。