探索塑造下一代医疗技术 (MedTech) 行业的创新解决方案,包括减少人类直接接触的远程监控和治疗。
虽然 2020 年的各种事件占据了医疗行业的头条新闻,但在未来的几十年里,医疗行业正面临着独特的多重额外挑战。在全球人口持续增长的同时,平均年龄也在上升。预测显示,到 2050 年 ,全球超过 20% 的人口将超过 60 岁,医疗保健需求也将随之增长。
幸运的是,医疗技术 (MedTech) 行业正在发生一场革命。电子技术的最新进展为设计师提供了重新想象医疗设备本质的机会。人们对能够远程提供监测和治疗的设备非常感兴趣,以便减少人与人之间进行接触的需要。
医疗技术设备的互操作性
这种新一代的互联设备是通过作为物联网 (IoT) 核心的机器对机器通信实现的。物联网使设备之间能够相互共享数据,并对数据进行分析,为患者提供诊断和治疗。最近,5G 无线网络的推出进一步加强了这一点。结合雾化器和胰岛素输送系统等治疗技术的发展,患者可以在自己家中舒适地接受全面的医疗护理。
这些设备与医院里庞大的笨重机器几乎没有什么共同之处。微型化的电子设计造就了新一代的可穿戴技术,使患者即使在接受监测和治疗的同时,也能自由地进行日常生活。可穿戴设备中使用的连接器产品需要具有小尺寸和低重量的特点,以使设计者能够利用最新的技术。柔性扁平电缆 (FFC) 和柔性印刷电路 (FPC) 在提供可靠、高速性能的同时,还能提供轻质、薄型的解决方案。Molex 提供一系列 FFC 和 FPC 解决方案,是可穿戴技术应用的理想选择。
设备尺寸和便携性
近年来的智能手表是尺寸缩小和功能强大的完美结合。智能手表通过蓝牙连接到智能手机,可以收集佩戴者的信息,并与医疗团队远程共享这些数据。事实上,智能手表和智能手机的结合,拥有比许多医院仪器更强的连接性和计算能力。对于这些实时监测应用,设计人员需要可靠、紧凑的天线,以提供安全、高速的连接。Molex 拥有广泛的天线产品,适合打造设备互操作性。
这种对可穿戴技术和数据通信需求的上升,意味着由值得信赖的合作伙伴提供的可靠、安全的连接器将是医疗行业未来发展的关键。基于现场的设备和自我治疗的发展将看到连接器以一种前所未有的方式放入患者手中。连接器的易用性和坚固性将至关重要。MediSpec 医用塑料圆形连接器这样的推拉式解决方案是患者必须自行管理设备的理想选择。
应对新挑战
远程提供的护理需要在数据安全问题上小心应对。随着可穿戴设备通过无线网络传输健康数据,设计人员需要意识到围绕个人隐私的新监管层。此外,2020 年发生的事件加强了对拥有强大而灵活的供应链的合作伙伴的需求,以便能够应对成为头条新闻的意外事件。
幸运的是,医疗技术部门可以通过选择对其他市场(如 IT、数据中心和消费设备)有了解的合作伙伴,来利用跨行业的专业知识。Molex 这样的制造商能够为医疗技术行业提供完整的解决方案,并以强大而高效的供应链为后盾,提供全面的产品系列。
在市场因素和全球疫情前所未有的影响的推动下,医疗技术行业正在不断发展。有了 Molex 作为您的互连合作伙伴,贵公司将做好准备,以迎接为未来医疗设备提供支持的技术。
参考资料
1.英国国家统计局 (ONS)
参阅相关产品
参阅相关产品
参阅相关产品
参阅相关产品
参阅相关产品