Descubra las soluciones innovadoras que están dando forma a la próxima generación de la industria de la tecnología médica (MedTech), lo que incluye el monitoreo y el tratamiento a distancia para reducir el contacto humano directo.
Aunque los acontecimientos de 2020 han dominado los titulares del sector médico, la industria sanitaria se enfrenta a una combinación única de desafíos adicionales en las próximas décadas. La población mundial sigue creciendo al mismo tiempo que aumenta la edad promedio. Las proyecciones indican que más del 20 % de la población mundial tendrá más de 60 años en 2050, y con ello crecerá la demanda de atención médica.
Por fortuna, se está produciendo una revolución en la industria de la tecnología médica (MedTech). Los recientes avances en electrónica están ofreciendo a los diseñadores la oportunidad de reimaginar la naturaleza de los equipos médicos. Hay un gran interés por los dispositivos que pueden proporcionar seguimiento y tratamiento a distancia, lo que reduce la necesidad de contacto humano.
Interoperabilidad de los dispositivos de tecnología médica
Esta nueva generación de dispositivos conectados es posible gracias a la comunicación de máquina a máquina que constituye el núcleo de la Internet de las Cosas (IoT). El IoT permite que los dispositivos compartan datos entre sí, los que pueden analizarse para proporcionar diagnósticos y tratamientos a los pacientes. Esto se ha visto reforzado por la reciente introducción de la red inalámbrica 5G. En combinación con los avances en la tecnología terapéutica, como los nebulizadores y los sistemas de administración de insulina, los pacientes pueden recibir una atención médica completa en la comodidad de su propio hogar.
Estos dispositivos tienen poco en común con las grandes y engorrosas máquinas que se encuentran en los hospitales. El diseño electrónico miniaturizado ha dado lugar a una nueva generación de tecnología usable, que permite a los pacientes la libertad de seguir con su vida cotidiana, incluso mientras son monitoreados y tratados. Los productos de conectores que se utilizan en los dispositivos portátiles deben tener un tamaño reducido y una masa baja para que los diseñadores puedan aprovechar las tecnologías más actuales. Los cables planos flexibles (FFC) y los circuitos impresos flexibles (FPC) proporcionan soluciones livianas y discretas, a la vez que ofrecen un rendimiento confiable y de alta velocidad. Molex ofrece una gama de soluciones FFC y FPC que son ideales para aplicaciones de tecnología usable.
Tamaño y portabilidad de los dispositivos
El reloj inteligente de los últimos años es una combinación perfecta de tamaño reducido y alta funcionalidad. Conectado por Bluetooth a un teléfono inteligente, este tipo de reloj puede recopilar información sobre el usuario y compartir estos datos con un equipo de atención médica a distancia. De hecho, la combinación de un reloj y un teléfono inteligentes cuenta con más conectividad y potencia informática que muchos instrumentos hospitalarios. Para estas aplicaciones de monitoreo en tiempo real, los diseñadores necesitan antenas confiables y compactas que puedan proporcionar una conectividad segura y de alta velocidad. Molex cuenta con una amplia gama de productos de antena adecuados para generar interoperabilidad de dispositivos.
Este aumento de la demanda de tecnología usable y comunicaciones de datos implicará que los conectores confiables y seguros proporcionados por socios de confianza sean clave para el futuro de la industria médica. El desarrollo de dispositivos de campo y de autotratamiento hará que los conectores estén en manos de los pacientes de una forma nunca antes vista. Será fundamental que los conectores sean fáciles de usar y resistentes. Las soluciones de contrafase, como el conector circular plástico para aplicaciones médicas MediSpec son ideales para su uso en situaciones en las que los pacientes deben manejar su propio equipo.
Afrontar nuevos desafíos
La atención a distancia requerirá un cuidadoso análisis del tema de la seguridad de los datos. Con los dispositivos portátiles que transmiten datos médicos a través de redes inalámbricas, los diseñadores tendrán que estar al tanto de los nuevos niveles de regulación que existen en torno a la privacidad personal. Es más, los acontecimientos de 2020 han reforzado la necesidad de contar con socios que dispongan de una cadena de suministro sólida y a la vez flexible, capaz de hacer frente a los imprevistos que aparecen en los titulares.
Por fortuna, el sector MedTech puede aprovechar la experiencia interindustrial, al elegir socios que tengan conocimientos de otros mercados, como el de IT, los centros de datos y los dispositivos de consumo. Fabricantes como Molex son capaces de proporcionar una solución completa para la industria de MedTech, con una amplia gama de productos respaldados por una cadena de suministro robusta y eficiente.
La industria de MedTech está creciendo, impulsado tanto por factores de mercado como por los efectos sin precedentes de una pandemia global. Con Molex como socio de interconexión, su empresa estará bien posicionada para adoptar la tecnología que impulsa los futuros dispositivos médicos.
Referencias
1. Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS)
Descubra cómo Molex hace posible un mundo conectado
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados