LED有着节能、寿命长的优点,已经广泛应用于汽车内部的各种小灯,随着高亮度LED的面市,汽车外部的各种车灯也开始采用LED。本文将为您介绍汽车大灯的发展历程,以及由艾睿电子(Arrow)推出的LED汽车大灯解决方案。
逐步演进的汽车大灯设计
从汽车刚诞生之际,最初是采用煤油灯(1886年至1904年)做为照明之用,汽车大灯的设计可说是聊胜于无,所谓的车灯只是简单地把煤油灯挂在车上而已,可说是没有甚么功能。随着时代转变,由于煤油灯的发光功率低下,因此很快地被乙炔灯(1905年至1925年)所代替。跟着电灯的发展,以及灯泡耐用度的提升,乙炔灯连同着它的缺陷逐步退出了车灯前史的舞台,取而代之的是日渐成熟的白炽灯。
不过,一般白炽灯的发光功率不高,所以更节能的卤素灯诞生了,也逐渐成为汽车大灯的主流。不过,针对白炽灯系列亮度低、费电、寿命短等缺点,在90年代,专业的车灯制作商海拉,将亮度更高的氙气车灯推向市场,氙气灯改善了爱迪生发明的钨丝发光原理,在石英灯管内填充高压惰性气体,替代传统的灯丝,使得氙气灯成为高亮度汽车大灯的首选。
紧接着氙气大灯之后,就是目前还没有遍及的LED汽车大灯了,尽管曾经在许多概念车上面都能看到,不过由于技术、成本和法规的关系,LED大灯应用在汽车上也仅仅是近几年的事情。
LED汽车大灯的优势
当前还在实际应用的汽车大灯,主要包含有卤素灯、氙气灯与新兴的LED灯。其中卤素灯具有发光效率不高,发热量大的缺点,其亮度相对较低,一般是现在汽车的低配标配,所以很难满足现在开车人的需求。另一方面,卤素灯的寿命也相对较短,在正常情况下,一个卤素灯泡的寿命最长能持续约1000小时左右,此外,卤素灯的外观呆板,只能做成双圆形车灯,因此限制了车灯造型。
较高亮度的氙气灯是目前高阶车款采用的主流大灯,不过氙气灯的聚光性差,又因为太亮,容易晃着对面车辆的驾驶员从而导致事故,且其灯光的穿透力差,在大雾以及冰雪天气下,氙气大灯的穿透力非常弱。另外一个最致命的缺陷,是氙气灯具有延迟效应,这是因为氙气大灯的工作原理,点亮它需要2-4秒的时长,当车辆高速行驶时,喇叭往往是不管用的,所以需要用大灯来“晃一晃”前方车辆,但是靠氙气大灯,则将是缓不济急。
新兴的LED灯具有发光效率非常高的优势,LED灯是将电能直接通过LED转化为光能,所以LED灯也被称为冷光源,工作温度一般就是50到70℃,耗电量相较普通汽车灯泡仅约1/10,因此能更好的节省油耗,并保护汽车电路不被过高的负载电流所烧坏。此外,LED在亮度方面跟氙气灯差不多,而且节能性能稳定也较为环保,其光线的光谱中没有紫外线和红外线,且大灯是通过多颗LED进行组合,因此造型可以随意搭配,能被塑造成炫酷的形状,非常美观,加上其寿命非常长,可以达到50000小时,并具有广阔的色温空间,从高色温到雾灯都能实现,其高速的反应速度,使其即点即亮无延迟,成为当前最具潜力的汽车大灯技术。
夜晚视线昏暗是车祸主因
车灯可说是汽车最重要的配备之一,因为车灯使用不正确所引发的事故,约占所有车祸4成左右,依据不完全统计,全球约有60%的交通事故发生在晚上,在2013年,中国夜间驾驶事故死亡人数为5万人,约占交通事故死亡总数的50%,其中晚上7时至第二天清晨6时,发生死亡事故约占总数一半以上,可见因为夜间视线不佳,是造成交通意外事故的主因。
造成夜间车辆的交通事故如此之多,除了排除不良驾驶的人为因素之外,不得不提及汽车照明对安全驾驶的影响,约有22%的交通事故发生在能见度不良的情况下,许多事故是因为车辆照明的宽度与远度有限、照明光颜色昏暗,驾驶员在行驶中看不清路中障碍,而不能及时刹车和避让,因此导致事故发生,因此采用高亮度且能够配合路况自动变换光型的自适应远光系统(Adaptive Driving Beam, ADB)LED矩阵大灯,便成为汽车大灯新发展趋势。
自适应汽车大灯具备智能照明功能
ADB自适应汽车大灯,是一种能够根据路况自适应变换远光光型的智能远光控制系统,它将一个完整的远光光斑通过特殊的光学模块、电子控制,变成由多个光学照明分区组合成的远光光斑。当路面出现车辆、行人等目标时,由传感器(摄像头)、驱动电路组成的控制系统,将会关闭或调暗部分远光照明分区,从而避免对被照目标的眩目,同时保证清晰的远光照明。
此外,ADB系统能够根据汽车的行驶状态、环境状态以及道路车辆状态,自动为驾驶员开启或退出远光,同时可搭配车辆内的控制系统,当汽车进行转向时,自我调整变换光线的方向,使灯光控制更加方便、舒适,甚至可设置各种灯光模式,例如城镇模式、乡村道路模式、高速模式、弯道模式等,来满足更复杂的路况需求。
优异的矩阵式汽车大灯解决方案
为了加速客户开发ADB自适应远光系统,艾睿电子推出了矩阵式汽车大灯解决方案,这套系统已经于2020年完成完整的软件和硬件设计,并在2021年实现ADB控制(通过与艾睿电子的IDH合作),目前可支持最多60个LED控制,采用DC 9V〜18V输入,最大可达60W输出,使用5串x 12个LED,每个通道最大可达1.5A,远光模式下效率大于82%@1A,可通过软件设定升压/降压的输出电压,通过CAN接口进行车身控制模块(Body Control Module, BCM)和互连,支持分区和矩阵切换,可进行全面的系统诊断和LED灯串保护,并具有优化的EMI性能。目前艾睿电子已经内置6套演示系统,可用于前期客户评估,并计划在2021年第一季度再制造30套,以进一步推广市场。

FS32K144HAT0MLLT
艾睿电子的矩阵式头灯解决方案采用了恩智浦(NXP)的MCU(FS32K144HAT0MLLT)、双相升压转换器(ASL2507SHN)、双信道LED降压驱动器(ASL2417SHN)、三信道LED降压驱动器(ASL3417SHN)、矩阵LED控制器(ASL5115SHN 5个/套)、系统基础芯片(System Basis Chip, SBC)(UJA1163和UJA1164)、CAN收发器(TJA1044T),以及CREE的LED(AP20AW-1E-CZZZ-000Q325TTT 60个/套)、ADI的浪涌抑制器(LTC4380CDD-1#PBF)、莫仕(MOLEX)的连接器(5023521200 1393366-1)等关键零组件,是当前绝佳的系统设计。
结语
新兴的ADB矩阵式LED汽车大灯,可说是当前最佳的汽车大灯选择,可以提升汽车的整体安全性,并可提供更多的汽车造型设计弹性,提升汽车的科技感与价值,目前已经有许多的车厂应用在市售的车款中。随着LED汽车大灯的市场规模逐渐扩大,其成本可望进一步降低,也将陆续普及到更多的车款上,形成正向的市场循环,市场前景将极为可观。
参阅相关产品
参阅相关产品