车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment,简称IVI)是车辆的信息中枢,集成了音乐播放、蓝牙、导航、车辆信息、行车纪录、智能倒车等越来越丰富的功能。本文将为您分析车载信息娱乐系统的功能架构与市场发展潜力。
车载信息娱乐系统提升车辆智能化水平
车载信息娱乐系统是采用车载专用中央处理器,基于车身总线系统和互联网服务,形成的车载综合信息处理系统。IVI能够实现包括三维导航、实时路况、IPTV(交互式网络电视)、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、车身控制、移动办公、无线通信、基于在线的娱乐功能及TSP(Telematics Service Provider,汽车远程服务提供商)服务等一系列应用,极大的提升车辆电子化、网络化和智能化水平。
根据Grand View Research公司的研究,全球车载信息娱乐市场预计到2025年将达到376.2亿美元。对驾驶员舒适性和便利性的日益关注,导致了各种车载信息娱乐系统的发展,这些系统提供了诸如语音控制、蓝牙连接、实时交通更新和导航信息等创新功能,带动车载信息娱乐系统市场的快速发展。
初期的IVI系统只有CD机、电台功能,随后则增加可以通过USB接入U盘、手机来播放音乐,以及通过蓝牙接听电话的功能,接着则增加可以通过手机镜像,在车端直接使用手机里的一些App。最新的发展则是车辆开始通过独立的4G/5G网络或者手机发送的热点WiFi连入互联网,可以进行车辆数据监控、实时导航、网页浏览、直接使用车载App,并且可以通过手机App对车辆进行远程监控和操作。
IVI平台的框架或堆栈由软件和硬件组件组成,它们之间具有良好定义的接口,以引导支持汽车主机单元的关键应用功能的操作系统(OS),包含硬件层、操作系统层、中间件层、应用层与HMI层。硬件层的核心部分由处理器和所有必需的硬件和固件组成,可以启动操作系统。操作系统层则包括嵌入式实时操作系统(RTOS)和在标准PC平台上运行的商用现成操作系统。中间件层包含丰富的组件和接口,以实现应用层的所有功能区域,例如支持蓝牙的各种配置文件和CAN/MOST协议栈。应用层则包括设计到许多移动互联网设备(MID)或手持设备中的应用程序。HMI层则是IVI系统用户的中央界面,可控制HMI主机的显示,并负责处理和响应进入系统的所有用户输入,如语音识别和触摸屏输入。
IVI采用的操作系统包括WinCE、QNX、Linux、Android等,随着智能互联风潮越来越热,WinCE的缺陷正在不断放大,由于WinCE不是开源系统,难以进行新功能的开发,这些缺陷让WinCE的市场份额在近年来不断萎缩。
QNX则有着来自Blackberry公司的高安全性及相对Android对车规级标准更优秀的适应性,但昂贵的软件授权费使得QNX只在高端车型中有着市场,同时很高的开发成本也是QNX的短板。
Linux系统因属开源软件,容易由各车厂按需要自行改写,并连接至各种软件,因此成为多间车厂争相采用的操作系统,随着车载系统及自动驾驶不断发展,不难预见,Linux在未来汽车市场会愈来愈常见。
有了Google官方对车规级系统的优化和开发支持,预计Android车载系统将很快蚕食掉WinCE的市场份额,随后开始向高端QNX发起冲击。当然Android也有着明显短板,比如在系统稳定性上需要通过一系列车规级安全标准,并必须对Android的底层架构进行深度改造。
以腾云物联的中控系统P9平台为例,其采用Linux操作系统,并可享受Android在线资源(在线音乐、电台、导航、朋友圈对讲、应用商城等),并采用STA1295 (Accordo™, STMicroelectronics),内置双核A7 SOC,MCU-M3与3颗DSP,具高集成度、高性能并可大幅降低成本,且系统简洁、稳定性好,系统的复杂度低,开发周期相对短,软件成本低。P9具备0.5秒快速倒车,0.5秒快速迎宾声,自带倒车轨迹等零延时用车体验,并采用纯数字音频处理,内置音效算法,享有剧场级音效体验,并可节约DSP硬件与音效算法软件成本,且可进行蓝牙自动连接,同步终端资源,拥有零成本在线资源体验。
P9系统可在-40℃~+85℃的温度间工作,待机功耗在0.5mA以内,支持B+异常高低压检测,10秒内完全状态记忆功能,可支持通过USB接口手机充电,可在冷启动0.5秒内显示倒车影像、轨迹、输出迎宾声,内置蓝牙V4.0,支持音频传输、命令控制等功能,全数字音频处理,可支持6 CH音频输出,显示分辨率最高支持1080p,并支持3D/2D图形渲染,还可支持2路USB 2.0、3路SD/MMC,以及支持2 CH CAN、1 CH Ethernet。
车载信息娱乐系统伴随着4G/5G网络的快速发展,将车联网应用的发展推上新的台阶,其相关的庞大市场商机,也值得您的关注与参与。