寻找最适合的 LED 显示器?我们介绍了 OLED 和 LED 技术的核心功能,以帮助您找到适合的显示器。
虽然 LED 已经过数十年的动力和设计改进,但超薄的 OLED 仍处于起步阶段,直到最近才推出配有高端电子显示器和照明面板的实用消费类应用。我们探讨了两种显示器的工作原理,并详细剖析了是什么让 OLED 成为近乎完美的显示器技术。
LED 是什么?
二极管是一种简单类型的两导半导体设备,可作为电流的单向门。LED(即发光二极管)是一种特殊类型的 p-n 结二极管,能够通过一种称为场致发光的现象发出可见光。p-n 结二极管由两个单独的半导体组成—一侧是 n 型晶体,另一侧是 p 型晶体。这两个半导体之间的边界称为 pn 结。应用正确的电压后,它会使电子通过一个半导体层到达另一个,发生这种情况时,会发射电子,因此我们会看到光。LED 的颜色取决于半导体材料以及这种材料的制造流程。

OLED 是什么?
OLED(即有机发光二极管)是在构成标准 LED 的原则基础上做出的改进,使用超薄的 100 到 500 纳米厚的固态设备。(比人的头发还要细 200 倍!)在 p-n 结方面,它们的基本概念和功能与 LED 相同。不过,OLED 具有极薄的电致发光有机化合物层(根据电流发光),而不是使用半导体材料。发光有机半导体夹在两个电极(阳极和阴极)之间,这个夹层沉积在基底上。通电后,阴极会向发射层中的有机分子发射电子,阳极会移除导电有机层中的电子,从而产生空穴。在这些发射层和导电层之间的边界处,电子会发现电子空穴。当电子填补这些空穴并进入缺少电子的原子的能量层时,它们会以光子形式释放能量。
OLED 显示器的工作原理如何?
和 LED 一样,OLED 发出的光的颜色取决于发射层中有机分子的类型。制造商会在同一 OLED 上放置多种类型的有机薄膜,以形成色彩显示。光强度取决于应用的电流:电流越高,光就越明亮。
OLED 有机层由聚合物或小分子组成。第一代产品使用的有机分子极小,这需要成本高昂且耗费人力的制造流程。研究人员现在利用更大的聚合物分子,其开发成本较低,并且采用适合大屏幕显示器的大块薄片。
OLED 显示器可通过无源矩阵 (PMOLED) 或有源矩阵 (AMOLED) 控制方案来驱动。在无源矩阵设计中,显示器中的每一行都按顺序控制,而有源矩阵方案则使用薄膜晶体管背板单独访问和切换每个像素,从而实现更高的分辨率和更大的显示器尺寸。除了 PMOLED 和 AMOLED,OLED 还有各种子类型,例如透明、顶部发射、白色和可折叠。每种类型都可以提供特定显示应用的优势。

OLED 显示器有哪些优势?
通常,OLED 显示器可以在电子设备上提供更明亮、更清晰的显示,并且功耗低于传统的 LED 或液晶显示器 (LCD)。
目前在消费领域,OLED 显示器可作为大屏幕电视的最新且最棒的选择。LED、超 UHD 甚至量子点式 LED 电视本质上均相同—只不过 LCD 显示器外观精致,带有 LED 背光。OLED 电视其实更胜一筹。
LCD/LED 显示器使用背光同时照亮所有像素,并使用颜色过滤器生成颜色。OLED 电视可照亮每个像素,从而提供许多画质优势。LCD 会通过选择性地屏蔽背光区域来产生您所看到的图像,而 OLED 像素可生成自己的光。因此与 LCD 相比,OLED 可以提供更宽大的视角,前者的工作原理是屏蔽背光并从特定角度实际产生固有的视觉障碍。此外,它们还可提供更深的黑度,这种功能会关闭像素并提供非常完美的黑度。
OLED 显示器不需要背光,这一事实让其比液晶显示器更轻、更灵活。这意味着,它们的功耗明显降低,而这对于在更小的便携式设备(如手机)中延长电池寿命非常重要。由于有机 OLED 层比其同类 LED 液晶显示器更加轻薄,因此它们可以多层布置,从而使其比 LED 更明亮。如果这些优势还不够,OLED 通常可提供更广的温度范围和更快的响应速度,从而使其非常适合工业使用。
就像 LED 照明和显示技术在过去 10 年中有了很大改进一样,我们可以期望 OLED 也会出现类似的趋势,包括体积更小、改进产品集成和应用、画质以及降低成本。但即使在起步阶段,利用 OLED 显示器优势的应用也比竞争产品更明亮,这是显而易见的。