LED vs OLED : quel écran est le meilleur ?

Publié par

Vous cherchez le meilleur affichage LED? Nous expliquons la fonctionnalité principale de la technologie OLED et LED pour vous aider à trouver le bon ajustement.

Alors que les LED ont eu des décennies pour obtenir des améliorations de traction et de conception, les OLED super-minces sont encore à leurs balbutiements et ne sont que récemment entrés dans des applications pratiques de consommation avec des éclairages de panneaux d'affichage and électronique haut de gamme. Nous explorons comment les deux affichages fonctionnent et décomposent ce qui fait que l'OLED est la meilleure chose pour la technologie d'affichage.

Qu’est-ce qu'un LED ?

Une diode est un type simple de dispositif semi-conducteur à deux conducteurs qui sert de porte à sens unique pour le courant électrique. Une LED ou une diode électroluminescente est un type spécial de diode de jonction p-n qui est capable d'émettre une lumière visible par un phénomène connu sous le nom  d'électroluminescence. Une diode de jonction p-n est constituée de deux semi-conducteurs séparés : un cristal type nd'un côté d'un cristal de typepde l'autre. La frontière entre les deux semi-conducteurs s'appelle la jonction pn. Lorsque la tension correcte est appliquée, elle fait passer les électrons d'une couche semi-conductrice à l'autre et lorsque cela se produit, les photons sont émis et nous voyons la lumière. La couleur de la LED dépend des matériaux semi-conducteurs et des procédés utilisés pour la faire.

0717 Light Emitting Diode Diagram

Qu’est-ce qu'un OLED ?

Une OLED, ou une diode électroluminescente organique, est une avancée sur les principes qui composent une LED standard avec un périphérique à semi-état solide ultra-mince de 100 à 500 nanomètres d'épaisseur. (200 fois plus mince qu'un cheveux humain !) Leur concept de base et leur fonctionnalité sont identiques à ceux d'une LED en ce qui concerne la jonction p-n. Cependant, plutôt que d'utiliser du matériau semi-conducteur, les OLED possèdent des couches de composés organiques électroluminescents extrêmement minces qui émettent de la lumière en réponse à un courant électrique. Le semiconducteur organique émissif est pris en sandwich entre deux électrodes, l'anode et la cathode, et ce sandwich stratifié est déposé sur un substrat. Lorsque l'électricité est appliquée, la cathode donne des électrons aux molécules organiques dans la couche émissive, et l'anode élimine les électrons de la couche organique conductrice, créant des trous. À la limite entre ces couches émissives et conductrices, les électrons trouvent des trous électroniques. Lorsque les électrons remplissent ces trous et tombent dans un niveau d'énergie de l'atome qui manque d'un électron, ils renoncent l'énergie sous la forme d'un photon de lumière.

Comment fonctionnent les écrans OLED ?

Tout comme avec les LED, la couleur de la lumière émise par une OLED dépend du type de molécule organique dans la couche émissive. Les fabricants placeront plusieurs types de films organiques sur le même OLED pour créer des affichages couleur. L'intensité de la lumière dépend du courant électrique appliqué: plus le courant est élevé, plus la lumière est lumineuse.

Les couches organiques d'une OLED sont constituées de polymères ou de petites molécules. La première génération a utilisé de minuscules molécules organiques qui nécessitaient un processus de fabrication coûteux et à forte intensité de main-d'œuvre. Les chercheurs utilisent maintenant des molécules de polymères beaucoup plus grandes qui peuvent être développées pour des coûts moindres et dans de grandes feuilles qui conviennent aux écrans grand écran.

Les écrans OLED peuvent être pilotés via des systèmes de contrôle de matrice passive (PMOLED) ou de matrice active (AMOLED). Dans une conception de matrice passive, chaque ligne de l'affichage est contrôlée de manière séquentielle, tandis que les systèmes de matrice active utilisent un fond de panier de transistor à couche mince pour accéder et changer indépendamment chaque pixel, ce qui permet une résolution plus élevée et des tailles d'affichage plus importantes. Au-delà de PMOLED et AMOLED, il existe une variété de sous-types d'OLED tels que transparents, haut-émettant, blancs et pliables. Chaque type a été conçu pour offrir des avantages pour des applications d'affichage spécifiques. 

0717 OLED Layers Image

Quels sont les avantages d'un écran OLED ?

En général, les écrans OLED sont connus pour fournir des écrans plus brillants et plus précis sur les appareils électroniques et utiliser moins d'énergie que les LED traditionnelles ou les écrans à cristaux liquides (LCD).

Actuellement dans le monde des consommateurs, les écrans OLED sont présentés comme le dernier et le plus grand choix pour les téléviseurs grand écran. LED, Super UHD et même les téléviseurs à LED à point Quantum sont tout aussi fondamentalement les mêmes : affiche LCD simple avec un rétro-éclairage LED. Les téléviseurs OLED sont en fait une coupe ci-dessus.

Les écrans LCD / LED utilisent un rétro-éclairage pour allumer tous les pixels à la fois et les filtres de couleur pour produire la couleur. Les téléviseurs OLED illuminent chaque pixel individuel, offrant de nombreux avantages de qualité d'image. Les LCD fonctionnent en bloquant sélectivement les zones de rétro-éclairage pour créer les images que vous voyez, alors que les pixels OLED génèrent leur propre lumière. En conséquence, ils offrent un angle de vision beaucoup plus large par rapport aux LCD, qui fonctionnent sur le principe du blocage du rétro-éclairage et créent en fait un obstacle de vision inhérent de certains angles. En outre, ils livrent des niveaux de noir plus profonds avec cette possibilité de désactiver les pixels et de fournir un noir vraiment parfait.

Le fait que les écrans OLED n'a pas besoin d'un rétro-éclairage les rend plus léger et plus souple que les écrans à cristaux liquides. Cela signifie qu'ils consomment beaucoup moins de puissance, ce qui est la clé pour permettre une autonomie de batterie plus longue dans les petits appareils portables tels que les téléphones cellulaires. Parce que les couches organiques OLED sont beaucoup plus minces que leurs homologues en cristal LED, elles peuvent être multicouches, ce qui leur permet d'être plus lumineux que les LEDs. Si ces avantages ne sont pas suffisants, les OLED offrent généralement une plage de température plus large et un temps de réponse plus rapide, Ce qui les rend idéales pour une utilisation industrielle.

Tout comme la technologie de l'éclairage et de l'affichage LED s'est considérablement améliorée au cours des 10 dernières années, nous pouvons anticiper une tendance similaire avec les OLED, y compris l'amélioration du facteur de forme, l'intégration et l'application des produits, la qualité des couleurs et le coût. Mais même dans leur enfance, il est clair que les applications qui exploitent les avantages des écrans OLED brillent plus que la concurrence.

Afficheurs LED populaires

Voir les produits connexes

STEVAL-ILL025V1

STMicroelectronics Kits et outils de développement Afficher

Voir les produits connexes

1447

Adafruit Industries Modules de caractère LCD Afficher

Afficheurs OLED populaires

Voir les produits connexes

2900

Adafruit Industries Kits et outils de développement Afficher

Voir les produits connexes

410-222

Digilent Kits et outils de développement Afficher

Voir les produits connexes

ISC15ANP4

NKK Switches Bouton commutateur poussoir Afficher

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.