进入照明新时代

发布人是

照明正在进入一个新的创新时代,它将改变我们的生活方式、工作和娱乐。 它正在走向智能化的建筑物、住宅和城市,它将连接到数据,这将带来我们如何使用它的新可能性。

根据 Navigant Research 的商业建筑的智能照明控制,全球联网照明控制收入有望从 2015 年的 22 亿美元增长到 2024 年的 48 亿美元。研究专门针对联网照明控制探讨传感器、继电器、开关、镇流器、驱动器、网络控制装置、网络服务和通信技术。

为了满足日益增长的照明控制系统的需求,不同类型的供应商已经进入照明控制市场。 引领创新这一举措是初创公司正在创造新的方式来可视化照明用途和设计策略,以管理照明能耗。 此外,大型、传统的照明公司提供了一系列的照明控制产品。 最后,所建立的建筑控制公司也一直在扩大自己的能力,包括照明控制以及其他建筑控制系统。

它是如何出现的

照明控制系统的需求如何出现? 它开始用更好的 LED 和低成本的传感器,无线发射器和微处理器。 结果是日益普及,特别是在商业领域,LED 安装和改造发生在超市和百货商店、银行、写字楼、酒店、餐厅、体育场、仓库和许多其他类型的设施中。

 

同时,电子和制造业的进步已经迎来了新一代更小、更强大、更便宜的无线传感器、发射器和处理器,易于与 LED 灯集成,作为半导体运行。

 

这种照明智能和基础设施的融合具有深远的用意。 例如,联网的 LED 路灯将在内置图像传感器和无线收发器的帮助下有能力将汽车司机引领到可用空间。 它还可以通过隐藏在光柱内的扩音器提供警告或指示。

 

使用无线微处理器可以使城市采用计量收费,而不是与其当地公共事业公司一样对路灯能源使用统一收费。 办公大楼和高层建筑也可以利用 LED 将灯和传感器相互连接,并将其连接到建筑物的 IT 网络中。 这样可以获取有关房间占用、日光量、温度、湿度和其他变量的特定位置的数据。

 

随着传感器和发射器采用,照明处理器变得越来越先进,而且成本越来越低,而且广泛的商业采用仍然只是时间问题。 例如,加利福尼亚能源委员会的效率标准第 24 条要求在一些新建筑物中使用照明处理器。 于 2013 年颁布,它是同类立法中的第一份。

集成的微处理器可以同时管理供暖、通风和制冷 (HVAC)。 智能办公室会在一个阳光灿烂的日子里自动调暗灯光来节省能源,或者在拥挤的会议室里调低供暖温度以使人感觉舒适。

 

光甚至在不断改变我们体验零售店的方式。 室内定位技术可以通过利用 LED 调制使光与购物者“交谈”。 这种模式是人的眼睛无法感知的,但是可以通过智能手机和平板电脑上的摄像头检测到,这意味着带有嵌入式传感器的 LED 设备可以精确定位客户在商店中的确切位置(当然,客户需要选择并在移动设备上使用零售商的应用程序)。

 

除了零售业之外,基于照明的室内定位系统也应用在机场、酒店、医院等许多其他环境中,有助于了解某人的确切位置。 还有,不要忘记我们生活的地方。 现在,您在家中就有可能管理世界任何地方的照明。 可通过智能手机控制的智能 LED 灯泡(另见 GE Link 灯泡)现价约为 15 美元。 这些灯泡适合标准插座并连接到房屋内的中央集线器(另付 30 至 60 美元),从而允许单控或组控调光和调度。

 

由于学习了记录和回忆个人喜好的算法,灯泡甚至可以及时被“教导”回应一个人的出现或亮度变化。

照明的另一闪光点

现今,先进的照明网络和控制,包括模仿自然颜色和节奏的可调光,可以改变人们工作、生活、玩乐甚至睡觉的方式。 Lumina 项目致力于参与和推动照明行业内有针对性的照明设计和技术。 该项目是对联合国教科文组织 (UNESCO) 2015 年国际“光之年”的贡献。 它的目的是促进讨论、辩论和见解,这将有助于推进照明行业的作用,将我们的建筑和城市改造为智能、高性能的健康生态系统。

大量的研究表明,适当的应用调光和颜色转换可以改善昼夜节律、情绪、视力和性能,以及减少能源使用。 来自“以人为中心的照明协会”的例子包括有自然场景透镜的 SSL 设备帮助改善情绪。

以人为中心的照明或健康照明的目的是提升一个人的幸福、情绪和健康指数。 错误角度或错误颜色导致的不正确照明会破坏自然产生愉悦感的能力。 家庭、办公室和其他设施中的常见照明问题包括:光线不足、眩光、对比度不当和光分布不均匀。

夜间照明也会对我们的整个生态系统产生负面影响。 根据国际黑暗天空协会调查表明,过度的夜间照明会增加高血压、注意力不集中、肥胖和糖尿病的发病率,而且表明会扰乱所有生物的昼夜规律。

相比之下,以人为中心的照明,包括利用控制动力学和色温的系统,已被证明对人有积极的影响,还会产生很多好处。 控制动力学模拟夜晚和白天的自然规律。 根据飞利浦的调查,这些系统可以通过全天自动改变色温和亮度激发幸福感,并帮助人类察觉不适。 这将产生适应长期需求的照明解决方案。 最后,这些自适应照明工具和技术将使建筑物成为动态的生态系统并获得更多商机。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。