La iluminación está entrando en una nueva era de innovación y cambiará la manera en que vivimos, trabajamos y jugamos. Se está usando en edificios inteligentes, casas y ciudades, y se conecta a los datos, que, a su vez, traerán nuevas posibilidades para el uso que hacemos de ella.
Según Intelligent Lighting Controls for Commercial Buildings de Navigant Research, se espera que los ingresos de controles de iluminación de red global crezcan de USD$2,2 mil millones en 2015 a USD$4,8 mil millones en 2024. El estudio examina sensores, relés, conmutadores, ballastos, indicadores, equipos de control de red, servicios de red y tecnologías de comunicación, centrándose específicamente en controles de iluminación de red.
Para satisfacer las crecientes demandas de sistemas de control de iluminación, diferentes tipos de vendedores han ingresado al mercado de controles de iluminación. Liderando el lado innovador de este movimiento están las compañias emergentes que están creando nuevas formas de visualizar el uso de iluminación e ideando estrategias para administrar el consumo de energía de iluminación. Además, las grandes compañias tradicionales dedicadas a la iluminación ofrecen una variedad de productos de control de iluminación. Por último, las compañias que controlan edificios establecidos también han ampliado sus capacidades para incluir controles de iluminación junto con otros sistemas de control de edificios.
Cómo sucedió
¿Cómo ocurrió la demanda por sistemas de control de iluminación? Comenzó con mejores LED y sensores de bajo costo, transmisores inalámbricos y microprocesadores. El resultado es el rápido aumento de la adopción, especialmente en el sector comercial, donde las instalaciones de LED y readaptaciones están teniendo lugar en supermercados y tiendas por departamentos, bancos, edificios de oficinas, hoteles, restaurantes, estadios, almacenes y muchos otros tipos de instalaciones.
Al mismo tiempo, los avances en electrónica y fabricación han escoltado una nueva generación de mucho sensores, transmisores y procesadores inalámbricos más económicos, más poderosos y más pequeños, que se integran fácilmente con luces LED, que funcionan como semiconductores.
Esta convergencia de infraestructura e inteligencia de iluminación tiene implicaciones de gran alcance. Por ejemplo, el alumbrado público con luces LED en red tendrá la capacidad de orientar a los conductores de automóviles a espacios disponibles con la ayuda de los sensores de imágenes incorporados y transceptores inalámbricos. También podría proporcionar advertencias o instrucciones a través de un altavoz de megafonía oculto dentro del poste de luz.
El uso de microprocesadores inalámbricos podría mover ciudades hacia un medidor en lugar de tarifa plana para el uso de energía del alumbrado público con su compañía de servicios públicos local. Los edificios de oficinas y edificios también pueden aprovechar las LED para conectar luces y sensores entre sí y a la red de TI del edificio. El resultado puede ser los datos específicos para la ubicación sobre ocupación del lugar, la cantidad de luz de día, temperatura, humedad y otras variables.
Al igual que con sensores y transmisores, los procesadores de iluminación son cada vez más sofisticados y menos costoso, y la amplia adopción comercial es solo una cuestión de tiempo. Por ejemplo, en el Título 24 de los estándares de eficiencia de la Comisión de Energía de California indica el uso de procesadores de iluminación en algunos edificios nuevos. Promulgada en 2013, se encuentra entre las primeras piezas de legislación de este tipo.
Los microprocesadores integrados pueden administrar simultáneamente la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC). Una oficina inteligente podría saber atenuar automáticamente las luces en un día soleado para limitar el derroche de energía o bajar la temperatura de la calefacción en una concurrida sala de conferencias para mantener la comodidad de los ocupantes.
La luz incluso está cambiando la forma en que experimentamos las tiendas minoristas. La tecnología de ubicación de interiores está haciendo lo posible para que las luces le "hablen" a los compradores aprovechando la modulación LED. Este patrón, aunque imperceptible al ojo humano, puede ser detectado por las cámaras en los teléfonos inteligentes y tabletas, que implican accesorios LED con sensores integrados pueden localizar con toda precisión la ubicación exacta del cliente en una tienda (por supuesto, el cliente tendría que ingresar y usar la aplicación de la tienda en un dispositivo móvil).
Más allá de la industria minorista, los sistemas de posicionamiento interior basados en la iluminación también podrían ver su aplicación en hoteles, aeropuertos, hospitales y muchos otros entornos donde sea beneficioso para la ubicación exacta de una persona. Y no nos olvidemos del lugar donde vivimos. Ahora es posible administrar la iluminación de su hogar desde cualquier lugar del mundo. Las ampolletas LED inteligentes que se pueden controlar a través de teléfonos inteligentes (también consulte ampolletas GE Link) ahora están disponibles por aproximadamente USD$15. Ellas se pueden usar en soquetes estándar y se conecta a un eje central en la casa (USD$30 a USD$60 adicionales), permitiendo el control individual o grupal de atenuación y planificación.
Con el tiempo, a las ampolletas se les podría "enseñar" a responder a la presencia de un individuo o un cambio en el nivel de luminosidad gracias a algoritmos de aprendizaje que graba y registran sus preferencias personales.
Dónde ilumina después
Hoy en día, redes y controles de iluminación avanzados, incluidas luces ajustables que imitan los colores naturales y ritmos, pueden transformar la forma en que las personas trabajan, viven, juegan e incluso duermen. El proyecto Lumina se dedica a participar en el diseño y la tecnología orientados a la iluminación dirigida dentro de la industria de la iluminación y a promoverlos. El proyecto fue un aporte al Año de la luz 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su objetivo es facilitar la discusión, el debate y la reflexión que permitirán avanzar en el papel de la industria de la iluminación de transformar nuestros edificios y ciudades en ecosistemas inteligentes, de alto rendimiento y saludables.
Varios estudios muestran que la aplicación adecuada de atenuación y cambio de color puede mejorar los ritmos circadianos, el humor, la agudeza visual y el rendimiento, así como reducir el uso de energía. Los ejemplos de Human Centric Lighting Society incluyen artefactos de iluminación en estado sólido centrados en naturaleza para ayudar a mejorar los estados de ánimo.
La iluminación humanocéntrico o saludable tiene la finalidad de promover el bienestar, el estado de ánimo y la salud de las personas. La mala iluminación desde ángulos incorrectos o en el color incorrecto perturba las habilidades naturales para ser productivo y feliz. Problemas de iluminación comunes en los hogares, las oficinas y otras instalaciones incluyen luz insuficiente, resplandor, contraste inadecuado y mala distribución de la luz.
El exceso de iluminación durante la noche también puede tener efectos negativos en todo nuestro ecosistema. Según la International Dark-Sky Association, la iluminación extrema durante la noche se ha relacionado con un aumento de la incidencia de hipertensión, el trastorno de déficit atencional, la obesidad y la diabetes, y se ha demostrado que perturba los ritmos circadianos de todos los seres vivos.
Por el contrario, la iluminación centrada en el ser humano, incluidos los sistemas que aprovechan la dinámica de control y las temperaturas de color, ha demostrado tener efectos positivos en las personas así como también beneficios. Las dinámicas de control minimizan el ritmo natural del día y la noche. Según Philips, estos sistemas pueden estimular el bienestar y ayudar a los seres humanos a sentirse alertas al cambiar la temperatura del color y la intensidad de la luz automáticamente durante todo el día. Esto llevará a soluciones de iluminación que se adaptan a las necesidades a largo plazo. Por último, estas herramientas y tecnologías de iluminación adaptativas permitirán que los edificios sean ecosistemas dinámicos y habrán más oportunidades de negocio.